신뢰할 수 있는 오실로스코프 측정

설계, 디버그, 컴플라이언스 테스트 중 무엇을 수행하든 상관없이 성공을 위해서는 입증된 측정 기술이 필요합니다. 업계 최고의 신호 무결성, 우수한 유효 비트 수(ENOB), 가장 빠른 파형 업데이트 속도를 지원하는 키사이트 오실로스코프 하드웨어는 테스트 중인 장치의 실제 성능을 캡처합니다. 여기에 뛰어난 프로토콜 디코딩, 분석, 컴플라이언스 소프트웨어까지 더해져 신뢰할 수 있는 측정값을 얻을 수 있습니다.

Basic of oscilloscopes for beginners

새로운 8-채널 오실로스코프 출시

EXR-시리즈 및 MXR-시리즈 오실로스코프의 고급 기능에 대해 알아보기 6000 X 시리즈,혼합 신호 오실로스코프,MSO,오실로스코프,오실로스코프,오실로스코프 소프트웨어,오실로스코프 프로브,DSO,디지털 오실로스코프

어떤 오실로스코프 프로브가 필요하신가요?

키사이트에서 InfiniiVision 및 Infiniium 시리즈 오실로스코프에 대한 다양한 전압, 전류, 광 프로빙 솔루션을 제공합니다. 이 가이드에서 테스트 요구에 가장 적합한 프로브가 무엇인지 알아보십시오.

정확한 측정을 위해서는 일반적인 프로빙 실수에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 프로브는 시스템에 로딩, 노이즈, 지터를 유발할 수 있습니다. 프로브의 전기적 특성은 측정 결과는 물론 디바이스 작동에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 본 eBook에서 일반적인 오실로스코프 프로빙 실수를 피하는 방법을 알아보십시오.

Oscilloscope Probing on a Circuit

관련 이용 사례

How to Optimize 1.6T Optical Transceiver Manufacturing Tests

How to Optimize 1.6T Optical Transceiver Manufacturing Tests

Scaling 1.6T optical transceiver production requires fast, efficient transmitter dispersion and eye closure quaternary (TDECQ) measurements. Learn to accelerate TDECQ measurements with test optimization software, optical switching, and 224 Gb/s oscilloscopes to maximize yield and efficiency.
전자 디바이스를 높은 정확도로 디버깅하는 방법

전자 디바이스를 높은 정확도로 디버깅하는 방법

고품질의 가전제품 성능을 구현하기 위해서는 작은 신호를 디버깅하고, 희귀한 글리치를 분리하며, 시리얼 버스를 분석하는 과정이 필요합니다.
자동차 이더넷 송신기 컴플라이언스 검증 방법

자동차 이더넷 송신기 컴플라이언스 검증 방법

키사이트의 자동차 이더넷 송신기 컴플라이언스 검증 솔루션은 전력 소모와 개발 시간을 줄이고 표준에 부합하는 검증을 지원하여 최상의 성능을 제공합니다.
How to Test USB4 Version 2.0 Transmitter Compliance

How to Test USB4 Version 2.0 Transmitter Compliance

Testing a USB4 version 2.0 transmitter requires a high-performance real-time oscilloscope to capture and analyze transmitted PAM3 signals. Learn how compliance test software automates the test process and provides test results to show if your device passed or failed each test.
How to Test for HDMI Physical Layer Source Compliance

How to Test for HDMI Physical Layer Source Compliance

HDMI source compliance testing requires thorough verification to ensure HDMI devices meet compliance test specifications (CTS). Learn how to test HDMI physical layer source compliance by measuring signal integrity, timing, and other critical parameters.
How to Test for DDR4 Compliance

How to Test for DDR4 Compliance

Testing double data rate fourth generation (DDR4) compliance requires measurements such as eye diagram analysis, mask testing, and ringing, which are critical for characterizing DDR4 devices. Learn how to use an oscilloscope with automated test software to correlate simulated results with actual characterization measurements.
How to Measure AC Signals Over DC Signals

How to Measure AC Signals Over DC Signals

Measuring small AC signals over large DC signals requires a low-noise, high-bit ADC oscilloscope. Learn how a low-noise, high-bit ADC oscilloscope can help accurately measure AC signals over DC signals.
전력 무결성 분석 방법

전력 무결성 분석 방법

전력 무결성 분석을 위해서는 배전망(PDN) 임피던스, 파워 레일 무결성 및 제어 루프 응답과 같은 측정이 필요합니다. 실시간 오실로스코프를 사용하여 어떻게 여러 파워 레일 측정과 분석을 수행할 수 있는지 알아보십시오.
How to Test for HDMI Physical Layer Sink Compliance

How to Test for HDMI Physical Layer Sink Compliance

Testing HDMI sink compliance requires a source capable of generating a wide range of test patterns. Learn how to use an arbitrary waveform generator and automated test software to automate HDMI sink compliance test.
How to Test 5G Communication Systems

How to Test 5G Communication Systems

Testing 5G wireless communication systems requires a flexible test environment to address many possible real-world scenarios. Learn how to evaluate waveforms with various algorithms using a variety of modulation schemes at many different frequencies and modulation bandwidths.
How to Test 400G / 800G Electrical Transmitter Conformance

How to Test 400G / 800G Electrical Transmitter Conformance

Evaluating the interoperability of 100 Gb/s Ethernet electrical transmitters require high-bandwidth oscilloscopes to measure 53 GBd PAM4 signals and analyze their performance against IEEE and OIF compliance test standards. Learn how to use a high-performance oscilloscope, combined with compliance test software, to automate the test process and provide fast, accurate interoperability results.
How to Analyze and Debug USB Type-C Links

How to Analyze and Debug USB Type-C Links

Analyzing the USB4 Type-C link requires oscilloscopes, a link fixture, and protocol triggering and decoding software to debug and optimize the connection. Learn how to establish a high-speed, crosstalk-limited, Type-C link quickly.
USB Type-C 전력 딜리버리 테스트 방법

USB Type-C 전력 딜리버리 테스트 방법

USB Type-C 전력 딜리버리 모듈을 테스트하려면 300 kHz 신호로 CC 라인을 모니터링하고 생성된 전압과 전류를 측정해야 합니다. 오실로스코프를 사용해서 결과적인 아이 다이어그램을 분석하여 어떻게 컴플라이언스를 위해 USB Type-C 전력 딜리버리가 제공하는 동적 가변 전력을 보장할 수 있는지 알아보십시오.
이더넷 성능 디버그와 검증을 자동화하는 방법

이더넷 성능 디버그와 검증을 자동화하는 방법

하드웨어 성능 검증을 위한 속도 및 듀플렉스 테스트를 진행하려면 로봇 프로세스 자동화(RPA) 소프트웨어를 갖춘 오실로스코프가 필요합니다. 어떻게 RPA 소프트웨어와 테스트 장비를 사용해 하드웨어 검증 테스트를 자동화할 수 있는지 알아보십시오.
USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 방법

USB4 송신기 컴플라이언스 테스트 방법

USB4 송신기를 테스트하려면 송신된 패턴을 캡처 및 분석할 수 있는 고성능 실시간 오실로스코프가 필요합니다. 컴플라이언스 테스트 소프트웨어가 어떻게 테스트 프로세스를 자동화하고 디바이스가 각 테스트에서 합격했는지 불합격했는지 보여 주는 마진 분석 같은 테스트 결과를 제공하는지 알아보십시오.
USB 2.0 인터페이스 컴플라이언스 테스트 방법

USB 2.0 인터페이스 컴플라이언스 테스트 방법

USB 2.0 컴플라이언스를 위해서는 대역폭이 2 GHz 이상인 오실로스코프, 전용 테스트 픽스처 및 USB 2.0 컴플라이언스 소프트웨어가 필요합니다. 상호운용성을 보장하기 위한 USB 2.0 컴플라이언스 테스트 방법을 알아보십시오.
고속 이더넷 링크의 FEC 성능 평가 방법

고속 이더넷 링크의 FEC 성능 평가 방법

하이퍼스케일 데이터센터의 FEC 성능을 특성화하려면 유의미한 오류를 감지하고 상호연관시키기 위해 모든 이더넷 레인에 대한 가시성을 확보해야 합니다. 이더넷 트래픽이 폭증하는 상황에서 여러 디바이스의 비트 오류율(BER)과 순방향 오류 수정(FEC) 성능을 정량화하기 위한 FEC 테스트를 설정하는 방법을 알아보십시오.
스위치 모드 전원 공급기 테스트 방법

스위치 모드 전원 공급기 테스트 방법

스위칭 어플리케이션에 대해 전력을 정확하게 측정하려면 전압 프로브와 전류 프로브 간 시간 지연을 이퀄라이징해야 합니다. 디스큐을 통해 스위치 모드 전원 공급기를 특성화하는 방법에 대해 알아보십시오.
임베디드 시리얼 버스 특성화 방법

임베디드 시리얼 버스 특성화 방법

임베디드 설계에서 시리얼 버스를 특성화하려면 디버깅을 수행하고 다른 혼합 신호 상호작용과 데이터 전송을 연결시켜야 합니다. 오실로스코프와 함께 I2C, SPI, UART와 다른 시리얼 버스를 디버깅하는 방법에 대해 알아보십시오.
PCIe® 6.0 송신기 컴플라이언스 테스트 방법

PCIe® 6.0 송신기 컴플라이언스 테스트 방법

PCIe® 6.0 디바이스를 검증하려면 송신기 상호운용성 및 컴플라이언스 테스트를 통해 PCI-SIG® 사양을 준수해야 합니다. 어떻게 광대역폭 오실로스코프와 자동화된 소프트웨어를 포함하는 테스트 도구로 물리 계층 테스트를 수행하여 컴플라이언스 테스트 사양에 대한 적합성을 효율적으로 입증할 수 있는지 알아보십시오.
5G NR MIMO 테스트 방법

5G NR MIMO 테스트 방법

MIMO 특성화를 위해서는 채널 에뮬레이션 시스템이 페이딩과 다중 경로를 측정해야 합니다. 28 GHz FR2 대역의 2x2 5G NR MIMO 신호를 위한 EVM 측정값을 설정하고 유사한 신규 광대역 mmWave 어플리케이션을 디버깅하는 방법을 알아보십시오.
PCB 신호 무결성 분석 방법

PCB 신호 무결성 분석 방법

인쇄 회로 기판 설계의 신호 무결성 분석을 위해서는 크로스톡, 지터, 수직 노이즈 및 위상 노이즈에 대한 감지 및 진단 문제를 해결해야 합니다. 오실로스코프와 시뮬레이션 소프트웨어를 사용한 실시간 아이 다이어그램 분석 방법을 알아보십시오.
자동차 SerDes 송신 적합성 테스트 방법

자동차 SerDes 송신 적합성 테스트 방법

자동차 SerDes(Serializer / Deserializer) 송신기의 검증을 위해서는 알려진 상태로 다양한 측정을 실행하는 것이 필요합니다. SerDes 설계 성능과 적합성을 정확하게 검증하는 방법을 알아보십시오.
고속 디지털 컴플라이언스 테스트를 가속화하는 방법

고속 디지털 컴플라이언스 테스트를 가속화하는 방법

고속 디지털 컴플라이언스 테스트의 속도를 높이기 위해서는 데이터 처리를 오프로딩하고 외부 고성능 서버로 보고해야 합니다. 어떻게 데이터 처리를 오실로스코프에서 데이터를 병렬로 처리하는 고성능 컴퓨팅 리소스로 오프로딩하여 컴플라이언스 결과를 더 빨리 도출해 낼 수 있는지 알아보십시오.
DDR5 송신기 컴플라이언스 테스트 방법

DDR5 송신기 컴플라이언스 테스트 방법

DDR5 송신기와 다른 디바이스의 상호운용성을 보장하려면 JEDEC 적합성 표준에 따라 광범위한 테스트를 수행해야 합니다. 광대역폭 오실로스코프와 프로브, 그리고 실리콘에 최대한 가깝게 프로빙하기 위한 인터포저 보드를 사용하여 컴플라이언스를 위한 방대한 양의 적합성 측정 및 테스트 사례를 테스트하는 방법에 대해 알아보십시오.
주파수 응답(Bode 플롯) 측정 방법

주파수 응답(Bode 플롯) 측정 방법

주파수 응답 분석을 위해서는 전용 네트워크 분석기 또는 주파수 분석 응답 소프트웨가 포함된 오실로스코프가 필요합니다. 자동화 소프트웨어와 벤치탑 오실로스코프를 사용하여 주파수 응답(Bode 플롯) 분석을 수행하는 방법을 알아보십시오.
자동차 시리얼 버스를 특성화하는 방법

자동차 시리얼 버스를 특성화하는 방법

자동차 시리얼 버스를 특성화하려면 디버깅을 수행하고 다른 혼합 신호 상호작용과 데이터 전송을 연관시켜야 합니다. 오실로스코프와 프로토콜 디코드 소프트웨어를 사용하여 CAN, CAN FD, LIN, SENT, 그 외 자동차 시리얼 버스 표준을 디버그하는 방법에 대해 알아보십시오.

KeysightAccess

KeysightAccess 구독 서비스를 이용하여 예산에 대한 우려를 줄일 수 있습니다.

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

자주 묻는 질문

오실로스코프는 때때로 "스코프" 또는 "오스코프"로 줄여 부르기도 하는데, 시간에 따른 전기 신호의 동작을 포착하여 표시하는 테스트 장비입니다. 예를 들어, 전압(y축) 대 시간(x축) 그래프를 디스플레이에 그릴 수 있습니다.

오실로스코프는 엔지니어가 전자 장치를 설계하고 테스트하는 데 사용하는 강력한 도구입니다. 시스템의 어떤 구성 요소가 올바르게 작동하고 어떤 구성 요소가 오작동하는지 확인하는 데 필수적입니다. 또한 새로 설계한 구성 요소가 의도한 대로 작동하는지 여부를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 진폭, 주기, 주파수, 상승 시간, 펄스 폭 등과 같은 신호 속성을 분석하여 수행할 수 있습니다. 최신 디지털 오실로스코프는 푸리에 변환과 같은 파형에 대한 수학적 기능을 수행하여 분석을 더 빠르게 수행할 수도 있습니다.

Real-Time Oscilloscope, Sampling Oscilloscope, Modular Oscilloscope

모든 최신 오실로스코프는 디지털 신호 처리를 사용하여 아날로그 신호를 캡처하고 표시하는 디지털 저장 오실로스코프(DSO)입니다. 스코프에 디지털 신호를 수신할 수 있는 기능이 있으면 혼합 신호 오실로스코프(MSO)입니다. 스코프에 스펙트럼 분석기 기능이 내장되어 있으면 혼합 도메인 오실로스코프(MDO)이지만 이 용어는 덜 일반적입니다.

테스트 엔지니어와 개발자는 오실로스코프를 사용하여 연구 개발, 검증, 품질 보증, 전자 시스템, 회로 기판 및 집적 회로의 문제 해결 또는 디버깅 중에 전기 신호를 표시, 그래프화 및 분석합니다. 오실로스코프는 고속 디지털 전자, 광 통신, RF, 전력 전자, 자동차, 항공 우주 및 방위를 포함한 다양한 응용 분야와 기술에서 모든 산업에서 핵심적인 역할을 합니다.

오실로스코프는 전기 신호의 동작을 관찰, 분석 또는 기록하는 데 중요한 테스트 장비입니다. 전자 연구실에서 오실로스코프를 사용하는 몇 가지 특정 사용 사례로는 전압 파형 측정, 전자 신호 분석, 원치 않는 노이즈 및 크로스토크 감지, 전력 시스템의 유해한 과도 현상 평가 등이 있습니다.

고속 신호 분석에서 오실로스코프는 눈 높이와 너비를 포함한 눈 다이어그램을 표시하고 측정하여 신호 무결성을 측정할 수 있습니다. 혼합 신호 오실로스코프는 측정된 디지털 신호의 논리 상태와 타이밍을 표시하여 디지털 회로를 디버깅하는 데 도움이 될 수 있습니다. 고급 오실로스코프는 송신기 테스트를 위한 이상적인 기준 수신기를 에뮬레이션하고, 광섬유 신호를 측정하기 위해 광-전기 트랜시버를 사용하고, RF 신호를 분석하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.

다재다능하기 때문에 오실로스코프는 애플리케이션에 따라 다양한 성능 수준과 소프트웨어 기능을 갖추고 있습니다. 전자 개발, 문제 해결 및 분석에 없어서는 안 될 도구입니다.

Oscilloscopes play a key role across all industries for a variety of applications and technologies, including high-speed digital electronics, optical communication, RF, power electronics, automotive, and aerospace and defense.

오실로스코프는 프로브를 사용하여 회로의 테스트 지점에 연결하고 해당 지점의 전압을 증폭하거나 감쇠합니다. 그 이후의 신호 경로는 스코프에 따라 다르지만 일반적으로 아날로그 회로는 신호를 조절하고 아날로그-디지털 변환기는 추가 평가, 처리 및 분석을 위해 이를 디지털화합니다.

오실로스코프는 시간 영역에서 신호를 캡처하여 표시하는 반면, 스펙트럼 분석기는 주파수 영역에서 신호를 캡처하여 표시합니다. 때때로 오실로스코프에는 시간 및 주파수 영역에서 신호를 분석하는 편의를 위해 스펙트럼 분석기 기능이 내장되어 있습니다.

많은 브랜드와 유형의 오실로스코프가 출시되어 서로 다르게 보일 수 있지만 대부분 시작하기 위한 기본 단계는 동일합니다. 다음은 오실로스코프 사용 방법에 대한 단계별 가이드입니다.

  1. 프로브 연결: 프로브를 오실로스코프의 입력 채널에 연결합니다. 단단히 연결되었는지 확인합니다. 감쇠 프로브가 있는 경우 완벽한 사각파가 될 때까지 프로브를 보상해야 할 수 있습니다.
  2. DUT 프로브: 프로브 팁을 회로의 관심 지점에 연결하고 접지 클립을 DUT의 공통 접지 지점에 연결하여 프로브를 테스트 대상 장치(DUT)에 연결합니다.
  3. 수직 및 수평 스케일 조정: 오실로스코프 컨트롤을 사용하여 수직(전압) 및 수평(시간) 스케일을 조정합니다. 이렇게 하면 파형이 화면에 올바르게 표시됩니다.
  4. 트리거 설정: 트리거 설정을 사용하여 파형을 안정화합니다. 트리거는 신호가 일관되게 표시되도록 하는 데 도움이 됩니다. 필요에 따라 트리거 레벨과 유형을 조정합니다.
  5. 파형 해석: 화면의 파형을 살펴보세요. x축은 시간을 나타내고 y축은 전압을 나타냅니다. 신호의 모양, 주파수, 진폭을 관찰하세요.
  6. 파형 분석: 문제나 이상을 식별하세요. 신호가 예상대로 동작합니까? 노이즈 스파이크나 불규칙성이 있습니까? 감지된 문제를 해결하여 정확한 신호 성능을 보장하세요. 커서 및 자동 측정과 같은 오실로스코프 기능을 사용하여 분석을 지원할 수 있습니다.

추가 정보:

키사이트는 엔지니어들을 위해 필수 오실로스코프 기능과 사양에 대해 자세히 알아볼 수 있는 광범위한 무료 기술 리소스를 제공하고 있습니다.

  • 오실로스코프 기초
  • 키사이트에서 무료로 제공하는 종합적인 오실로스코프 기술 리소스를 활용하십시오.
A step-by-step guide on how to use an oscilloscope.

다른 도움이 필요하십니까?