무엇을 찾고 있습니까?
합성 트래픽 생성기
어플리케이션 및 네트워크 트래픽 생성기로 네트워크의 스트레스 테스트를 수행하고 테스트 웹 사이트를 로드하고 QoS를 검증하십시오
네트워크 및 웹 사이트 스트레스 테스트
합성 네트워크 트래픽 생성기로 가동 시간을 극대화하십시오. 서비스 품질(QoS)을 검증하기 위한 네트워크 스트레스 테스트를 수행하고 테스트 어플리케이션을 로드하여 수요 급증에 대비하고 직원과 고객을 위해 일관적인 사용자 경험을 보장하십시오.
네트워크 및 어플리케이션 트래픽 생성기 살펴보기

가장 중요한 지표를 단 하나 꼽는다면, 그건 바로 가동 시간입니다.
99%의 가동 시간과 이상적인 99.9999%의 가동 시간을 비교해 보면 엄청난 차이가 납니다. 역년을 기준으로 약 87시간 30초 이상의 차이가 나게 됩니다. 사용자는 네트워크와 어플리케이션이 항상 사용 가능한 상태를 유지하기를 원합니다. 이러한 기대에 부응하지 못하면 사업과 평판 측면에서 불이익을 받게 됩니다.
예측 및 예상하지 못한 상황을 파악하고 문제를 수정하기 위해 가장 중요한 것은 바로 카오스 엔지니어링입니다. 키사이트의 플레이북을 읽고 카오스 엔지니어링 분야에서 성능 테스트, 부하 테스트, 네트워크 스트레스 테스트 도구의 강력한 성능과 어떻게 이러한 도구를 활용하여 가동 시간과 신뢰성, 가용성을 극대화할 수 있는지 알아보십시오.
합성 트래픽 생성기로 어떠한 작업을 수행할 수 있습니까?
어플리케이션 및 프로토콜 트래픽 시뮬레이션으로 현실감 개선
전통적인 프로토콜 레벨 클라이언트 시뮬레이션은 효과적이며 매우 효율적인 서버 스트레스 테스트 방법입니다. 하지만 검증 측면에서 보면, 이러한 방법은 클라이언트가 서버에서 올바른 메시지를 수신하고 있는지 여부만 보장할 수 있습니다. 서버의 동작 방식이 사용자의 예상과 일치하는지 검증하거나 사용자 경험을 검증할 수 없습니다. Eggplant Performance는 사용자와 동일한 방식으로 클라이언트 시스템과 상호 작용합니다. 네트워크 트래픽 부하를 시뮬레이션하고 클라이언트측 서버의 스트레스 테스트를 진행하여 실제 사용자 상호 작용 및 동작 방식에 대해 어플리케이션과 네트워크 성능을 검증할 수 있습니다.

피크 트래픽 부하에서 웹 사이트와 어플리케이션의 스트레스 테스트를 수행합니다
IT 부서는 웹 사이트와 백엔드 인프라가 동적으로 용량을 추가하고 트래픽 급증에 대응하여 규모를 확장할 수 있도록 만들어야 합니다. Eggplant Performance는 간단하고 확장 가능한 부하 테스트를 가능하게 하는데, 이러한 기능은 서버와 어플리케이션의 네트워크 트래픽 스트레스 테스트를 진행할 때 굉장히 중요합니다. 트래픽 볼륨, 지리적 위치, 동작 프로필 등의 맞춤형 파라미터와 실시간 클라이언트 및 서버 모니터링으로 모든 브라우저, 어플리케이션 또는 디바이스를 테스트할 수 있습니다. 자동화 범위를 부하 테스트 실행에서 전체 테스트 프로세스로 확장시켜 새로운 릴리즈, 업데이트, 사용자 동작 변화를 비롯해 사용자 경험에 영향을 미칠 수 있는 다른 요인들에 대응하여 테스트 스크립트가 동적으로 변화하게 만듭니다.

구현 전 네트워크 배포 검증
조직이 네트워크에 비즈니스 서비스를 계속 추가하면서 네트워크 장비의 업데이트와 업그레이드도 계속됩니다. 가동 중단 시간과 병목 현상을 방지하려면 네트워크 스트레스 테스트를 수행하고 성능을 평가하고 새로 배포된 서비스의 체감 품질을 예측할 수 있는 네트워크 트래픽 생성기가 필요합니다. IxChariot은 실제 부하 조건에서 디바이스, 시스템, 네트워크 성능을 예측할 수 있도록 실제 어플리케이션 트래픽을 시뮬레이션합니다. 유선, 무선 및 가상 데이터 센터를 포함하는 다양한 전송 인터페이스에서 네트워크 평가와 가상의 시나리오를 실행할 수 있습니다.

혁신적인 테스트 자산 보호
합성 트래픽 생성 도구와 관련해 자주 묻는 질문
What is a network traffic generator?
Network traffic generators emulate real-world network and application traffic and inject it across websites and networks to stress test the network and measure performance metrics like load times, download rates, jitter, packet loss, and delay. These tools are essential for measuring network services, QoS, and user experience.
Typically, network traffic generators are used to test large-scale network deployments. Sometimes referred to as network assessment, common use cases include measuring service quality across distributed, hybrid networks and validating large-scale deployments like SD-WAN before going live.
What is performance testing?
Performance testing comprises a large subset of software quality assurance (QA) testing, including load testing, stress testing, volume testing, and scalability testing. Since these tests typically validate application clients, servers, networks and application devices against heavy traffic volumes, test automation is a prerequisite. These tests would be too time consuming to perform manually.
Performance testing tools simulate the actions of real users with efficient, low-overhead, and consistent virtual users (VUs). VUs enable QA test teams to quickly and repeatedly assess the performance of a system under test, resulting in shortened product cycles and improved user experience. Performance test suites often include powerful, easy-to-use tools that help testing teams create customized, dynamic VUs — enabling more complex and advanced testing where each VU has its own unique data and timings. Since users often take different paths across websites and applications, groups of VUs can run different scripts or workflows within the same test for greater real-world accuracy. By acting as an engine for coordinating the execution of dynamic and variable VUs, performance test tools simplify the process of deploying realistic tests against systems and environments under test.
What is load testing?
A specific subset of performance testing, load testing examines how applications, websites, and servers handle abnormally high traffic volumes. QA testers often run load tests before high-profile feature releases or high-traffic events like e-commerce sales or holidays to avoid website crashes and outages.
While load testing tools traditionally focus on generating application-layer traffic, Eggplant Performance is unique because it can also generate protocol-layer traffic. It acts as both a server and client, generating synthetic traffic loads to test websites and applications, network infrastructures, intermediate layers of N-tier architectures, and back-end equipment including routers and content-aware network devices.
다른 도움이 필요하십니까?