무엇을 찾고 있습니까?
네트워크 분석기(Network Analyzer)
벤치와 랙, 현장 측정에서 자신감 강화

전 세계 70% 이상의 엔지니어링 팀이 신뢰하는 네트워크 분석기
능동 소자를 테스트하든 수동 소자를 테스트하든 속도와 성능을 적절히 조합하면 우위를 확보할 수 있습니다. 연구 개발(R&D)에서 키사이트 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 미래 기술 혁신을 더 나은 설계로 전환하는 데 도움이 되는 수준 높은 측정 무결성을 제공합니다. 생산 라인에서 비용 효율적인 벡터 네트워크 분석기는 부품을 경쟁력 있게 변환하는 데 필요한 처리량과 반복성을 제공합니다. 모든 키사이트 벡터 네트워크 분석기는 선형 및 비선형 디바이스 특성화에 대한 전문 지식을 궁극적으로 표현한 것입니다. 벤치, 랙 또는 현장에서 용도에 맞는 네트워크 분석기를 사용하고 정확한 측정 결과를 얻어보세요.
올바른 네트워크 분석기 찾기
네트워크 분석기 용도에 따라 알맞은 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 찾아보세요. 시장에서 가장 광범위한 벡터 네트워크 분석기 포트폴리오를 탐색하여 필요한 성능을 찾으십시오.
적합한 툴을 사용하여 네트워크 분석기 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 향상하는 데 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화하는 올바른 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어를 통해 기존 하드웨어의 기능을 더욱 향상시키십시오.
KeysightAccess
KeysightAccess 구독 서비스를 이용하여 예산에 대한 우려를 줄일 수 있습니다.
특집 리소스: 네트워크 분석기
자주 묻는 질문 - 네트워크 분석기
VNA란 무엇입니까?
벡터 네트워크 분석기(VNA)는 전기 네트워크 매개변수를 측정하는 테스트 장비입니다. 필터, 안테나 및 전력 앰프를 포함한 다양한 수동 및 능동 디바이스의무선 주파수(RF) 및 마이크로파 콤포넌트 분석에 필수적입니다.
네트워크 분석기는 설계 및 생산 프로세스에서 전송, 반사 및 임피던스 측정은 물론 S-파라미터 측정을 수행하는 데 사용되는 장비입니다.
자세한 내용은 네트워크 분석기란 무엇입니까?에서 확인하십시오.
네트워크 분석기는 어떤 용도로 사용됩니까?
네트워크 분석기는 콤포넌트 특성화 테스트를 수행합니다. 네트워크 분석기는 교정된 자극 신호를 RF 네트워크 또는 테스트 대상 디바이스(DUT)에 제공하고 위상 및 진폭 정보를 사용하여 주파수에 대한 벡터 응답을 측정합니다. VNA는 전송(전송 계수, 삽입 손실, 이득), 반사(반사 계수, VSWR, 반사 손실) 및 임피던스 측정과 S-파라미터 S11, S12, S21, S22를 캡처합니다.
벡터 네트워크 분석기로 어떤 것을 할 수 있습니까?
네트워크 분석기에는 신호 소스와 수신기가 모두 있습니다. 수신기는 디바이스(또는 네트워크)에서 출력 신호의 변경 사항을 감지하고 이를 해당 디바이스에 입력된 소스 신호와 비교합니다. 전류 및 전압에 대한 디바이스의 영향을 평가하기 위해 VNA는 디바이스로 인한 진폭 및 위상 응답을 모두 측정합니다. 결과적인 전송 및 반사 측정, 임피던스 및 S-파라미터를 통해 테스트 엔지니어는 DUT를 특성화할 수 있습니다.
네트워크 분석기에는 어떤 유형이 있습니까?
키사이트는 고급형부터 소형에 이르기까지 다섯 가지 유형의 네트워크 분석기 제품군을 제공합니다.
- 키사이트의 고급형 PNA 제품군은 측정 무결성 및 반복성에 있어 비교할 수 없는 우수성을 제공합니다. PNA-X는 전체 장비 랙을 대체하여 측정 유연성을 극대화합니다. PNA는 업계 최고 성능의 네트워크 분석기입니다.
- 키사이트의 미드레인지 및 이코노미 ENA 제품군은 테스트 비용을 절감하면서도 신뢰할 수 있는 측정, 직관적인 UI 및 업그레이드 가능한 장비를 제공합니다. ENA는 속도, 성능 및 예산이 균형 잡힌 제품입니다.
- FieldFox는 세계 최고의 통합 핸드형 분석기입니다. 키사이트의 핸드형 VNA는 견고한 핸드헬드 장치로 벤치탑 수준의 정밀도를 제공합니다.
- 모듈러 PXI VNA는 테스트의 규모를 줄여줍니다. 네트워크 분석기의 기능을 필요한 만큼만 사용자 정의하고 빠르고 정확한 멀티포트 측정을 얻으십시오.
- Streamline USB VNA는 소형 폼 팩터로 타협하지 않는 성능을 제공합니다. Streamline USB VNA는 벤치탑 장비의 모든 성능을 제공하면서도 크기는 매우 작습니다.
최고의 네트워크 분석기는 무엇입니까?
VNA의 선택 기준은 어플리케이션 또는 사용 사례에 따라 크게 달라집니다. 일반적인 선택 기준에는 주파수 범위, 스위치 매트릭스에서 2개에서 최대 24개(멀티포트) 또는 48개까지 필요한 포트 수, 출력 전력, 이코노미에서 휴대형, 고급형에 이르는 장비 등급이 포함됩니다.
자세한 내용은 주요 벡터 네트워크 분석기 사양
에서 확인하십시오.
VNA는 어떻게 활용됩니까?
벡터 네트워크 분석기는 스펙트럼 분석, 펄스 측정, 전력 앰프(PA) 특성화 및 능동 디바이스 테스트와 같은 다양한 사용 사례에 대한 수많은 측정으로 다양한 디바이스 및 네트워크를 측정합니다. 벡터 네트워크 분석기로 측정하기 가이드에서는 네트워크 분석기 측정을 설정하고, 측정 설정을 교정하고, 결과를 해석하는 방법을 설명합니다.
다른 도움이 필요하십니까?