기능이나 이식성을 희생하지 마십시오.

최신 통신 네트워크를 테스트하려면 장비에 새로운 요구가 필요하고 기능과 휴대성 간의 균형이 필요합니다. 휴대용 배터리 구동 장치 한 개에 25개 이상의 소프트웨어 지원 측정 기능을 갖춘 FieldFox는 업계에서 가장 유능한 휴대용 분석기입니다.

편리하고 사용자가 설치할 수 있는 라이센스 키를 사용하여 현장에서 휴대용 분석기를 업그레이드하여 변화하는 측정 요구 사항에 앞장서십시오.

업계 최고의 통합 핸드형 분석기

키사이트의 FieldFox 휴대용 분석기는 일상적인 유지 보수, 심층 적인 문제 해결 및 그 사이의 모든 힘든 작업 환경을 처리할 수 있습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 소프트웨어 지원 키사이트 FieldFox 구성을 선택하십시오.

  • 케이블 및 안테나 분석기(CAT), 핸드형 벡터 네트워크 분석기(VNA), 핸드형 스펙트럼 분석기 또는 올인원 통합 분석기로 FieldFox를 구성하십시오.
  • 벤치탑 결과와 비교할 수 있는 정밀도로 최대 54 GHz의 주파수 범위를 지원합니다.
  • 최대 120 MHz의 광범위한 분석 대역폭으로 5G 필드 테스트를 실현합니다.
  • 광대역, 실시간 분석으로 작은 간섭 신호를 캡처합니다.
  • 가볍고 휴대성이 우수하고 튼튼한 RF 분석기입니다.

FieldFox RF 분석기 소프트웨어

라이센스 키로 활성화되는 25개가 넘는 소프트웨어 어플리케이션.

간섭 분석기 및 스펙토그램 소프트웨어 스크린샷

스펙트럼 분석

  • 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA)
  • 아날로그 복조
  • 간섭 검출
  • IQ 분석기
2포트 파라미터 소프트웨어 스크린샷

케이블 및 안테나 테스트(CAT)

  • 벡터 네트워크 분석기(VNA)
  • 2포트 S-파라미터
  • TDR 케이블 측정
FieldFox 핸드형 분석기에서 RTSA 간섭 검출

5G / LTE 현장 테스트

  • EMF 측정
  • OTA(Over-The-Air) 테스트
  • 채널 스캐너
  • 광대역 분석
USB 피크 전력 센서 소프트웨어를 사용한 펄스 측정

전력 측정

  • USB 전력 센서 측정
  • 내장형 전력계
  • 펄스 측정
  • 피크 전력 센서
데이터 수집을 위한 실내 및 실외 매핑

유틸리티

  • 원격 제어
  • GPS 수신기
  • 실내/실외 매핑
  • DC 바이어스 가변 전압 소스

FieldFox 한 개를 구매하시면 두 개의 소프트웨어를 무료로 드립니다

무선 주파수(RF) 케이블 문제 해결, OTA(Over-the-Air) 무선 통신, 아날로그 무선 또는 전자기 간섭(EMI) 사전 컴플라이언스 테스트 관련 작업을 진행하고 계신가요?지금 프로모션을 활용하세요!

적격 FieldFox 핸드형 분석기를 구매하시면 키사이트에서 가장 인기 있는 FieldFox 소프트웨어 옵션 두 개를 무료로 드립니다.

한 개 구매 시 두 개의 특별한 소프트웨어 제공

DTF(Distance to Fault) 스크린샷

TDR 케이블 측정

시간 도메인 반사측정을 통해 결함이 있는 케이블의 위치와 특징을 식별합니다.

내장형 GNSS / GPS 수신기 소프트웨어 스크린샷

GSSN / GPS 수신기

내장형 GNSS/GPS 수신기를 사용하여 측정에 지리적 위치 태그를 추가합니다.

FieldFox 핸드형 분석기에서 전자기 간섭(EMI) 측정

EMI 측정

전자기 간섭(EMI) 사전 컴플라이언스 제한을 평가하고 규제 감사를 수행합니다.

아날로그 복조 소프트웨어

아날로그 복조

무선 주파수(RF) 송신기의 AM 및 FM 신호를 복조 및 특성화합니다.

솔루션을 번들로 구매하세요!

모든 요구를 충족하는 번들로 의사결정 속도를 높이십시오. 이러한 최적화된 번들로 시간과 비용을 절약하고, 활용도가 극대화되도록 빠르게 FieldFox를 구성할 수 있습니다.

지금 번들로 구매하세요. 저렴한 가격으로 적합한 솔루션을 구입할 수 있는 기회입니다.

군사용 레이더에서 사용 중인 FieldFox

우주항공 및 방위 번들

  • 위성 지상국 테스트
  • 스펙트럼 관리
  • 레이더 어플리케이션
이동 통신에서 사용 중인 FieldFox

무선 통신 번들

  • 4G/5G OTA(Over-The-Air) 테스트
  • 간섭 문제 해결
  • 케이블 및 안테나 테스트(CAT)
RF 벤치 에센셜(FieldFox 포함)

범용 번들

  • 전자기 간섭(EMI)
  • 스펙트럼 / 신호 분석
  • 벡터 네트워크 분석(VNA)

FieldFox의 새로운 사항은 무엇일까요?

이동 중 자동차 안에서 FieldFox 채널 스캔

RF 설명 동영상 시리즈

가장 까다로운 RF 개발과 배포 과제를 해결하기 위해 고군분투하고 있는 분들을 위한 짧은 동영상 시리즈를 확인해 보십시오.

RTSA FieldFox

키사이트 스펙트럼 모니터링 소프트웨어(KSMS)

스펙트럼 제어, 활용도 측정, 간섭 식별을 하나의 플랫폼에서 수행할 수 있습니다.

키사이트 실험실에서 FieldFox 핸드형 분석기와 EMF 안테나를 사용하고 있는 여성

5G 현장 테스트 동영상 과정

  • 경로 손실 및 전자기장(EMF) 측정
  • 5G NR OTA(Over-The-Air) 복조
  • RTSA를 사용한 간섭 문제 해결
3개의 FieldFox 분석기와 KSMS 소프트웨어를 사용하는 도착 시간 차이(TDOA) 솔루션

KSMS를 활용하는 도착 시간 차이(TDOA)

TDOA는 새롭게 떠오르는 위치 탐색 기법으로, 최소 10미터의 불확실도로 정확한 결과를 제공합니다.

이 위치 탐색 방법을 사용하면 각기 다른 지리적 위치에 있으며 GPS 신호가 동기화된 여러 FieldFox 분석기가 알려지지 않은 신호 소스의 위치를 찾아낼 수 있습니다.

간섭 문제를 찾고 그 위치를 파악한 후 완화할 수 있습니다.

간편한 실시간 스펙트럼 분석

둘러보기

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 3분

라이브 데모 요청

  • 2일 이내에 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 아니요
  • 체험 기간: 30분

무료 체험판 요청

  • 바로 시작
  • 셀프 서비스 가능 여부 예
  • 체험 기간: 30일
[an error occurred while processing this directive]

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

자주 묻는 질문 - FieldFox 핸드형 분석기

FieldFox는 업계 최초의 50 GHz 핸드형 마이크로파 분석기입니다. 다용도 전기 측정 장비인 FieldFox는 벡터 네트워크 분석기(VNA), 스펙트럼 분석기(SA) 또는 올인원 콤비네이션 분석기로 활용할 수 있습니다.

5G 네트워크에 대한 필수 현장 테스트는 6가지가 있습니다. 그러한 테스트는 (1) 경로 손실 특성화; (2) 기지국 커버리지 테스트; (3) 콤포넌트 반송파 전력 측정; (4) OTA(over-the-air) 제어 채널 커버리지 테스트; (5) 네트워크 품질 및 빔 성능 검증; (6) EMF 노출 평가입니다. FieldFox를 사용한 5G 현장 테스트에 대해 자세히 알아보려면 키사이트 eBook, 필수 5G 현장 테스트를 확인하거나 짧은 교육 과정, 현장에서 5G 네트워크를 테스트하는 방법을 참조하십시오. 

FieldFox는 휴대용 패키지로 벤치탑 수준의 정확도를 제공합니다. 열악한 작업 환경을 견뎌내도록 제조된 FieldFox는 MIL 사양을 충족할 수 있을 정도로 매우 튼튼하며 5G, 위성 및 레이더 운영자가 54 GHz 이상까지 실제 RF 커버리지를 측정할 수 있도록 지원합니다. 가볍고 튼튼하고 휴대성이 우수한 FieldFox는 RF 테스트 요구를 충족할 준비가 되어 있습니다. 세계 최고의 통합 핸드형 분석기에 대한 자세한 정보는 기술 개요를 참조하십시오.

네트워크 분석기는 안테나, 앰프, 케이블 및 기타 다양한 액티브 또는 패시브 디바이스와 같은 다양한 콤포넌트의 성능을 검증하는 데 사용됩니다. 네트워크 분석기는 민감한 장비인 경우가 많지만, 많은 네트워크 측정에는 실험실 외부에서 작동하는 디바이스가 사용됩니다. 따라서 현장에서 핸드형 분석기를 매우 유용하게 활용할 수 있습니다.

그렇습니다. 케이블 및 안테나 분석기(CAT), 벡터 네트워크 분석기(VNA), 스펙트럼 분석기(SA) 또는 올인원 통합 분석기로 FieldFox를 구성할 수 있습니다. FieldFox를 사용하면 최대 120 MHz의 넓은 분석 대역폭으로 5G 필드 테스트 측정이 가능합니다.

FieldFox의 주요 네트워크 분식기 기능으로는 펄스 측정, TDR(Time Domain Reflectometry) 케이블 측정, QuickCal, 풀 2포트 S-파라미터 등이 있습니다.

다른 도움이 필요하십니까?