무엇을 찾고 있습니까?
데이터 수집 시스템(DAQ)
데이터 수집 시스템(DAQ)은 전압, 전류, 온도, 음향, 신호 등 다양한 물리적 신호를 측정하고 저장할 수 있습니다. 데이터 수집 장치에서 나오는 데이터를 자신 있게 통합하고, 자신 있게 스위칭하며, 자신 있게 측정하세요.

데이터 수집 시스템(DAQ) 메인프레임과 모듈을 번들로 묶어 비용 절감
측정 애플리케이션에 가장 적합한 번들을 선택하면 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 정가 대비 최대 10% 할인된 가격으로 구입하실 수 있습니다.
데이터 수집 시스템(DAQ)이란?
데이터 수집 시스템(DAQ)은 다양한 현상에서 일어나는 신호, 음향, 전기, 온도 변화 등 다양한 데이터 수집과 분석이 가능한 장치입니다. 센서에서 나오는 데이터 값을 디지털화하여 저장하는 데이터 수집 시스템(DAQ)를 활용해 보세요.
DAQ 측정 유형: 전류, 전압, 온도, 사운드 및 진동, 변형률, 압력, 힘
데이터 수집 시스템(DAQ)의 선두 주자
키사이트는 25년 이상 데이터 수집 시스템(DAQ)과 스위칭 솔루션을 제공하고 있습니다. 전기, 물리, 기계, 음향 및 신호 라우팅 어플리케이션에 키사이트 DAQ 시스템을 사용합니다. 키사이트 데이터 수집 시스템(DAQ)을 통해 측정 결과에 대한 확신을 얻으십시오.
- 컴팩트하고 비용 효율적인 솔루션에서 고품질 스위칭 및 측정으로 최고의 가치를 얻을 수 있습니다.
- 모듈형 LXI 및 VXI 솔루션으로 업계 표준을 사용하십시오.
- 포함된 BenchVue 소프트웨어를 사용하여 실시간 데이터를 수집, 분석 및 제시하십시오.

온도를 정확하게 측정하는 기술 및 절차
어플리케이션에 정확하고 신뢰할 수 있는 온도 측정이 필요하십니까? 장치가 온도를 정확히 측정하고 있다는 것을 어떻게 아시나요?
키사이트 데이터 수집 시스템(DAQ)은 다음과 같이 정확한 온도 측정을 위한 여러 가지 유용한 기능을 제공합니다.
- 노이즈 제거를 위한 통합 A/D
- 내장형 열전쌍 레퍼런스 정션을 사용한 저발열 스캔
- 개방적 열전쌍 검사
- ITS-90 온도 적합성 표준을 준수하는 내장형 열전쌍, 서미스터, 저항온도 감지기(RTD) 선형화 루틴
- 오프셋 보상이 적용된 4-와이어 옴 기능
- 최대 300 V의 여러 절연 입력
어플리케이션 노트를 읽고 변환기 배치, 신호 컨디셔닝, 정확한 결과를 위해 계측에 실제적으로 고려해야 할 사항을 알아보세요.
적합한 데이터 수집 시스템(DAQ) 찾기
안정적이고 반복 가능한 스위칭은 측정 정확도에 매우 중요합니다. 키사이트 DAQ 시스템은 USB 모듈형, 벤치탑 또는 LXI 장비 중에서 선택할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.

BenchVue를 사용하여 제어, 자동화 및 간소화
키사이트 BenchVue 소프트웨어는 테스트와 관련된 많은 문제를 제거합니다. 테스트 시퀀스를 쉽게 연결하고 제어하며 테스트 시퀀스를 자동화할 수 있으므로 몇 번의 클릭만으로 테스트 개발 단계를 빠르게 이동하고 결과에 빠르게 액세스할 수 있습니다.
- 장비에서 가장 일반적으로 사용되는 제어 및 측정 구성
- 신속한 분석을 위해 최소한의 클릭만으로 데이터와 화면 이미지를 쉽게 로그하고 내보내기
- 최소한의 장비 지식으로 자동화된 테스트 시퀀스 생성
데이터 수집 시스템(DAQ) FAQ
데이터 수집 시스템 (DAQ)이란 무엇인가요?
데이터 수집(DAQ) 시스템은 전압, 전류, 온도, 스트레인(센서 또는 트랜스듀서 사용) 등 물리적 파라미터를 샘플링할 수 있는 하드웨어와 소프트웨어로 구성됩니다. 엔지니어들은 이 시스템을 사용해서 캡처, 라이브 모니터링 및 분석을 위해 샘플을 디지털 데이터로 조절 및 변환합니다.
어떤 방식으로 데이터 수집 시스템(DAQ)을 사용하나요?
데이터 수집 시스템(DAQ)은 주로 제품 특성화, 프로세스 또는 제품 모니터링, 테스트 프로세스 제어 등 세 가지 용도로 사용됩니다.
정적 데이터 수집 시스템(DAQ)과 동적 데이터 수집 시스템(DAQ)에는 어떤 차이가 있나요?
정적 DAQ는 일반적으로 각 입력 채널을 스캔하므로 단일 측정을 수행합니다. 또한 온도나 습도와 같이 변화 속도가 느린 측정에 적합한 고정 샘플링 속도로 한 번 또는 여러 번(입력 채널이 여러 개인 경우)의 측정을 수행합니다. 하지만 동적 DAQ는 진동, 음향 또는 구조적 스트레스 신호와 같은 빠르게 변하는 신호를 캡처하기 위해 각 입력 채널에 대해 빠르게, 연속적으로 여러 샘플을 측정합니다.
데이터 수집 시스템(DAQ) 데이터 로거는 어떤 역할을 하나요?
데이터 로거는 스캔 간격과 데이터 로깅 기간을 기반으로 데이터를 캡처하고 기록합니다. DAQ 시스템은 여러 입력 채널 스위치 멀티플렉서, 내장된 신호 컨디셔너 및 제어 시스템을 사용해서 효율적으로 데이터 로깅을 수행하므로 센서에서 수신되는 신호 캡처를 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
동적 데이터 수집 시스템(DAQ)은 어떤 이점이 있나요?
동적 데이터 수집 시스템(DAQ)은 내장된 하드웨어 신호 디지타이저를 사용해서 높은 샘플링 속도로 하나 또는 여러 센서의 동적 신호를 샘플링할 수 있습니다. 따라서 전압, 전류, 진동 또는 구조적인 스트레스 변화에 대한 트랜션트 신호를 캡처할 수 있습니다. 최신 DAQ는 고속 푸리에 변환(FFT) 수학 알고리즘을 내장하고 있어 시간 도메인 신호 표시를 주파수 도메인 신호 표시로 변환이 가능합니다. 따라서 엔지니어는 시간 도메인과 주파수 도메인 모두에서 동적 신호를 분석할 수 있습니다.
올바른 툴을 사용하여 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
특집 리소스: 데이터 수집 시스템
다른 도움이 필요하십니까?