강력한 측정 기기 소프트웨어

스펙트럼 분석기, 오실로스코프, 네트워크 분석기를 비롯한 여러 테스트 장비를 위해 특별히 설계된 측정 소프트웨어를 통해 빠르게 통찰력을 확보하고 디바이스의 테스트 시간을 단축합니다.

디지털 장비 소프트웨어

업계에서 가장 광범위한 컴플라이언스 선택 폭, 디버깅 및 어플리케이션별 오실로스코프 소프트웨어로 더욱 빠르게 설계를 구현, 테스트 및 검증할 수 있습니다.

사용이 쉬운 GUI의 추가 기능으로 비트 오류율 테스터(BERT)를 맞춤화하여 테스트 장비의 활용도를 극대화합니다.

분석기와 실행기 기능을 사용이 쉬우며 사용자 친화적인 하나의 PCIe 5.0® 트래픽 분석용 인터페이스에 결합합니다.

로직 분석기 소프트웨어를 통해 디지털 시스템에 대한 통찰력을 빠르게 확보하면서 설정 시간을 단축하고 측정 디스플레이를 맞춤화합니다.

에지-클라우드 컴퓨팅 어플리케이션 소프트웨어와 강력한 머신 러닝을 사용하여 사전 실리콘 단계에서 전압 및 전류 스파이크,
I / O 글리치, 시간 이동을 디버깅합니다.

강력한 분석 소프트웨어로 측정값을 시각화 및 분석합니다. 테스트 데이터를 다양한 형식으로 캡처 및 저장하고 결과를 실시간으로 확인합니다.

몇 시간 동안 프로그래밍할 필요 없이 펄스 / 함수 / 임의 파형 생성기의 맞춤 파형을 생성 및 편집합니다.

수백 개의 채널을 가진 대규모 멀티채널 수집 시스템의 데이터를 단일 콘솔에서 구성 및 시각화하여 정보를 즉시 확인합니다.

엔지니어링 교육자들이 실험실과 강의실을 현대화하여 학생들을 산업에 대비된 엔지니어로 변모시킬 수 있도록 지원하는 첨단 디지털 소프트웨어입니다.

RF 장비 소프트웨어

다양한 측정 어플리케이션에서 네트워크 분석기로 설계를 조사 및 특성화하고 문제를 해결하여 보다 빠르게 통찰력을 확보합니다.

소프트웨어/펌웨어를 사용해서 FieldFox 분석기를 케이블 및 안테나 분석기, 네트워크 분석기, 스펙트럼 분석기, 전력계 등으로 구성해 보십시오.

주파수 및 시간 도메인에 대한 탁월한 통찰력을 확보합니다. 신호 분석기 및 네트워크 분석기와 호환 가능하여 5G, IoT 및 레이더 같은 광범위한 신호를 지원합니다.

빠른 신호 분석을 지원하는 25여 개의 즉시 사용 가능한 입증된 측정 기능을 통해 무선, 항공우주 / 방위, 범용 디바이스의 성능을 분석합니다.

설계가 최신 표준을 준수하도록 무선, 항공우주/방위, 범용 어플리케이션에서 범용 또는 표준 기반 신호를 생성합니다.

키사이트 또는 타사 장비를 사용하여 무선 및 항공우주/방위 어플리케이션을 위한 효율적인 대규모 테스트를 수행합니다.

RF 이미터를 대상으로 자동화된 스펙트럼 모니터링, 신호 인터셉트, 수집, 지리적 위치 및 분류 작업을 수행합니다.

DUT에서 바로 채널을 교정하여 마이크로파 및 밀리미터파 주파수에서 복잡한 5G 및 광대역 설계를 정확하게 검증합니다.

특수 목적으로 설계된 유연한 테스트 자동화 소프트웨어로 IoT 디바이스의 테스트를 가속화하여 빠르고 쉽게 테스트 시스템을 구성 및 재구성합니다.

신호 소스 분석기 소프트웨어로 신호 소스와 위상 노이즈 어플리케이션을 평가 및 분석하여 위상 노이즈, AM 노이즈, 베이스밴드 노이즈 측정을 수행합니다.

아날로그 / 디지털 무선 테스트와 관련해 빠른 원버튼 측정을 수행합니다. 하나의 그래픽 사용자 인터페이스 화면에서 신호 분석과 신호 생성 제어가 가능합니다.

셀룰러와 무선 연결 어플리케이션과 관련해 많은 시간이 소요되는 복잡하거나 반복적인 측정 및 분석 작업에 대한 테스트를 자동화합니다.

상호 플랫폼 환경에서 문제를 해결할 수 있는 뛰어난 시각적 분석 도구를 통해 무선 테스트 구성을 시각적으로 빠르게 확인합니다.

Wireless HD, WiGig, IEEE 802.11ad 등의 형식을 지원하는 단일 신호 생성 분석기 어플리케이션으로 무선 디바이스의 테스트를 간소화합니다.

맞춤 측정, 데이터 시각화, 파형 생성, 장비 제어, 테스트 시스템 설계를 통해 신호 분석기 또는 신호 생성기의 수준을 높입니다.

전력 소프트웨어

반자동식 웨이퍼 프로버를 통해 디바이스 측정 설정 및 실행부터 데이터 관리 및 분석에 이르는 디바이스 특성화를 수행합니다.

Scienlab Charging Discovery 시스템에서 작업을 진행하고 측정한 값을 시각화하고 테스트 시퀀스를 기록하고 보고서를 생성하여 신뢰할 수 있는 통찰력을 확보합니다.

장비 없이 파형 분석, 수학 함수, FFT, CCDF, 전력/전류 프로파일러, 트렌드 분석기와 같은 측정 후 분석 작업을 수행하여 R&D를 가속화합니다.

최대 4입력 인버터의 평가와 최대 12개 MPPT 알고리즘의 테스트를 동시에 진행합니다. 독립적인 I-V 곡선이 최대 2000 V로 각 채널을 주도합니다.

최대 8입력 인버터의 평가와 최대 12개 MPPT 알고리즘의 테스트를 동시에 진행합니다. 독립적인 I-V 곡선이 최대 2000 V로 각 채널을 주도합니다.

최대 12입력 인버터의 평가와 최대 12개 MPPT 알고리즘의 테스트를 동시에 진행합니다. 독립적인 I-V 곡선이 최대 2000 V로 각 채널을 주도합니다.

디바이스가 다양한 작동 상태를 거칠 때 효율적으로 충전 소비 프로파일을 캡처 및 표시하여 디바이스의 배터리 수명을 예상할 수 있습니다.

회로 내 테스트 소프트웨어

ICT 시스템을 위한 추가적인 테스트 커버리지를 지원하여 측정 회로와 테스트 대상 디바이스 사이에 존재하는 원치 않는 효과를 최소화합니다.

4차 산업혁명 데이터 분석 솔루션을 통해 제조 개선을 주도하여 수율을 개선하고 재테스트 횟수와 처리량을 줄이고 품질 저하로 인한 비용을 감소시킵니다.

전류 드레인 분석을 통해 디바이스 특성화를 수행하여 휴대용 배터리 구동 디바이스를 쉽게 평가하고 긴 작동 수명을 보장합니다.

양자 제어 소프트웨어

오류 억제 및 오류 인식 컴파일로 모든 플랫폼과 어플리케이션에서 오류가 쉽게 발생하는 양자 하드웨어의 런타임 성능을 개선합니다.

장비 제어 및 실험실 자동화를 위한 완벽하면서도 사용이 간편한 솔루션으로 실험실 설정에 대한 통신, 측정, 구성 작업을 수행합니다.

광 테스트 소프트웨어

유연한 신호 파라미터를 통해 이중 I/Q 신호를 생성하여 장거리, 메트로, 데이터센터 상호연결 코히어런트 광 전송 테스트를 가속화합니다.

독립형 소프트웨어로 또는 키사이트 오실로스코프와 함께 사용해서 복잡한 변조 광 신호를 분석할 수 있습니다.

데이터 센터, 무선, 자동차 등의 업계를 위해 빠르고 효율적인 통합 실리콘 포토닉스 웨이퍼 및 칩 수준 테스트를 수행합니다.

다른 도움이 필요하십니까?