What are you looking for?
키사이트 직원들이 최고가 되면, 키사이트 역시 최고가 됩니다
키사이트는 모든 직원이 귀기울이고, 따뜻함을 느끼고, 영향력을 만들 수 있는 근무 환경을 조성해 나갑니다.

함께하면 우리에게 한계란 없습니다
DEI는 단순한 키사이트의 이니셔티브가 아닌, 우리의 정체성을 나타냅니다. 작년 키사이트의 성공과 진행 상황을 살펴보십시오.

키사이트의 신념
“다양성과 포용성은 키사이트 전략과 문화의 근간입니다. 키사이트는 적극적으로 혁신하고 협업하여 고객에게 의미 있는 결과를 제공할 수 있는 환경을 구축하는 데 있어 다양성과 포용성이 핵심 요소라고 생각합니다. 우리는 모든 직원이 소속감을 느끼고 우리의 공동 성공에 적극적으로 기여할 수 있는 포용적이며 존중하는 직장 분위기를 조성하기 위해 최선을 다하고 있다는 점 또한 중요합니다. 키사이트를 모든 직원이 근무하기 좋은 직장으로 만들기 위해서는 우리 모두가 함께 노력해야 합니다.”
Satish Dhanasekaran
사장 겸 CEO
키사이트는 결코 개선을 멈추지 않습니다
지난 6년 동안 키사이트는 독립적으로 Great Place to Work(일하기 좋은 기업) 인증을 받았습니다. 여기서 멈추지 않을것입니다. 2024회계연도에 달성하고자 하는 목표 몇 가지를 소개합니다.
1-1
동일 임금(FY23: 0.98:1)
>34.4%
전 세계 여성 인력 신규 채용
(FY23: 33.9%)
>50.1%
미국 내 소수 집단 신규 채용(FY23: 61.1%)
최근의 성과





여성이 성장하는 회사
키사이트의 여성은 혁신의 원동력입니다. 여성은 전 세계 고객과 파트너, 지역 사회의 과제를 해소하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다.
당신의 잠재력을 강력한 경력으로 바꿔보세요