무엇을 찾고 있습니까?

실시간 오실로스코프의 중요 요소
차세대 기술 개발을 위해서는 테스트 장비가 세계 정상급의 신호 무결성을 갖춰야 합니다. 키사이트의 Infiniium 오실로스코프의 가장 낮은 노이즈 플로어, 가장 많은 유효 비트 수(ENOB)와 최고 대역폭을 제공하는 뛰어난 하드웨어 기술로 가장 어려운 측정 과제도 해결할 수 있습니다. 여기에 다양한 어플리케이션별 소프트웨어를 함께 사용하면 다른 산업 리더들이 정확한 신호 정보가 필요할 때 Infiniium을 신뢰하는 이유를 알 수 있습니다.

업계 최고의 신호 무결성
오실로스코프 신호 무결성이 중요한 이유
신호 무결성은 모든 오실로스코프 측정에 영향을 미칩니다. 신호 무결성이 우수한 오실로스코프는 테스트 중인 신호를 더 정확하게 표현할 수 있습니다. 또한 우수한 신호 무결성을 통해 설계를 디버깅 또는 특성화할 때 보다 정확한 통찰력을 얻을 수 있으며, 컴플라이언스 테스트를 여유 있게 수행할 수 있습니다.
Infiniium 오실로스코프는 최저 노이즈 플로어, 최고 ENOB, 최고 대역폭, 최저 지터를 지원하는 하드웨어를 기반으로 신호를 정확하게 표현할 수 있습니다. Infiniium 오실로스코프는 이처럼 뛰어난 하드웨어뿐만 아니라 PCIe, USB, DDR 등과 같은 표준을 지원하는 다양한 프로토콜, 분석, 컴플라이언스 소프트웨어를 제공합니다. 따라서 테스트 요구에 맞는 완벽한 고성능 측정 플랫폼을 얻을 수 있습니다.
컴플라이언스 및 자동 테스트
모든 Infiniium 시리즈 오실로스코프에서 실행되는 컴플라이언스 어플리케이션은 각 기술 표준의 정확한 사양을 준수하는 테스트 인증을 받았습니다. 실험실에서 테스트에 합격하면 테스트 랩(lab)은 물론 전 세계 플러그-페스트(plug-fest)에서도 합격할 것이라는 사실을 확신할 수 있습니다. 키사이트 전문가들은 기술 단체 및 산업 표준 위원회 활동을 통해 테스트 제품에서 구현되는 컴플라이언스 요구 사항의 정의를 돕고 있습니다.
결과적으로, 모든 Infiniium 시리즈 오실로스코프 툴이 중요 사양을 준수한다고 확신할 수 있습니다. 설정 마법사와 지능형 테스트 필터링의 결합으로 올바른 테스트 실행에 대한 확신을 얻을 수 있습니다. 또한 시각적 문서와 합격/불합격 결과를 제공하는 HTML 보고서가 내장되어 중요한 테스트 결과를 안전하게 보관할 수 있습니다.

적합한 시리즈 찾기
Infiniium 시리즈 오실로스코프는 일반 디버그에서 심층 분석까지 필요한 성능을 제공합니다.

차세대 기술의 테스트 과제
Infiniium 시리즈 오실로스코프는 PCI에서 USB, DDR 등까지 다양한 표준에 대한 컴플라이언스 테스트에서 폭넓게 사용됩니다. 이러한 최신 표준 테스트와 관련된 과제를 자세히 알아보십시오.
가장 다양한 오실로스코프 소프트웨어 제공
모든 Infiniium 시리즈 오실로스코프는 설계에 대한 중요한 통찰력을 얻을 수 있는 어플리케이션별 소프트웨어를 제공합니다. 이 시리즈는 까다로운 지터 또는 노이즈 문제 해결, 케이블 또는 프로브로 인한 손실 제거, 또는 단순한 프로토콜 확인을 포함한 모든 경우에서 최고의 설계를 실현할 수 있는 소프트웨어 툴을 제공합니다.
- 분석 어플리케이션: 지터/노이즈 분석, 위상 노이즈 분석, 디임베딩, 이퀄라이제이션, 시리얼 데이터 분석, 오프라인 소프트웨어 등
- 컴플라이언스 어플리케이션: PCIe, DDR, USB, 10GBase-KR, SATA/SAS, MIPI, Thunderbolt 등과 같은 기술의 정확한 사양을 준수하는 테스트
- 프로토콜 어플리케이션: 20개가 넘는 고속 시리얼 버스의 프로토콜 패킷 디코딩


어떤 오실로스코프 프로브가 필요하신가요?
키사이트에서 InfiniiVision 및 Infiniium 시리즈 오실로스코프에 대한 다양한 전압, 전류, 광 프로빙 솔루션을 제공합니다.
이 가이드에서 테스트 요구에 가장 적합한 프로브가 무엇인지 알아보십시오.
Related Use Cases
적합한 툴을 사용하여 기능 확장
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어들이 직면하는 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
키사이트 주요 서비스
특집 리소스
오실로스코프 부트캠프 탐색
다른 도움이 필요하십니까?