무엇을 찾고 있습니까?
교정 서비스
테스트 결과를 개선하십시오. 간단합니다.
예상보다 더 많은 리스크에 직면해 있을 수 있습니다
교정 보고서의 정보를 마지막으로 확인해본 것은 언제였습니까? 테스트 장비를 교정하는 데 오래된 장비를 사용하면 정확도가 떨어지게 됩니다. 더 안 좋은 것은, 중요한 파라미터를 전혀 테스트하지 못할 수 있다는 사실입니다.
10곳의 교정 서비스 공급자로부터 받는 데이터를 보면 한 곳 빼고는 모두 성능 테스트 결과가 장비 사양의 50% 미만이었으며, 일부 테스트 결과는 25% 미만인 것으로 확인되었습니다. 테스트가 교정 중 누락된 주요 필수 사양에 의존하면 테스트 장비가 사양을 벗어날 가능성이 있습니다. 그리고 더 이상 테스트 결과를 신뢰할 수 없게 됩니다. 이런 측정 불확실도로 인해 회사 평판이 큰 위험에 처하게 됩니다.

정확한 테스트로 리스크와 비용을 줄이십시오

키사이트 교정 서비스로 측정 결정 리스크 방지
교정 표준을 사용하면 테스트 시스템이 사양에 따라 작동하도록 보장할 수 있습니다. 측정을 수행한 후 결과를 사양과 비교해 적합성 선언문을 만들 때, 가능한 결과는 두 가지입니다.
A. 올바른 합격/불합격 결정
B. 잘못된 합격/불합격 결정
두 개 실험실(A 및 B)은 동일한 측정 결과를 관찰할 수 있지만 측정 불확실도는 다릅니다.
A 또는 B 중에서 선택해야 한다면 A를 선택하기를 원할 것입니다. 타사 교정 실험실이 작업에 적합하지 않은 실험실 표준을 사용하여 장비의 현재 성능을 측정할 때 종종 B를 선택하게 됩니다.
키사이트 교정 서비스는 실험실 표준 선택 과정과 교정 절차에서 모두 성능 테스트 개발 중 측정 불확실도를 최소화합니다. 키사이트가 교정을 하면 언제나 올바른 합격/불합격 결과를 얻을 수 있습니다.
기한이 지난 교정 방지
일부 Infiniium 실시간 오실로스코프와 네트워크, 신호 및 노이지 지수 분석기의 경우 이제 전면 패널에 교정 기간이 지난 장비에 대한 알림이 표시됩니다.
장비가 키사이트 공장 사양에 따라 작동하려면 교정이 필수적입니다. 키사이트의 새로운 기능인 PathWave Calibration Advisor를 사용하면 측정 정확도를 높이는 데 도움이 됩니다. 화면에서 교정 기한 만료 알림을 받고, 교정 인증서와 장비 구성 정보 목록을 확인하고, 키사이트에서 직접 손쉽게 교정 서비스 주문이 가능합니다.


키사이트 장비 교정 서비스
키사이트는 항상 모든 사양, 모든 옵션을 측정합니다.
키사이트 장비에 대한 올바른 교정 방법을 선택하십시오. 측정 불활실도, 가드밴딩, 인증받은 교정 또는 주요 표준 실험실 교정이 필요할 수 있습니다. 또한 교정 보고서가 IS0 17025:2005나 ANSI Z540.3-2006과 같은 특정 ISO 또는 ANSI 계측 표준을 충족해야 할 수도 있습니다. 키사이트는 현지 요건과 글로벌 요구를 충족할 수 있도록 폭넓은 교정 서비스를 제공합니다.
모든 키사이트 서비스 센터는 JCSS, CNAS, UKAS, ANAB 등 수많은 현지 인증 기관의 승인을 받았습니다.
KeysightCare
KeysightCare에서 큐레이션한 지원 플랜으로 빠르게 혁신을 이루십시오.
- 장비의 가동 시간을 최대화하고 고장으로 인한 지연을 줄이기 위해, 무제한 수리 서비스를 계약된 우선 순위에 따라 신속하게 제공받으세요.
- 선택한 키사이트 인증 교정에 대한 우선적 턴어라운드 시간으로 측정 예측 가능성을 높이실 수 있습니다.
- 문제 발생 시 전문가가 가장 빠르고 우선적으로 대응하여 문제를 해결하고 테스트 및 측정을 더욱 신속하게 최적화할 수 있습니다.
- 숨겨진 비용이나 추가 비용 없이 최저 가격을 보장하는 다년 요금제로 비용을 절감하고 계획에 없던 예산 문제를 최소화하십시오.

키사이트를 통해 모든 교정 서비스 요구를 충족하십시오
맞춤형 배송 옵션

키사이트로 반납
KeysightCare를 활용해서 장비를 키사이트로 보내주시면 빠르고 예측 가능한 시간 내에 처리해 드립니다.

현지 픽업
이용 가능한 국가에서는 배송업체가 편리한 익일 배송 서비스를 제공합니다.

현장 서비스
일정에 맞춘 현장 서비스로 가동 중단을 며칠에서 몇 시간으로 단축하십시오.

상주 전문가
고객사에서 현장 전문가들이 교정과 수리를 관리하십시오.
원스톱 교정 서비스
신뢰할 수 있는 파트너. 멀티브랜드.
키사이트의 폭넓은 교정 서비스를 통해 모든 테스트 자산의 지속적인 정확성과 가용성을 편리하게 보장할 수 있습니다. 키사이트는 물리, 치수, 광학 및 기계 장비를 비롯하여 전자 장비를 포함하는 맞춤형 솔루션을 제작하기 위해 고객사와 협력합니다.

교정 서비스 툴킷
참고 자료
교정 서비스 FAQ
교정 서비스는 측정 장비의 정밀도와 정확도를 유지하기 위한 검증 및 조정 프로세스를 포함합니다. 교정 프로세스는 장비가 일관되고 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공하도록 보장합니다. 교정은 자동차, 항공우주 방위, 무선 통신 등 다양한 산업에서 측정의 품질과 무결성을 유지하기 위한 필수 작업입니다.
정기적인 교정은 장비 측정 편차와 부정확도를 파악해 시기 적절하게 수정하는 데 도움이 됩니다. 교정 중 장비 조정을 통해 산업 표준을 준수할 수 있을 뿐 아니라 전반적인 운영 효율과 안전성이 향상됩니다.
측정 정확도와 신뢰도를 보장하기 위해서는 장비 교정이 매우 중요합니다. 그리고 품질 관리와 안전, 규제 준수를 위해 정확한 측정이 필수적입니다. 정기적인 교정 없이는 시간이 지나면서 장비가 드리프트를 일으켜 부정확한 측정을 유발하며 많은 비용이 초래되는 오류가 발생할 가능성이 있습니다. 높은 표준과 운영 우수성을 유지하기 위해서는 정기적인 교정이 핵심 요소입니다.
교정 빈도는 장비 유형, 사용량, 제조업체 권고 등 여러 가지 요인에 따라 다릅니다. 일반적으로 장비 교정은 매년 진행하는 것이 좋지만, 사용량이 많거나 중요한 장비인 경우 더 자주 교정을 해야 할 수도 있습니다.
온도나 습도와 같은 환경적 요인 역시 장비의 더 잦은 교정을 필요로 하는 요소일 수 있습니다. 열악하고 변수가 많은 환경에서 사용되는 장비는 측정 정확도를 유지하기 위해 더 잦은 점검이 필요할 수 있습니다. 장비와 그 환경에 맞게 교정 일정을 따르는 것이 필수적입니다.
장비에 KeysightCare Enhanced 지원 플랜을 추가하세요. 이 플랜은 고객의 혁신에 대한 투자를 보호할 수 있도록 최우선 처리 시간과 함께 권장 교정 간격을 기준으로 선택한 키사이트 인증 교정을 포함합니다. 교정 옵션에 대해 상담하려면 여기를 클릭하십시오.
성능 검증은 추적 가능한 일련의 표준과 장비를 비교하고 장비가 공개 사양을 충족하는지 확인합니다. 성능 검증 결과는 모든 것이 사양을 충족하고 어떤 조정도 필요하지 않음을 나타내는 “PASS(합격)”이거나 측정이 사양을 벗어났으며 조정이 필요(또는 극한의 경우 수리가 필요)함을 나타내는 “FAIL(불합격)” 중 하나입니다.
교정은 한 가지 이상의 성능 검증을 비롯하여 모든 측정이 사양을 충족하는 상태로 고객에게 장비를 반송하기 위해 필요한 조정이 수행되는 보다 포괄적인 프로세스입니다.
교정 인증서는 알려진 표준과 비교해서 디바이스의 측정 정확도를 검증하는 서류입니다. 인증서에는 디바이스의 ID, 교정 결과 및 날짜, 교정 과정에서 사용된 표준 등 세부 사항이 포함됩니다. 또한 교정 기술자의 이름과 장비 조정 내용도 포함됩니다.
교정 인증서는 디바이스가 지정된 정확도 요구 사항을 충족하며 국가 또는 국제 표준에 따라 추적이 가능하다는 것을 보장합니다. 또한 장비의 정확도를 나타내는 공식 기록으로도 사용되며 다양한 산업체에서 품질 관리를 유지하고 규정을 준수하는 데 있어 필수적입니다. 정기적인 교정과 인증은 측정 장비의 신뢰도와 정밀도를 보장하는 데 도움이 됩니다.
정확하고 신뢰할 수 있는 장비 측정을 보장하는 교정 공급자를 선택하는 것이 중요합니다. 교정 서비스 공급자 선택 시 인가 여부, 경험, 평판을 고려하십시오. ISO/IEC 17025와 같은 국제 표준을 준수하는 서비스 공급자로 인증을 받은 동시에 ANAB, A2LA, UKAS, CNAS 등 저명한 단체가 승인한 공급자를 찾으십시오. 우수한 교정 서비스 공급자는 문서, 추적성, 새로운 장비 측정 문제에 대한 지원 등 포괄적인 서비스를 제공해야 합니다.
장비에 KeysightCare Enhanced 지원 플랜을 추가하세요. 이 플랜은 고객의 혁신에 대한 투자를 보호할 수 있도록 최우선 처리 시간과 함께 권장 교정 간격을 기준으로 선택한 키사이트 인증 교정을 포함합니다. 교정 옵션에 대해 상담하려면 여기를 클릭하십시오.
승인된 교정 서비스를 이용하면 국제적으로 승인된 표준에 따라 장비 교정이 이루어진다는 확신을 가질 수 있습니다. 승인된 교정은 장비 측정에 대한 정확도와 신뢰도를 높여주며 규제 및 품질 요구 사항을 충족한다는 믿음을 제공합니다.
세부적인 문서와 지원, 신속한 문제 해결을 가능하게 하는 추적성은 승인된 교정 서비스의 일환으로, 감사 및 품질 관리에 매우 중요한 요소입니다. 승인된 교정 서비스 추적성은 운영 효율을 높여주는 동시에 측정 오류가 발생할 리스크를 줄여줍니다.
다른 도움이 필요하십니까?