실험실 맞춤형 PNA/X Technology Refresh 기회로 경쟁에서 앞서나가십시오!

PNA Trade-In, Extend, Upgrade

사용 중이신 PNA/X VNA의 일반 서비스 수명이 곧 종료됩니다. 업그레이드, 연장 또는 보상 판매: 최근에 개선된 PNA/X로 매끄럽게 전환하는 데 가장 적합한 옵션을 선택하십시오.

  • PNA/X-B로 업그레이드: 전면 교체 비용의 일부만으로 최신 PNA/X-B 기술의 강력함을 활용할 수 있습니다.자세한 내용 보기.
  • 서비스 계약 연장: 서비스 계약을 연장해서 장비에 대한 중단 없는 고품질 서비스를 확보할 수 있습니다.
  • 보상 판매 프로그램: 현재 사용 중이신 PNA/X A 모델의 보상 판매를 통해 새로운 PNA/X B 모델 또는 다른 새로운 키사이트 장비 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받아 현재 제품의 가치를 극대화할 수 있습니다.

새로운 키사이트 NA5202/4/5A PNA-X Pro 벡터 네트워크 분석기(VNA)로 마이그레이션

PNA-X Pro 벡터 네트워크 분석기 제품군은 주파수 변환 구성 요소 테스트를 쉽게 수행할 수 있도록 구성을 매우 간소화한 계측기입니다. 이 분석기 제품군은 초저 위상 노이즈 및 고조파 신호 소스 4개, 저노이즈 수신기 2개, 결합기 2개가 단일 테스트 셋업으로 구성됩니다. 소스 경로의 스위칭 가능한 전면 패널 루프와 직접 수신기 활용으로 복잡한 고전력 테스트에 필요한 케이블 작업과 관련 신호 전력 손실이 적습니다. PNA-X Pro 통합 하드웨어는 테스트 셋업에 외부 신호 발생기와 스위치가 필요하지 않으며 설계 검증 셋업 통합으로 테스트 시간이 단축됩니다.

키사이트의 BERT, Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프, 임의 파형 생성기로 고속 디지털 랩 벤치를 마이그레이션하십시오

개발 기간을 단축하면 설계에 더 빠른 속도, 더 적은 전력 소비를 구현하기가 점점 더 까다로워집니다. 오실로스코프 또는 비트 오류율 테스터(BERT) 또는 임의 파형 생성기(AWG)의 성능 저하로 인해 혁신 사이클이 뒤쳐지지 않도록 하십시오. 지금 고성능 키사이트 장비로 고속 디지털 랩을 업그레이드해 미래에 대비하십시오. UXR-시리즈 오실로스코프, M8040A BERT, M8050A BERT, M8199B, M8198A AWG는 지금 미래의 표준을 제공하는 데 필요한 업계 최고의 성능을 제공합니다.

한정된 기간 동안 제공되는 최대 40%의 특별 보상 판매 크레딧을 활용하십시오.

새로운 키사이트 N5185A MXG 아날로그 신호 발생기와 N5186A MXG 벡터 신호 발생기로 마이그레이션

무선 통신 및 항공우주, 방위 분야의 진화하는 기술에는 극대화된 데이터 처리량과 증가된 데이터 요구사항을 지원할 수 있는 다중 입력/다중 출력(MIMO), 빔 포밍, 멀티플렉싱과 같은 복잡한 변조 방식을 사용하는 더 높은 주파수 범위가 필요합니다. 키사이트 N5185A MXG 아날로그 신호 및 N5186A MXG 벡터 신호 발생기는 최대 4개 출력 채널과 2U 폼팩터로 멀티포트 테스트에 이상적인 일관되고 반복 가능한 결과를 제공합니다. .

현재 진행 중인 트레이드 인 스페셜(Trade-in Special) 프로모션은 새로운 N5186A 구매 시 최대 40%의 보상 판매 크레딧, N5185A 구매 시 최대 55%의 보상 판매 크레딧을 제공합니다.

새로운 키사이트 E505xA SSA-X 신호 소스 분석기로 마이그레이션

키사이트의 차세대 신호 소스 분석기 E505xA 제품군은 원박스 신호 소스 분석기에 필요한 정확한 솔루션을 제공합니다. 현대적이고 세련된 인터페이스가 여러 창으로 구성된 디스플레이를 제공하므로 측정 효율이 한층 개선됩니다. E505xA는 최신 요구 사항을 충족하기 위해 측정 범위를 넓혀 주는 최신 소프트웨어의 지원을 받습니다.  포트폴리오에 네 가지 모델인 5055A, E5056A, E5057A, E5058A가 추가로 포함되면서 이 제품군은 이제 1 MHz부터 54 GHz에 이르는 주파수 범위를 지원할 수 있습니다.

적격 신호 소스 분석기를 보상 판매하면 새로운 E505xA 신호 소스 분석기를 구매할 때 사용할 수 있는 최대 35%의 크레딧을 드립니다.

최신 키사이트 E5081A ENA-X 벡터 네트워크 분석기로 마이그레이션

오늘날 많은 벤더 솔루션은 5G 및 위성 통신과 관련된 구성 요소에 대한 EVM 측정을 수행할 때 네트워크 및 스펙트럼 분석기가 필요합니다. E5081A를 사용하면 한 번의 설정으로 이 과제가 해결됩니다. ENA X 분석기 제품군에 새롭게 추가된 이 제품은 DUT 플레인에서 완전 벡터 수정을 사용해서 반복 가능하고 정확한 측정을 수행하므로, 테스트 설정을 수동으로 재구성할 필요가 없습니다.

한시적으로 적격 키사이트 또는 Rohde & Schwarz 벡터 네트워크 분석기의 보상판매를 진행하고 있으며 신형 E5081A 구매 시 사용할 수 있는 최대 40%의 크레딧을 받을 수 있습니다.

E5081A ENA-X alone

새로운 M980xA 또는 M983xA PXI 네트워크 분석기로 마이그레이션

키사이트 M980xA 시리즈 PXI 네트워크 분석기는 사용 중인 포트 수에 관계없이 탁월한 성능을 제공하는 진정한 멀티포트 아키텍처를 사용해서 가장 까다로운 과제를 해소할 수 있습니다. 스펙트럼 분석과 노이즈 지수 측정을 포함해서 PXI VNA에 대한 가장 폭넓은 측정 어플리케이션 포트폴리오를 사용하여 디바이스에 대한 깊이 있는 통찰력을 확보하십시오.PNA/PNA-X는 또한 액티브 디바이스 특성화를 개선하고 테스트 시간을 줄여주는 옵션 UNY 포함 DDS(Direct Digital Synthesizer)를 제공합니다.

키사이트의 M983xA PXIe 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 모든 측정을 하나의 장비로 결합하고 있어 더 빠른 속도와 더 뛰어난 유연성으로 다중 사이트, 다중 DUT, 멀티포트 시스템 특성화가 가능합니다.

적격 키사이트 또는 Rohde & Schwarz 벡터 네트워크 분석기의 보상판매를 통해 신형 M980xA 또는 M983xA 구매 시 사용할 수 있는 최대 75%의 크레딧을 받으십시오.

새로운 키사이트 Streamline 시리즈 USB 벡터 네트워크 분석기로 마이그레이션

휴대용 네트워크 분석이라고 해서 성능이 떨어지는 것은 아닙니다. 키사이트 P500xA/B / P502xA/B USB 벡터 네트워크 분석기(VNA)는 휴대용 키사이트 Streamline 시리즈의 성능과 유연성을 첨단 제품급으로 끌어올립니다. 빠르고 안정적이고 반복 가능한 결과를 제공하는 동급 최고의 성능으로 측정에 대한 자신감을 가지십시오.

적격 키사이트 또는 Rohde & Schwarz 벡터 네트워크 분석기의 보상판매를 통해 신형 P500xA/B 또는 P502xA/B 구매 시 사용할 수 있는 최대 75%의 크레딧을 받으십시오.

최신 키사이트 고성능 네트워크 분석기로 디바이스 특성화 개선

능동 디바이스 특성화 시 속도와 성능을 적절히 결합하면 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 연구 개발(R&D)에서 PNA 벡터 네트워크 분석기(VNA) 제품군은 심도있는 이해를 더 나은 설계로 전환하는 데 도움이 되는 측정 무결성을 제공합니다. 키사이트 PNA 네트워크 분석기는 생산 라인에서 설계가 경쟁력 있는 제품으로 구현할 수 있는 처리량과 반복성을 제공합니다.

PNA/PNA-X는 또한 액티브 디바이스 특성화를 개선하고 테스트 시간을 줄여주는 옵션 UNY 포함 DDS(Direct Digital Synthesizer)를 제공합니다.

적격 키사이트 또는 Rohde & Schwarz 네트워크 분석기의 보상판매로 신형 PNA X 또는 PNA 네트워크 분석기 구매 시 사용할 수 있는 최대 55%의 크레딧을 받으십시오.

새로운 키사이트 5G 신호 분석기 또는 마이크로파 신호 생성기로 마이그레이션

5G 네트워크는 더 빠르고 더 안정적인 통신을 제공합니다. 사물인터넷(IoT) 네트워크 연결, 자율 주행, BFW(Broadband Fixed Wireless), 더 빠른 동영상 속도를 위한 새로운 가능성의 문을 열어줍니다. 5G를 제공하기 위해서는 종합적인 1~7 계층 테스트, 정밀 측정 및 심층적인 네트워크 가시성 솔루션으로 에코시스템 전반에서 5G 개발과 운영에 따른 위험 요인을 제거해야 합니다.키사이트의 5G 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

이제 기술 쇄신 프로모션에서 일부 5G 신호 분석기를 최대 50% 할인가로 구매할 수 있는 보상 판매 크레딧을 제공하고 있습니다.

MXR608B 6 GHz, 8채널 오실로스코프

새로운 키사이트 Infiniium MXR B-시리즈 오실로스코프로 마이그레이션

키사이트의 Infiniium MXR B-시리즈 오실로스코프는 하드웨어 가속, 자동화된 분석 도구, 초저 프론트 엔드 노이즈, 탁월한 성능 등 다양한 이점이 있으므로 엔지니어들은 안정적인 결과를 제공하는 오실로스코프를 사용해서 더 빠르게 테스트하고, 출시 시기를 앞당기고, 고품질 설계를 완성할 수 있습니다.

한정된 기간 동안 기존 키사이트 오실로스코프 또는 경쟁사 스코프의 보상 판매를 통해 새로운 Infiniium MXR B-시리즈 오실로스코프 구매 시 사용할 수 있는 최대 60%의 보상 판매 크레딧을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 키사이트 담당자에게 문의하십시오.

새로운 키사이트 E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기로 마이그레이션

경쟁이 치열한 오늘날에는 선두 자리를 유지하면서 비용 마진을 개선할 수 있는 새로운 사고가 필요합니다. 키사이트가 더 높은 주파수 범위에 대비해 엔지니어와 테스트 랩, 생산 라인의 준비를 마쳐 새로운 기술 대역을 합리적인 가격으로 지원할 수 있도록 도와드립니다.

이제 기술 쇄신 프로모션에서 새로운 키사이트 E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기로의 업그레이드 혜택을 제공하고 있습니다. E5080B는 여러 장비 기능을 결합하고 사이클 시간을 절반으로 줄여 처리량을 대폭 개선하는 통합형 솔루션을 제공합니다.

적격 모델의 보상 판매를 통해 최대 55%의 키사이트 보상 판매 크레딧을 받고 E5080B를 저렴하게 구매해 보십시오. 유연한 키사이트 금융 지원 솔루션을 활용하는 방법도 있습니다

시간 절약. 비용 절감. 구형 장치 퇴출.

다른 도움이 필요하십니까?