라이더 센서 검증 방법

에뮬레이터
+ 에뮬레이터

표적 시뮬레이션을 사용한 라이더 센서 검증 가속화

라이더 센서를 테스트하려면 반사도와 최대 센서 범위를 포함한 많은 파라미터의 특성화가 필요하며, 모두가 라이더 시야(FOV) 내에 있어야 합니다. 장거리 라이더를 올바르게 평가하려면 실제 조건에 노출된 물리 표적 보드를 사용해서 야외 테스트를 수행하는 것이 필수적입니다. 기능 안전을 보장하기 위해 개발 및 제조 단계에서 인증 자격을 받으려면 자동차 라이더 센서가 엄격한 요건과 가이드라인을 충족해야 합니다.

라이더 센서를 검증하려면 고정된 표적 보드 값으로 제한하지 않고 여러 거리 및 반사도 값을 사용한 표적 시뮬레이션이 필요합니다. 테스트 설정 기본 장치는 원격 광 헤드를 통해 라이더 센서 신호를 수신하며, 원하는 거리 및 반사도의 시뮬레이션을 위한 지연 및 감쇠를 추가한 후 신호를 센서로 돌려보냅니다. 라이더 센서를 배치하고 FOV를 확보하기 위해 코봇이 필요합니다. 테스트 범위를 극대화하면서 공간 사용량이 최소화될 수 있도록, 테스트 설정은 소형(벤치 유형 설정 선호)이어야 합니다.

라이더 표적 시뮬레이션 솔루션

라이더 표적 시뮬레이션 솔루션

자동차 라이더 센서를 검증하려면 거리 정확도, 방위각 및 고도각 정확도 및 시야를 확인하는 센서 테스트가 필요합니다. 키사이트 라이더 표적 시뮬레이션 솔루션은 소형의 표준화된 벤치 설정을 사용해서 3-300미터의 테스트 표적 거리와 10-94%의 표면 반사도를 시뮬레이션합니다. 이 솔루션은 제조용 키사이트 테스트 실행 자동화 소프트웨어가 적용된 표준화와 자동화를 통해 자동차 라이더 센서의 테스트와 검증 및 생산을 간소화하고 가속화합니다.

라이더 표적 시뮬레이션 데모 보기

라이더 표적 시뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?