네트워크 기능 가상화(NFV) 마이그레이션의 과제

네트워크 디바이스의 소프트웨어 기능으로의 전환은 서비스 제공사의 최우선 목표이자 5G에 대한 요구사항입니다. 이를 달성하기 위한 과제로는 소프트웨어의 미숙과 낮은 성능, 기존 네트워크 인프라와의 통합 필요, 소프트웨어 전문가 부족이 있습니다.

키사이트의 NFV 테스트 솔루션은 통신사가 가상 네트워크 기능의 성능을 크게 향상하는데 기여합니다. 키사이트의 테스트 도구와 자동화 방법론은 VNF 서비스 수명 주기 전반에서 NFV 생태계의 결정론적 행동을 검증 및 수량화합니다.

Cloud Peak는 기능을 검증하고, NFV 인프라(NFVI)의 성능을 벤치마킹하기 위해 사용되는 키사이트의 최신 혁신입니다. 이 어플리케이션은 NFVi 위에 워크로드를 에뮬레이션하여 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지 성능을 검증합니다.

NVF 마이그레이션의 과제

가상 네트워크 기능(VNF) 벤치마킹

NFV 벤치마킹

NFV 마이그레이션의 첫 번째 단계는 한정된 컴퓨팅/네트워크/스토리지 환경에서 VNF의 성능 병목 현상과 크기 조정 한계를 특성화하는 것입니다. 이는 키사이트의 트래픽 및 서비스 에뮬레이터를 이용한 VNF 테스트를 통해 달성할 수 있습니다.

테스트 시스템은 VNF 성능의 완벽한 정량화를 위해 반드시 네트워크 인터페이스 카드(NIC)와 VNF 컴퓨팅 환경 모두에 물리적으로 연결되어야 합니다. VNF 동작은 트래픽 부하 조건에서 측정할 수 있으며, 이를 정확하게 동일한 조건에서 다른 NFV 구현을 적용한 VNF 동작과 비교할 수 있습니다. 이는 VNF와 기본 인프라에 대한 충분한 정보에 근거한 결정을 내리기 위한 종합적인 시각을 제공합니다.

키사이트 솔루션:

가상 테스터: IxNetwork VE, IxLoad VE, BreakingPoint VE

물리적 테스터: IxNetwork, IxLoad, BreakingPoint

온보딩 및 수명 주기 관리

새로운 VNF는 패키지 콘텐츠와 기능성을 검증하기 위해 자동화된 테스트 사례를 통합함으로써 네트워크 서비스 수명 주기 전반에서 구현, 확장 및 최신화될 수 있습니다. 서비스 제공자는 어떻게 테스트 사례들을 CI/CD 파이프 라인과 통합하고, 수명 주기 관리의 효율성을 모니터할까요?

키사이트의 서비스 에뮬레이션은 데이터 모델 주도의 API를 통해 원활한 통합을 위한 툴세트를 제공합니다. 또한, 전문적인 서비스와 최고 수준의 수명 주기 관리 플랫폼과의 파트너십을 통해 작업을 단순화하고 출시 시기를 단축시킵니다.

관련 솔루션

전문 서비스

IxLoad VE

BreakingPoint VE

수명 주기 관리

서비스 체인 검증

서비스 체인 검증

새로운 VNF는 네트워크 서비스 수명 주기 전반에서 고객 요구사항을 기반으로 구현, 연계 및 확장/축소할 수 있습니다. 서비스 제공자는 프로비저닝 VNF가 최적의 성능을 제공하도록 올바르게 연결되고 가장 효율적으로 배치되도록 해야 합니다.

키사이트의 테스트 솔루션은 네트워크 서비스 숨녕 주기 전반에서 서비스 프로비저닝을 검증하고 성능과 규모를 특성화할 수 있습니다.

관련 솔루션

IxLoad VE

BreakingPoint VE

Hawkeye

에지 컴퓨팅

서비스 제공자는 커넥티드 카, IoT 및 증강/가상 현실(AR/VR) 같은 서비스를 지원하기 위해 NFVI를 네트워크의 에지로 확장하고, 이를 통해 대기 시간을 감소시키며, 불안정한 저대역폭 연결을 완화시킵니다. 대기 시간/성능 개선을 검증하고, 에지와 중앙 데이터센터 간 리소스 분포를 최적화하는 것은 중요한 요소입니다.

키사이트의 독특한 툴 세트는 배치 이전 및 작동 중 성능을 평가할 수 있습니다. 네트워크 에뮬레이터는 에지와 핵심 데이터 센터 간 거리를 시뮬레이션할 수 있으며, 이는 사실적 배치 모사의 핵심입니다.

관련 솔루션

Cloud Peak

IxLoad VE

BreakingPoint VE

네트워크 에뮬레이터

Hawkeye

 새로운 제로-데이 공격의 사전 방지

키사이트 SDN/NFV 제품 청사진

네트워크의 미래를 위한 포괄적 테스트 커버리지

SDN/NFV 제품 청사진

NFV 프로젝트 전반에 대한 VNFS 벤치마킹

ETSI는 NFV ISG 작업을 위한 세 번째 NFV 플러그테스트를 주최했으며, OPNFV Fraser 릴리즈 플러그페스트와 함께 자리하였습니다. 두 커뮤니티 간 협업이 항상 이루어지고 있고, 지속적으로 증가하는 오픈소스 커뮤니티에 대한 지원이 플로그테스트에서도 적극적으로 이루어지고 있는 가운데, 이번 이벤트에 함께 함으로써 커뮤니티 간 시너지 효과를 위한 더 많은 기회를 제공했습니다. 또한, 이를 통해 ETSI NFV, OPNFV, Open Source MANO(OSM)가 포함된 새로운 벤치마킹 이니셔티브가 탄생했습니다.

출연: Pierre Lynch, 선임 기술자, 키사이트테크놀로지스

촬영: OpenStack Summit, 베를린, 2018년 11월

관련 리소스

다른 도움이 필요십니까?