EVSE 충전 테스트로 글로벌 표준 적합성 보장

Scienlab Charging Discovery 시스템
+ Scienlab Charging Discovery 시스템

에뮬레이션을 사용한 EVSE 적합성 및 상호운용성 테스트 가속화

전기차 전원 공급 장치(EVSE)의 글로벌 충전 표준 적합성을 검증하고 테스트를 가속화하려면 전자 부하를 사용해 자동차 배터리를 에뮬레이션해야 합니다. 글로벌 충전 표준은 EVSE와 전기차(EV) 간의 통신 및 동작 규격을 정의하며, 실제 EV 대신 전자 부하를 활용하여 보다 효율적인 테스트를 수행할 수 있습니다. 테스트 중 부하는 EVSE에 연결되어 다양한 사양에 맞게 구성되며, 전압, 전류 측정값과 함께 다양한 충전 어댑터 및 프로토콜 암호 해독이 포함됩니다.

이 테스트 시스템은 AC 및 DC 충전 인터페이스를 자동화된 방식으로 테스트하여 상호운용성을 보장합니다. 동일한 설정을 통해 실제 EV 및 충전소 간의 통신 프로토콜을 검증하고, 수많은 EV 및 EVSE 조합을 시뮬레이션하여 정확한 결과를 제공합니다. 단순히 합격/불합격 여부를 평가하는 데 그치지 않고, 정량적 데이터 분석을 통해 더 나은 의사 결정을 지원합니다. 또한 EVSE의 완전한 테스트를 위해 임계값 한계를 평가하고 오류 사례를 에뮬레이션할 수 있습니다. 예를 들어, 충전 도중 전선 결함을 시뮬레이션하는 부하 덤프 테스트를 통해 EVSE의 신뢰성과 안정성을 검증할 수 있습니다.

EVSE 충전 테스트 솔루션

EVSE 충전 테스트 솔루션

EVSE 충전 적합성과 상호운용성을 검증하려면 전 세계 표준(CCS, CHAdeMO, GB/T)에 따라 다양한 테스트를 수행해야 합니다. 키사이트의 Scienlab Charging Discovery System과 Charging Discover 테스트 소프트웨어로 구성된 EVSE 충전 테스트 솔루션은 자동화된 테스트를 지원하며, 이를 통해 효율적이고 신뢰할 수 있는 검증을 제공합니다.

이 솔루션은 광범위한 테스트 사례 라이브러리를 포함하고 있어, EVSE와 EV 간의 상호운용성을 보장하고 글로벌 표준에 따른 적합성 검증을 간소화합니다. 키사이트의 EVSE 충전 테스트 솔루션으로 충전 시스템 개발 과정을 최적화하고, 제품의 품질과 신뢰성을 높이세요.

EVSE 충전 테스트 데모 보기

키사이트의 EVSE 충전 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?