차세대 트랜시버는 채널 용량을 늘리고 품질과 상호 운영성을 보장하며 테스트 시간과 비용을 절감합니다. 데이터 센터 운영자는 이를 도입하여 100GE에서 400GE로 원활하게 전환할 수 있습니다. 고급 변조와 코딩, 특성화 및 컴플라이언스 테스트, 테스트 효율성으로 이러한 테스트 과제 해결이 가능합니다.

400GE 데이터 센터 시대가 곧 시작됩니다. 키사이트가 구현 과제를 극복하고 신속하게 목표를 달성할 수 있도록 도와드리겠습니다.

Data Center Transceiver Test

CHALLENGE 1. 채널 용량 증가

100GE에서 400GE로의 데이터 센터 전환은 진화가 아닌, 혁신입니다. 광 트랜시버는 고급 신호 변조 및 코딩을 사용하여 400GE 속도를 제공합니다. 하지만 이러한 기술은 트랜시버 제조업체에 새로운 테스트 과제를 안겨줍니다. 키사이트가 고급 변조 및 코딩 기술을 사용하여 400GE 데이터 센터 구현 과제를 해결할 수 있도록 도와드리겠습니다.

CHALLENGE 2. 품질 및 상호 운용성 보장

데이터 센터 운영자는 데이터 센터 네트워크에서 100GE와 400GE를 모두 지원해야 합니다. 트랜시버 장애로 인한 네트워크 가동 중단은 절대 있어서는 안 됩니다. 새로운 트랜시버 기술은 네트워크에 적용되기 전에, 업계 사양에 따라 완벽한 호환성을 갖추었는지에 대한 철저한 테스트가 요구됩니다.

네트워크가 빨라지고 복잡해질수록 특성화 및 컴플라이언스 테스트의 난이도는 더 높아지고, 시간도 더 오래 걸리게 됩니다. 키사이트는 광 구성 요소 및 트랜시버 제조업체와 협력하여 설계가 최신 업계 사양을 엄격히 준수하도록 보장합니다. 데이터 센터에는 100GE 및 400GE 지원이 공존하게 되며, 다른 네트워크 구성 요소뿐만 아니라 다양한 공급업체의 트랜시버에 대한 상호 운영성도 매우 중요합니다.

Transceiver Test Interoperability
Data Center Transceiver Test

CHALLENGE 3. 테스트 시간 단축, 비용 절감

광 트랜시버 비용은 100GE에서 400GE로 전환하는 데이터 센터에서 발생하는 비용의 주요 원인입니다. 이러한 트랜시버에서 광범위한 데이터율을 보다 효율적으로 테스트할 수 있다면 설계 혁신이 가속화되고 비용 또한 절감됩니다. 트랜시버의 가격은 광 구성 요소의 수와 설계의 복잡성에 직접적으로 비례합니다. 또한 테스트 시간도 중요한 요인으로, 트랜시버의 전반적인 비용에 영향을 미칩니다.

차세대 트랜시버의 높은 테스트 효율을 활용하여 포트당 비용을 절감하고, 결과적으로 전력 및 사용 공간을 줄일 수 있습니다. 이 프로세스는 연구개발 단계에서 트랜시버 구성 요소의 설계로 시작해서 트랜시버 설계 및 유효성 검사를 거쳐 제조 테스트까지 이어집니다. 키사이트가 트랜시버 테스트의 효율성을 개선할 수 있도록 도와드리겠습니다.

THE NEXT TEST CHALLENGE. 트래픽 부하

데이터 센터 클라우드 서비스, 4K 비디오, 5G 모바일 네트워크 서비스가 빠르게 배포됩니다. 그와 함께 많은 전송망 사업자가 28Gb/s(NRZ) 신호에서 더 빠른 56Gb/s(PAM4) 전기적 인터페이스로 전환해 400GE의 초석으로써 50GE, 100GE, 200GE 속도를 구현하고 있습니다.

Ixia의 K400 QSFP-DD 부하 모듈은 400GE 포트 팬아웃 케이블을 사용하여 이 모든 기술을 검증하고 400GE, 200GE, 100GE 또는 50GE 다중 속도 또는 단일 속도 디바이스를 테스트할 수 있는 미래형 플랫폼을 제공하는 유일한 제품입니다.

Ixia K400 400GE Test Solution

PathWave를 통해 개발 워크플로 가속화

참고 자료

더 보기

다른 도움이 필요십니까?

국가 선택