무엇을 찾고 있습니까?
제조 테스트
더 빠르게 테스트하고, 더 높은 수율을 달성하십시오.
제조 분야의 디지털화는 지속적인 수율 및 생산성 증가와 품질 향상을 주도하고 있습니다. 현대 제조 테스트 프로세스는 5G, 사물인터넷(IoT), 항공우주 및 방위산업, 그리고 오토모티브 에너지 분야의 퀄리티, 효율성, 생산성을 견인하고 있습니다. 모든 기술들은 과거보다 한층 더 복잡해졌습니다. 키사이트를 통해 다양한 분야의 제조 테스트 프로세스를 최적화 하십시오.
In-Circuit Test
In-Circuit Test는 광범위한 테스트 커버리지와 더 높은 PCB 수율을 제공합니다. PCB 테스트와 테스트 개발은 CAD/EDA 도구의 설계 정보로 추진된다는 점에서 효율적입니다.
Boundary Scan
Boundary Scan 기술은 전자 제품 제조 테스트를 위한 통합 회로 간의 상호 연결을 테스트할 수 있게 해줍니다. Boundary Scan은 다른 방법으로는 보이지 않을 수 있는 집적 회로 내부를 검사함으로써 테스트 커버리지를 향상시킵니다.
Automotive Electronics
더 나은 성능 테스트로 제품 품질 및 수율을 개선하여 제품 성능을 강화할 수 있습니다.
더 빠른 제조 테스트를 위한 자동화
아직도 테스트 시퀀싱 소프트웨어를 직접 제작하고 계신가요?
소프트웨어와 테스트 개발을 위한 시간은 항상 부족합니다. 올바른 소프트웨어 도구를 사용함으로써 PCB 검사와 성능 테스트를 위한 테스트 시간을 줄이고 제조 개발을 가속화하십시오.
디바이스 수율 개선
성능 테스트 시스템은 다양한 입력 신호와 자극을 적용하면서 어셈블리 또는 제품의 성능을 검사합니다. 이러한 테스트 시스템은 박스형 계측기나 AXIe 또는 PXI 모듈러 계측기를 채택할 수 있습니다.

데이터에서 통찰력까지
빅데이터 분석은 운영 개선을 위한 중요한 동인이 되고 있습니다. 그러나 수 개월 또는 수 년에 걸친 측정 및 프로세스 데이터를 분석하여 근본 원인을 격리시키는 것은 부담스럽고 시간이 많이 소요될 수 있습니다.
PathWave Analytics는 실행 가능한 실시간 데이터로 향상된 운영 통찰력을 제공하는 자동 분석 도구입니다. 언제 어디서나 전세계의 작업 데이터를 모니터링할 수 있습니다. 측정 데이터, 메타데이터, 시스템 상태 데이터 또는 프로세스 데이터에서 이상이 감지될 때마다 즉시 알려줍니다.
디바이스 출시 일정을 보장하는 프리컴플라이언스 테스트
프리컴플라이언스는 제품이 최종 컴플라이언스 테스트를 통과하여 일정 내에 출시될 수 있도록 해주는 비용 효과적이고 안전한 방법입니다. 프리컴플라이언스 측정은 복잡하지 않아 연구실에서도 수행할 수 있습니다.


오토모티브 전자장치 테스트
인텔리전트 커넥티드 카는 이제 더 이상 아이디어에 국한된 기술이 아닙니다. 정교한 네비게이션, 안전, 인포테인먼트 기능을 지원하는 전자 기술의 수준이 향상되면서, 업계에서 오토모티브 및 에너지 기술 분야의 빠른 융합이 나타나고 있습니다.
IoT 및 소규모 전자장치 테스트
2025년까지 750억 개가 넘는 사물인터넷(IoT) 디바이스가 개발될 것으로 예상됩니다. 이들 디바이스는 대부분 802.11 WLAN, Bluetooth, NB IoT, NFC, ZigBee 등의 많은 잠재적 연결 표준을 기반으로 하는 무선 기술을 사용하게 됩니다. 차세대 IoT 디바이스와 5G 모바일 기술 배포는 이 분야에서 새로운 기회와 과제를 만들어낼 것입니다.
4차 산업혁명
인더스트리 4.0은 모든 물리적 자산의 종단 간 디지털화와 디지털 에코시스템으로의 통합에 중점을 두는 4차 산업 혁명입니다. 제조 분야의 디지털 변혁은 기술을 활용하여 연결된 공장을 지원하고 시스템과 디지털 공급망을 직접 최적화하는 것입니다.
키사이트는 강력한 보안, 연결성, 확장성을 토대로 기업이 다음 3가지 영역에서 인더스트리 4.0을 준비할 수 있도록 지원합니다. “자동화” – 인더스트리 4.0 지원 인라인(In-Line) In-Circuit 테스트 장비와 자동 테스트 소프트웨어를 포함합니다. “수집” – 키사이트의 데이터 수집 도구, IoT 솔루션과 M2M 사물 통신 연결 표준이 적용됩니다. “분석” – 빅 데이터 분석과 머신 러닝 분야에서 키사이트의 강점을 보여줍니다.
5G 제조 테스트 마스터
5G 배포는 전세계적으로 그 속도가 증가하고 있습니다. 성공적인 배포를 위해서는 디바이스 제조업체와 네트워크 장비 제조업체(NEM)가 비용을 줄여야 하고, 제조 과정에서의 제품 성능 검증 테스트 속도는 향상시키며 처리량은 늘려야 합니다. 하지만 밀리미터(mmWave) 주파수 대역의 커넥터를 사용하지 않는 무선 테스트는 챔버 크기, mmWave 경로 손실과 관련된 새로운 테스트 과제를 야기합니다.
키사이트는 일반 소프트웨어 및 측정 과학을 통해 설계, 검증에서 제조에 이르는 워크플로 전반에 걸쳐 완벽한 5G 테스트 솔루션을 제공합니다.

-
“Our company has success in using Keysight products due to its high measurement accuracy, reliability, and small footprint. We have a great working relationship.”
Senior Manager of Technical Operations, Automotive Electronics Manufacturer
-
“Keysight provided a timely and innovative solution to our company. It was an excellent experience in collaborating with Keysight team to develop this first-in-industry package defect tester for wire bond defect inspection and screening.”
Engineering Director, Major Semiconductor Company, Singapore
키사이트를 통해 빠르게 변화하는 인더스트리 4.0 환경에서는 가장 먼저 최고가 되십시오.