무엇을 찾고 있습니까?
Optics and Photonics
코히어런트 광학 기술은 데이터 센터 상호연결, 메트로 및 장거리 분야에서 폭넓게 사용됩니다. 공급자들이 최대 400G 및 차세대 트랜스시버(최대 800G)를 지원할 수 있도록 이러한 코히어런트 광학 시스템은 오늘날의 광학 트랜스시버와 관련한 까다로운 기술 사양을 가지고 있습니다. 키사이트는 테스트 솔루션을 제공하고 권장하기 위한 구현 계약과 표준을 개발하는 데 앞장서고 있습니다. 키사이트가 어떻게 출시 기간을 단축하고, 테스트 비용을 절감하고, 새로운 기술을 실현할 수 있도록 지원하는 솔루션으로 코히어런트 통신 개발의 각 단계에서 도움을 드릴 수 있는지 확인해 보십시오.
코히어런트 광학 트랜스시버 테스트
코히어런트 광학 전송 기술을 사용하는 텔레콤 및 데이터콤 트랜스시버는 도달률, 스펙트럼 효율성, 소비 전력을 기반으로 최적화되어 있습니다. 최적화를 보장하기 위해서는 이중 편극 동위상 및 직교(IQ) 신호 분석에 적합한 유연하고 확장 가능한 테스트 솔루션이 필요합니다. 광학 코히어런트 신호 분석에서 에러 벡터 크기(EVM), IQ 오프셋, IQ 불균형, 직교 오류 및 스큐 등의 일반적인 측정 작업은 상당히 복잡합니다. 멀티채널 임의 파형 생성기는 코히어런트 송신 테스트를 위해 일반적으로 복잡한 변조 신호를 합성하는 데 사용됩니다. 또한 광 변조 분석기가 신호 품질을 판별하고 IQ 변조 및 복조용으로 설계된 콤포넌트를 평가할 수 있도록 물리 계층에서 변조된 복잡한 광학 신호에 대한 세부적인 통찰력을 제공합니다. 키사이트는 현재와 미래에 활용할 수 있는 가장 다양한 광 변조 분석 장비를 제공합니다.


코히어런트 광학 수신기 테스트
광 수신기를 철저히 테스트하기 위해서는 다양한 변조 형식과 데이터 소스를 사용하여 복잡한 파형으로 시뮬레이션해야 합니다. 또한 테스트 설정에 있는 선형성 문제를 확인하고 광학 수신기의 진정한 정확성을 측정하기 위해 입력 신호를 디스큐 및 사전 왜곡하는 것이 중요합니다. 키사이트 솔루션은 동일한 장비를 다양한 용도로 활용(예: 100G와 400G 관련 전기 및 광 수신기 테스트, 800G에 대한 첨단 연구)해 투자를 보호할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 키사이트의 컴플라이언스 테스트 소프트웨어는 맞춤 테스트 정의를 지원하므로 설계 및 개발 단계에서 모듈 또는 송신기/수신기 광 하위어셈블리의 성능을 특성화할 수 있습니다.
코히어런트 광학 디바이스 테스트
코히어런트 광학 전송 시스템에 사용되는 전기 광학 및 광전기 구성요소는 고유한 테스트 과제를 안고 있습니다. 예를 들어 이중 편극 IQ 변조기와 인트라다인 코히어런트 수신기를 테스트하려면 전송 도중 삽입 손실을 측정해야 합니다. 광학 코히어런트 디바이스를 완벽하게 특성화하기 위해서는 대역폭, 이득, 불균형, 군지연, 스큐를 포함한 다수의 매개변수를 분석해야 합니다. 이러한 측정은 복잡할 뿐 아니라 시간도 많이 소요됩니다. 키사이트가 소중한 테스트 시간을 절감하고 비용을 줄이고 광학 코히어런트 디바이스의 정확성을 보장할 수 있도록 도와드리겠습니다.

참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?