무엇을 찾고 있습니까?
P8822S RuSIM — O-RAN 프론트홀에서 UE/O-RU 에뮬레이션
인프라 벤더, 칩셋 공급자 및 이동통신 사업자는 O-RAN 프론트홀 인터페이스에서 실제 네트워크 트래픽을 에뮬레이션하는 방식으로 RuSIM을 사용하여 종단 간 RAN(Radio Access Network) 성능을 검증할 수 있습니다.
주요 특징
O-RAN 프론트홀 검증이 쉬워집니다.
여러 산업 리더들이 성공적으로 배포한 키사이트의 RuSIM 솔루션은 4G/5G 사용자 장비(UE) 및 O-RAN 무선 장치(O-RU) 에뮬레이터입니다. 인프라 벤더, 칩셋 공급자 및 이동통신 사업자는 RuSIM을 사용해서 프론트홀 기능 분할 옵션 7.2x에서 O-RAN 분산 장치(O-DU)에 대한 기능, 적합성 및 성능 테스트를 쉽게 수행할 수 있습니다. 완벽히 확장이 가능하고 가상화된 이 솔루션은 계층 1 하드웨어 가속기나 특수 목적 하드웨어 없이도 시판 중인 Intel 서버에서 실행되며 클라우드로의 마이그레이션 경로를 제공합니다.
RuSIM을 사용하면 인터넷 프로토콜(IP) 트래픽 부하를 생성해 네트워크 검증이 가능합니다. 이 솔루션은 실제 음성 및 데이터 세션과 함께 수천 개의 디바이스에서 동시에 실행되는 어플리케이션을 시뮬레이션합니다. eCPRI(enhanced Common Public Radio Interface)에서 비독립형(NSA) 및 독립형(SA) 아키텍처 모두에 대한 4G/5G NR(New Radio)용 전체 프로토콜 스택에 액세스할 수 있습니다. CuSIM을 사용하는 선택적인 랩어라운드 테스트 구성인 키사이트의 O-RAN 중앙 유닛(O-CU) 에뮬레이터를 사용해서 전체 스택 O-DU 테스트를 수행할 수 있습니다. 키사이트의 코어 네트워크 에뮬레이터, CoreSIM으로 O-DU+O-CU 랩어라운드 테스트가 가능합니다.
현장과 실험실에서 O-RAN 프론트홀 인터페이스에서의 5G RAN 기능 및 성능 검증
- 최대 수천 개의 에뮬레이션된 UE에 대한 기능 테스트(계층별)
- 성능 및 부하 테스트
- 프로토콜 적합성 테스트
- 상호운용성 사양 대비 컴플라이언스 테스트
- 랩어라운드 테스트를 위한 주요 에뮬레이션 옵션
- 완전 확장형 솔루션
- 실제 가입자 및 대규모 트래픽 모델링을 통한 서비스 품질 검증
RuSIM의 역량 확대
관련 리소스
관련 제품
새로운 5G 서비스 수익 기회를 창출하는 하위 시스템의 적합성, 상호 운용성, 성능 검증
다른 도움이 필요하십니까?