무엇을 찾고 있습니까?
Out-of-Band Monitoring Solutions
보다 스마트한 네트워크, 애플리케이션 및 보안 모니터링 도구
지능적 가시성
다중 계층 보안 패브릭 기반의 가시성은 엔터프라이즈 네트워크 모니터링 성능을 향상시킵니다.
IT 부서에서는 지능형 네트워크 가시성을 통해 네트워크 보안을 강화하고 모니터링 비용을 줄일 수 있으며, 투자 수익률(ROI)을 높이고 네트워크 성능을 최적화할 수 있습니다. 키사이트는 여러분이 다음을 수행할 수 있도록 가장 폭 넓은 네트워크 탭, 가상 네트워크 탭 및 지능적 네트워크 패킷 중계기(NPBs)를 제공합니다.
사각 지대 제거 및 모니터링 개선
사각지대는 모니터링 및 컴플라이언스 툴로 이동하는 도중 손실되거나 보안 사건 데이터가 묻혔을 때도 발생합니다. 사각지대는 과부하가 걸린 SPAN 포트, 네트워크에 적합한 크기의 NPB(네트워크 패킷 중계기) 미사용, 또는 DLP, SIEM, 로깅 툴, 프로토콜 분석기 등과 같은 도구에 대한 연결 부족으로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 사각 지대로 인해 네트워크 작동 중단, 성능 문제, 보안 침해, 규제 준수 문제가 매우 흔하게 발생합니다. 문제를 해결할 수 있는 가장 쉽고 좋은 방법은 업계에서 가장 안정적인 탭과 최고 성능의 NPB를 사용하여 확장 가능한 가시성 아키텍처를 구현하는 것입니다.
키사이트의 네트워크 탭과 NPB 솔루션이 네트워크의 사각지대를 어떻게 제거하는지 자세히 알아보십시오.
상황 인지로 네트워크 모니터링 성능이 한층 개선됩니다.
상황 인지는 네트워크 운영을 개선할 수 있는 강력한 기능입니다. 상황 인지 데이터 처리를 통해 정확한 데이터를 데이터 중복 제거, 패킷 트리밍, 버스트 보호, 특히 애플리케이션 수준 필터링을 통해 정확한 도구에 배포할 수 있습니다. 이러한 결합된 특징으로 침해 지표를 노출하고 사용자 및 디바이스의 지리적 위치를 식별하며 문제 해결 노력을 개선할 수 있습니다.
기존 모니터링 도구에 대한 투자 수명 연장
현대의 기업용 네트워크는 일반적으로 모니터링 도구를 최대한 활용하는 데 몇 가지 문제가 있습니다. 가시성 솔루션은 다음과 같은 다양한 문제를 제거하여 확실한 비용 절감 역량을 제공합니다.
- 적절한 데이터에 접근
- 새로운 모니터링 도구를 지속적으로 추가해야 할 필요성 절감
- 모니터링 도구 성능이 네트워크 보안과 일치하도록 보장
지능적 가시성 프레임워크는 모든 모니터링 도구에서 더 많은 것을 확인하고 가장 중요한 데이터에 집중할 수 있도록 지원합니다.
키사이트가 어떻게 모니터링 도구의 수명을 연장하도록 도와드릴 수 있는지 자세히 알아보십시오.
네트워크 성능을 극대화하여 전체 그림을 확인
IT 보안과 분석 도구의 유용성은 활용되는 데이터에 따라 결정됩니다. 중요한 것은 성능입니다. 솔루션 내의 패킷 손실로 인한 부분적인 가시성에 만족하지 마십시오. 네트워크를 적절하게 모니터링하려면 도구에서 완전한 가시성을 확보해야 합니다.
또한 선제적 모니터링을 통해 네트워크를 실제로 테스트하여 네트워크/애플리케이션 성능을 검증하고 필요할 때마다 SLA를 측정할 수 있습니다.
귀하가 놓치고 있던 요소를 확인하고 네트워크 성능을 극대화하도록 키사이트가 어떠한 도움을 줄 수 있는지 자세히 알아보십시오.
가시성으로 규제 준수 강화
더 나은 네트워크 가시성과 데이터 제어를 통해 기업은 규제 준수를 강화할 수 있습니다. 여기에는 PCI DSS, HIPAA, 합법적 감청 및 그 외의 다양한 규정 준수 이니셔티브가 포함됩니다. 핵심은 적절한 데이터를 캡처하고 세그먼트화 한 다음 적절한 위치로 전달하는 것입니다.
키사이트가 어떻게 규정 준수를 강화하도록 도와드릴 수 있는지 자세히 알아보십시오.
네트워크 다운타임 및 평균 복구 시간 단축
위반과 및 중단이 발생했을 때는 일분일초가 중요합니다. 이러한 상황에서 가시성 아키텍처를 통해 네트워크 다운타임을 줄일 수 있습니다. 탭과 NPB(네트워크 패킷 중계기)를 네트워크에 삽입하면 보드 변경 승인과 문제 해결을 위한 크래시 카트 사용을 크게 줄일 수 있습니다. 특히 원격 액세스 기능이 배포된 경우 프로세스와 성능이 이전보다 빨라집니다.
키사이트가 다운타임을 줄이는 데 필요한 솔루션을 어떻게 제공하는지 자세히 알아보십시오.
필요할 때 언제 어디서나 데이터 활용
네트워크 가시성은 네트워크를 더 깊이있고 포괄적으로 이해하기 위해 물리적 네트워크와 가상 네트워크(공용 및 사설 모두)에서 적절한 데이터를 캡처하는 것에서 시작됩니다.
필요한 데이터는 네트워크 내 어디에서나 발생할 수 있습니다. 데이터를 가져와야 하는 곳에서 필요한 물리적 탭과 가상 탭을 배포하십시오. 이를 통해 모니터링 솔루션에 올바른 데이터를 제공하여 필요한 경우 적절한 툴로 데이터를 전송할 수 있습니다.
키사이트는 네트워크 탭 시장의 1등 벤더입니다. 키사이트를 통해 네트워크를 활용할 수 있는 방법을 자세히 알아보십시오.
관련 제품
보안과 모니터링 도구의 가치를 극대화하십시오.
자세히 보기.