무엇을 찾고 있습니까?
벤치 전원 공급기
다음번 통찰력 강화
벤치 전원 공급기를 소프트웨어와 번들로 묶어 비용을 절감하세요.
측정 애플리케이션에 가장 적합한 번들을 선택하면 동일한 품목을 개별적으로 구매하는 것보다 정가 대비 최대 11% 할인된 가격으로 구입하실 수 있습니다.
깨끗하고 안정적인 벤치 전력 공급
키사이트의 전원 공급기는 50년이 넘는 세월 동안 엔지니어들이 설계를 입증하고 문제를 이해하며 제품 품질을 보증하는 방식을 바꾸어 놓았습니다. 키사이트의 벤치 전원 공급기 제품은 낮은 리플/노이즈, 또한 뛰어난 디바이스 보호 성능을 제공합니다. 완벽한 기능의 프로그래밍 가능 전원 공급기와 간편한 가변 DC 전원 공급기 중 선택할 수 있습니다.
키사이트 전원 공급기는 밝은 디스플레이, 넓은 시야 각도, 어느 벤치에나 잘 맞는 크기로 다음번 통찰력을 위해 선택할 수 있는 최고의 제품입니다.
최신 삼중 출력 전원 공급기 보기
여러 버스에 깨끗하고 안정적인 전력을 공급해야 한다면 E36300 시리즈 삼중 출력 전원 공급기를 살펴보십시오.
- 저출력 노이즈 – 리플 및 노이즈 2 mVpp/350 µVrms 미만
- 정확한 프로그래밍과 리드백(0.04% 정확성)
- 대형 컬러 디스플레이로 3개 출력 모두의 전압과 전류를 동시에 표시
- 데이터 로깅, 출력 시퀀싱, 목록 기능과 같은 고급 기능
- 최신 입출력 – USB, LAN 및 GPIB(옵션)
PathWave BenchVue 전원 공급기 소프트웨어
전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 트렌드 차트로 I/V 데이터를 시각화할 수 있습니다.
- 특정 이벤트에 대한 전력 소모의 영향을 이해할 수 있도록 전원 공급기 출력을 추적하고 기록합니다.
- 클라우드를 통해 전력 공급기를 연결하고 제어하십시오.
- 추가 분석을 위해 MATLAB, Microsoft Excel, Word 등 인기 도구로 데이터를 내보낼 수 있습니다.
- 최소한의 장비 지식으로 자동화된 테스트 시퀀스를 빠르게 생성해 보십시오.
- 새로운 장치를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이센스를 받습니다.
적합한 시리즈 찾기
알맞은 전원 공급기를 선택하여 최고의 노이즈 성능과 디바이스 보호 가능
적합한 도구를 사용하여 역량 확대
기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.
특집 리소스
벤치 전원 공급기 FAQ
벤치 전원 공급기는 언제 사용해야 합니까?
벤치 전원 공급기는 교류(AC)를 직류(DC)로 변환하는 도구입니다. 일반적으로 실험실 벤치의 장비를 테스트하는 데 사용됩니다. 엔지니어들은 벤치탑 DC 전원 공급기를 사용하여 전자 디바이스를 설계, 테스트 및 디버깅합니다.
DC 전원 공급기는 어떨 때 필요합니까?
DC 전원 공급기는 전기 디바이스나 콤포넌트 또는 회로에 일정한 바이어싱 전압 또는 전류를 공급합니다. 또한 테스트 대상 디바이스(DUT)가 예상대로 작동하는지 확인합니다. 예를 들어, 엔지니어들은 DC 전원 공급기를 사용하여 IoT 디바이스, 의료 제품, 휴대전화, 원격 산업 센서, 그 외 전자 디바이스를 테스트합니다.
DC 전원은 어떻게 사용합니까?
프로그래밍 가능한 DC 전원은 DC 전원 공급기 패널에 연결되는 도선을 통해 DUT에 연결됩니다. 엔지니어들은 테스트 목적으로 디바이스에 전력을 공급하도록 전압 또는 전류 레벨을 설정할 수 있습니다.
자동범위설정 전원 공급기란 무엇입니까?
자동범위설정 전원 공급기는 연속적인 범위 조정을 지원하며 더 높은 전압 설정에서 더 높은 전류를 제공합니다. 자동범위설정 전원 공급기는 테스트 유연성을 높여주고, 하나의 전원 공급기만을 사용하여 전압과 전류 조합을 생성할 수 있습니다.
과전압 및 과전류 디바이스 보호란 무엇입니까?
과전압의 경우 전원 공급기가 사전 설정된 전압 한계를 초과하면 보호 기능을 제공합니다. 전원 공급기의 출력이 사전 설정된 전압 한계를 초과하면, 출력이 비활성화되고 과전압 표시기가 나타납니다.
전원 공급기를 통과하는 전류가 사전 설정된 한계에 도달하면 과전류 보호 기능을 제공하는 정전류 작동 모드로 전환됩니다. 주로 전압은 정전류 모드에서 내려가고, 전류는 전류 제한 설정을 유지합니다. 과전류 보호가 활성화되어 있는 경우, 너무 많은 전류가 흘러나가지 않도록 출력을 차단합니다. 기본적으로 과전류 보호 기능은 비활성화되어 있으며, 공장에서 꺼진 상태로 출고됩니다. 설정을 보호하려면 과전류 보호 기능을 사용하십시오.
전력 시퀀싱 기능을 갖춘 전원 공급기가 필요한 이유는 무엇입니까?
특정한 타이밍 요구 사항이 존재하는 디바이스를 다루는 경우, 전력 시퀀싱 기능을 갖춘 전원 공급기를 사용하십시오. 전원 공급기 시퀀싱을 사용하면 스크립팅된 패턴에 따라 자동으로 전압 출력과 지연을 설정할 수 있습니다. 전원 공급기 시퀀싱을 사용하면 우발적인 손상을 방지할 수 있으므로 더 이상 수동으로 여러 채널을 활성화하거나 출력 전압을 설정하지 않아도 됩니다.
피크 전력이란 무엇입니까?
피크 전력은 전원 공급기가 짧은 시간 동안 출력 전압에 영향을 미치지 않으면서 DUT를 구동하는 데 필요한 서지 에너지를 지원하기 위해 출력할 수 있는 전력의 양입니다. 이 경우 피크 요구를 계속해서 충족하는 전원 공급기를 사용할 수 있습니다. 또한 더 작은 규모의 벤치탑 전원 공급기를 사용하여 짧은 시간 동안 안정성 저하 없이 피크 전력 요구를 충족할 수도 있습니다.
피크 전력 기능을 갖춘 전원 공급기를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?
피크 전력 기능을 갖춘 전원 공급기는 부하 스파이크를 처리할 수 있어 해당 스파이크가 전원 공급기를 손상시키는 것을 방지할 수 있습니다. 대부분의 회로, 그중에서도 전기기계 콤포넌트를 보유한 회로는 정상 작동 시 장비가 소비하는 정상 전류보다 더 높은 시동 전류를 필요로 합니다. 초기 전류는 정상 전류보다 2~3배 더 높을 수 있으며, 몇 밀리초에서 몇 초까지 지속됩니다. 전원 공급기는 부하의 작동 또는 기능에 영향을 주지 않으면서 이러한 스파이크와 다른 현상들을 처리해야 합니다.
다른 도움이 필요하십니까?