주요 특징

새로운 5G 기능으로 인해 모바일 네트워크의 배포 규모가 빠르게 증가하고 있습니다. 그와 동시에 O-RAN 제조업체나 디바이스 벤더와 같은 네트워크 장비 제조업체들은 계속해서 새로운 기능을 개발 및 출시하고 있습니다. 새로운 사용자 디바이스의 대다수는 이미 5G를 지원하고 있으며, 매주 새로운 기능이 도입됩니다. 5G 네트워크를 개발할 때에는 기존의 4G 네트워크와의 원활한 상호 운용이 가능한지 확인하는 것이 굉장히 중요합니다.

기지국 페이딩 성능 테스트가 필요한 이유는 무엇인가요?

  • 오늘날 업계는 부적절한 네트워크와 디바이스 최적화로 인해 네트워크 상호운용성 및 성능 격차 측면에서 다양한 과제에 직면하고 있습니다
  • 5G 기지국/RAN 성능 및 상호운용성 검증과 5G 무선 접속망 파라미터 최적화를 가속화하려면 올바른 방식으로 테스트를 진행해야 합니다

기지국 페이딩 성능 테스트는 누가 수행해야 하나요?

  • 이동통신 사업자(MNO)
  • O-RAN 무선 장치 제조업체와 관련 에코시스템을 포함하는 네트워크 장비 제조업체(NEM)

기지국 페이딩 성능 테스트 솔루션은 실시간 기지국 호환성 및 성능 테스트를 위한 포괄적인 툴셋입니다. 상용화 전후의 전화와 관련해 강력한 분석 및 디버깅 도구를 제공합니다.

5G Radio Access and Core Network Test portfolio with Keysight OPEN RAN Architect (Kora) Solutions

기지국 페이딩 성능 툴셋은 키사이트의 포괄적인 O-RAN 아키텍트 무선 네트워크 테스트 포트폴리오의 일부입니다. 키사이트의 O-RAN 아키텍트는 O-RAN 호환 장비의 개발, 통합, 배포를 가속하는 통합된 솔루션을 제공합니다.

5G 네트워크 및 무선 유형

5G 네트워크는 전통적인 RAN 아키텍처와 새로운 O-RAN 아키텍처 배포를 기반으로 구축되었습니다. 이러한 네트워크는 펨토셀, 피코셀, 마이크로셀, 매크로셀로 구성됩니다. 각 구성 요소는 MIMO 무선, 대규모 MIMO 무선, 대규모 MIMO 디지털 빔포밍 무선, 또는 mmWave 하이브리드 빔포밍 무선에 해당합니다.

 Base Station Fading Performance Testing

네트워크 구성은 비독립형(NSA) 또는 독립형(SA)일 수 있습니다. 5G 네트워크 장비 테스트 및 검증의 경우 인터페이스, 성능, 구성이 각기 다릅니다. 이 모든 요소를 최적화하려면 다양한 유형의 테스트 도구가 필요합니다.

5G network equipment testing and verification diagram

기지국 페이딩 성능 툴셋

키사이트의 기지국 페이딩 성능 테스트 툴셋은 5G 기지국/ORAN 테스트, 검증, 최적화와 관련해 통합형 턴키 테스트 솔루션을 제공합니다. MultiRAT, Massive MIMO, mmWave 테스트를 위한 툴셋을 활용하면 광범위한 무선 채널과 사용자 디바이스 조건에서 5G 기지국을 검증할 수 있습니다. 빠르고 체계적으로 성능을 검증할 수 있는 완전 제어식 테스트 솔루션 시나리오를 제공합니다. 또한 사용자가 다양한 모빌리티 페이딩 시나리오에서 비독립형(NSA) 또는 독립형(SA) 네트워크에 배포된 5G NR(New Radio) 기지국의 성능을 효율적으로 분석 및 최적화할 수 있습니다.

기지국 페이딩 성능 테스트 툴셋은 키사이트의 포괄적인 5G NR 설계 및 테스트 솔루션 포트폴리오의 일부로, 시뮬레이션, 개발, 설계 검증부터 적합성 및 수용 테스트, 제조 및 배포에 이르는 모든 워크플로를 지원합니다.

기지국 페이딩 성능 툴셋과 연결되어 있는 키사이트의 분석 및 디버깅 도구를 통해 가장 까다로운 테스트 요구도 충족할 수 있습니다.

네트워크 장비 제조업체와 이동통신 사업자가 다양한 네트워크 기지국 구현 방식을 빠르고 효율적으로 벤치마킹할 수 있는 기지국 페이딩 성능 테스트 툴셋은 기지국의 검증을 가속화하고 프로토타입부터 완벽하게 작동하는 5G 네트워크 장비까지 새로운 설계 개발을 지원합니다.

적합한 툴셋 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

관련 리소스

다른 도움이 필요하십니까?