주요 특징

5G는 네트워크 장비 제조업체(NEM), 새로운 O-RAN 과제 해결업체, 모바일 네트워크 사업자(MNO)에 기지국 테스트, 검증 및 최적화와 관련해 새로운 과제를 던집니다. 다중 모드 기지국의 실제 성능을 검증하기 위해서는 다양한 이동성 조건에서 실제 사용자 장비로 테스트해야 합니다. S8801A MIMO 기지국 페이딩 성능 툴셋을 사용하면 실제 무선 채널 조건에서 성능 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 툴셋을 사용하면 다양한 공급업체 기지국의 최적화 및 상호운용성을 검증할 수 있는데, 이는 최종 사용자 디바이스에 최적의 무선 베어러를 지정하는 데 중요합니다.

S8801A 툴셋은 맞춤형 테스트 생성에 유용하도록 사전 제작되어 검증된 테스트 사례 패키지와 도구들을 제공하여 사용자가 종합적인 테스트를 간편하게 수행할 수 있도록 지원합니다.

S8801A 툴셋을 사용하면 실시간으로 업링크 및 다운링크 MIMO 채널을 에뮬레이션할 수 있으며 다음 목적으로 확장이 가능합니다.

  • 통합된 멀티포트 신호 분석기를 사용하여 모든 다운링크 신호 동시 측정
  • 통합된 멀티포트 신호 생성기를 사용하여 모든 업링크 신호 측정
  • 통합된 RF 스니퍼로 업링크 및 다운링크 신호 분석 및 디버깅
  • 단일 및 다중 사용자 데이터 처리량 등의 주요 성능 지표 즉시 테스트
  • RF 현장-실험실 테스트 사례 생성 지원

Channel Studio

F9860A Channel Studio - radio propagation channel modeling software

키사이트의 F9860000A Channel Studio를 통해 S8801A 툴셋의 역량을 확대할 수 있습니다. 업계를 선도하는 Channel Studio 소프트웨어를 사용하여 고객 고유의 채널 모델을 생성할 수 있습니다. 동적 모델링 기능에는 디바이스에 대한 원거리 전파 경로 반사와 기지국 신호에 의해 발생하는 노이즈와 기호 간 간섭을 포함하여 동적 모바일 속도, 다중 경로 프로필, 범위 지연, 기지국 안테나 상관관계가 포함됩니다.

다음에 대한 고급 무선 채널 모델링을 제공합니다.

  • 채널 에뮬레이터 플랫폼을 사용한 디바이스, 무선 시스템, 트랜스시버의 실시간 테스트 및 성능 평가
  • 무선 링크 및 시스템 수준 시뮬레이션 소프트웨어

5G 테스트를 위한 이동의 동적 모델링과 사용자 정의 3D 공간 시나리오를 지원합니다.

  • 3GPP 38.901 CDL FR1 및 FR2 모델
  • UMi, UMa, O2I 및 I2O
  • WINNER
  • SCME

자세히 보기

다른 도움이 필요하십니까?