REST API 및 자동화 테스팅

Representational State Transfer, 일반적으로는 REST라고 하는 방식은 두 개체 간 상호 작용을 위해 HTTP와 GET, PUT, POST, DELETE와 같은 단순한 동사를 최대한 활용하는 아키텍처 방식의 하나입니다.

REST의 단순성과 모든 형태의 어플리케이션에 완벽하게 적용할 수 있는 특성은 자동화 및 테스팅을 위한 최적의 선택이 될 수 있게 합니다. 이 방식의 단순한 구조, HTTP 활용, 클라우드에 대한 준비를 통해 테스트 자동화 활용에 완벽하게 통합할 수 있습니다. REST는 새로운 자동화 테스트를 생성하기 위해 독립적으로 사용할 수 있지만, 단순한 HTTP 요청과 응답으로 되어 있기 때문에 말 그대로 Python이나 Perl등 어떤 프로그래밍 언어라도 REST API 호출을 적용할 수 있습니다.

테스트 자동화 과제

모든 REST API가 동일한 것은 아닙니다

1253430957

자동화 지원이 다양한 요구 사항 중 하나에 불과합니까?

검증 도구의 자동화가 필요한 것은 당연한 일이지만, 여러 도구의 자동화 기능은 동일하지 않습니다.자동화에 대한 기대치를 명확히 하면 선택 과정에서 도움이 되며, 적합한 도구를 통해 자동화를 더 쉽고 빠르게 진행할 수 있습니다.

모든 자동화 프레임워크는 각기 다르지만, 대다수가 필요로 하는 몇 가지 공통적인 특성이 있습니다.적합한 테스트 도구 자동화 지원을 통해 거의 모든 프레임워크에 보다 쉽게 통합될 수 있습니다.키사이트의 네트워크 테스트 제품은 이러한 고유한 기능을 제공합니다:

  • 정보 전달에 구조적 JSON을 사용하는 우수한 설계의 데이터 모델 기반 REST API
  • 현대적이며, 객체 지향의 Python 라이브러리는 REST API를 활용하여 구현되었습니다
  • 테스트를 더 빠르게 디버깅할 수 있는 내장형 인터랙티브 REST API 브라우저
  • 허가된 목적으로만 테스트 도구를 사용할 수 있는 API 서버에 대한 보안 액세스
  • 탐색과 검색이 쉬운 지원 샘플이 포함된 포괄적인 문서

올바른 도구와 프로세스 선택

자동화 솔루션은 솔루션을 배치하는 팀만큼 특별합니다. 솔루션을 구현하는 데 사용되는 도구도 마찬가지입니다. 성공적인 자동화 채택을 위해서는 조직의 운영 및 비즈니스 목표를 달성하는 프로세스와 도구를 올바르게 선택해야 합니다. 테스트 도구 또한 다양한 자동화 기능을 갖습니다. 이러한 도구는 얼마나 쉽게 자동화할 수 있는지 또한 도구 체인에서 다른 구성 요소와의 통합 성능으로 평가됩니다. 최신 테스트 도구는 오픈 소스 도구 작업, 스크립트 용례 활용과 같은 산업 동향을 따릅니다. 올바르게 설계된 데이터-모델 기반의 REST API와 스크립트를 전문적이고 쉽게 프로그래밍할 수 있는 직관적인 Python 라이브러리를 포함합니다.

테스트 자동화 과제

왜 REST API가 기존의 레거시 API보다 좋을까요?

테스트 자동화의 진화는 오랜 비구조적 테스트 스크립팅 언어에서 현대적인 데이터 모델 기반의 테스트 프로그래밍으로 변화해가고 있습니다. 테스트 프로그래밍에서의 이루어진 많은 혁신은 REST API와 Python 스크립팅과 같은 네트워크 자동화의 발전에서 영향을 받아왔습니다.

때로는 이미 구축되어 있는 것을 변화시키기 위해 시간과 투자를 통한 진화가 어려울 수 있습니다.키사이트 네트워크 테스트 도구는 새로운 REST API와 Python 라이브러리를 도입하는 동시에 기존의 모든 레거시 테스트 스크립트 API를 지속적으로 지원합니다.

더 현대적인 형태의 테스트 자동화로의 변화가 장기적으로 실제 시간과 비용을 어떻게 절감할 수 있을 것인지를 더 잘 이해하기 위해 이 영상을 시청해보십시오.

다른 도움이 필요하십니까?