무엇을 찾고 있습니까?
컨설팅 서비스
팀을 보강하십시오. 이점을 강화하십시오.
기술 가속화 및 진화하는 표준으로 인해 혁신적인 제품을 시장에 더욱 빠르고 저렴하게 출시하려는 움직임이 거세지고 있습니다. 고급 테스트 방법과 표준에 정통한 키사이트 전문가가 도움을 드릴 수 있습니다. 당사는 키사이트 하드웨어 및 소프트웨어를 사용하여 특정 측정 요구와 테스트 전략을 최적화합니다.
RF 및 mmW에 대한 다채널 측정 가속화
멀티채널 어플리케이션은 TRM(Thru-Reflect-Match) 모듈, 위상 배열 안테나 및 5G 어플리케이션과 같은 많은 디바이스에 까다로운 요구 사항을 적용합니다. 여러 포트에서 광대역 신호를 동시에 측정하는 테스트의 복잡성은 설계를 더욱 어렵게 만듭니다. 다음과 같은 도움을 줄 수 있는 어플리케이션 전문가와 함께 빠르고 정확한 측정을 수행하십시오.
- 최적의 효율성으로 최상의 측정값을 얻습니다.
- 특정 테스트 요구에 맞게 측정을 맞춤화합니다.
- 정기적인 시스템 수준 교정을 실행합니다.
광대역 디바이스 특성 달성
변조 왜곡 어플리케이션 키사이트 S93070xB가 있는 키사이트 PNA-X N524xB로 신속하게 정확한 측정을 수행하는 방법을 알아보십시오. 이 혁신적인 솔루션은 S-파라미터, 이득 압축, IP3, NPR(노이즈 전력비 ), EVM(오류 벡터 크기) 및 ACPR(인접 채널 전력비)을 비롯한 주요 특성에 대한 단일 연결, 단일 터치 측정을 제공합니다. 다음과 같은 도움을 줄 수 있는 어플리케이션 전문가와 함께 설계를 검증할 때 테스트 시간을 최소화하십시오.
- 키사이트 하드웨어 및 소프트웨어의 모범 사례 기술을 배웁니다.
- 최적의 효율성으로 최상의 측정값을 얻습니다.
- 변화하는 테스트 요구에 맞게 기존 자산을 조정합니다.
- 이전 방법과 개선된 방법의 결과를 연관시킵니다.
고속 디지털 테스트 컴플라이언스 획득
표준 기관에서 설정한 요구 사항을 통과하려면 고속 디지털 컴플라이언스 테스트가 필요합니다. 컴플라이언스 테스트가 궁극적인 목표가 아니더라도 유사한 수준으로 강력한 설계 특성화를 달성하도록 도와드릴 수 있습니다. 다음과 같은 도움을 줄 수 있는 어플리케이션 전문가와 함께 테스트 설계에 소요되는 시간을 줄이십시오.
- 표준을 해석하고 사용 가능한 테스트 전략으로 바꿉니다.
- 테스트를 위해 디바이스를 준비합니다.
- 테스트 시스템 연결, 케이블, 픽스처, 규정 준수 보드 및 테스트 카드를 수집합니다.
- 지정된 마진 내에서 관련 테스트 조건을 보장하기 위해 테스트 결과를 문서화합니다.
5G/CV2X 디바이스 테스트 솔루션 활용도 극대화
5G 기술은 진화하는 표준의 세계에서 복잡하며 많은 매개변수가 워크플로 전반의 테스트 성능에 영향을 미칩니다. 키사이트 5G 네트워크 에뮬레이션 솔루션은 키사이트 E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼에 구축되어 최신 3GPP 릴리즈 15 이상을 지원하는 고도로 통합된 시그널링 테스트 플랫폼을 제공합니다. UXM 5G를 사용하면 다양한 5G NR 배포 모드 및 주파수 대역(FR1 및 FR2)에서 테스트 대상 디바이스(DUT)와 5G 호출을 설정할 수 있습니다. 다음과 같은 도움을 줄 수 있는 당사의 어플리케이션 전문가와 함께 복잡한 5G/C2X 테스트를 관리하고 해결하십시오.
- 새 장비를 설정하고 반복 가능하고 통제된 실험실 환경에서 테스트를 시작합니다.
- 키사이트 하드웨어 및 소프트웨어의 모범 사례 기술을 배웁니다.
- 테스트 대상 디바이스(DUT)에 대해 기능적 핵심 성과 지표(KPI) 테스트를 실행합니다.
- 3GPP 표준을 준수하는 테스트 사례에 대한 포괄적인 분석을 얻습니다.
RF 환경 복제 가속화
전자기 스펙트럼이 점차 복잡해지면서 실제 시나리오를 나타내는 테스트 환경을 정의하고 시뮬레이션하는 것이 더욱 어려워지고 있습니다. 키사이트는 현장 배포 전에 실제 환경에서 설계 및 초기 프로토타입을 테스트할 수 있는 기능을 제공합니다. 다음과 같은 도움을 줄 수 있는 어플리케이션 전문가와 함께 테스트 설계에 소요되는 시간을 줄이십시오.
- 바쁜 스테이션 플랫폼에서 산업, 과학 및 의료(ISM) 신호를 복제합니다.
- 제안된 5G 셀 사이트 주변에서 레이더 신호를 테스트합니다.
- 위성 지상국에서 인접 간섭을 확인합니다.
디바이스 모델링 신속 처리
트랜지스터 크기가 줄어들고 동작 주파수가 증가하며 성능에 대한 요구가 증가함에 따라 디바이스 모델 정확도가 회로 설계에서 더욱 중요해지고 있습니다. 잘못된 디바이스 모델링은 주요 제품 설계 문제를 야기하고 출시 시간을 놓칠 수 있습니다. 모델 솔루션은 매우 복잡하며 다양한 분야의 전문 지식이 필요한 경우가 많습니다. 고급 파운드리 솔루션에 대한 다년간의 경험을 바탕으로 키사이트 전문가는 다음과 같은 도움을 드릴 수 있습니다.
- DC, RF 및 대형 신호 측정 수행.
- CMOS 및 III-V 프로세스에 대한 모델 매개변수 추출.
- 열전기 발전기(TEG) 설계 및 컨설팅 서비스를 위한 파트너.
- 고급 부정합, 통계 및 신뢰성 모델링 제공.
PathWave Design 소프트웨어 활용도 극대화
출시 일정을 맞추기 위해 제품 설계 주기를 가속화해야 하는 압박이 심합니다. 엔지니어링 생산성을 높이고 장기적인 성공을 보장하기 위해 구축하기 전에 실제 조건에서 시뮬레이션한 설계 성능을 파악합니다. 다음과 같은 도움을 줄 수 있는 당사의 어플리케이션 및 기술 지원 전문가와 함께 설계 및 시뮬레이션 시간을 단축하십시오.
- 실제 특정 분야에 맞게 고객 턴키 솔루션을 구축합니다.
- RF 설계 방법론을 최적화하고 설계 흐름을 개선합니다.
- 5G, 자동차 및 전력 전자장치와 같은 새로운 어플리케이션을 위한 키사이트 PathWave Design 소프트웨어를 구현합니다.
- 진화하는 표준에 앞서 나갈 수 있도록 맞춤형 교육을 받습니다.
키사이트와 파트너십을 통해 더 나은 비즈니스 결과를 얻을 수 있습니다. 키사이트에 연락으로 시작해 보시기 바랍니다.