무엇을 찾고 있습니까?
IoT 보안 평가
최근 소식
자동화된 IoT 테스트
자동화된 IoT 보안 테스트
- 최신 위협 및 최근 시나리오
- 버튼을 눌러 자동화된 테스트 실행
- 결과 보기 및 실패한 테스트 재실행
자동화된 IoT 컴플라이언스 테스트
- 귀사의 취약성은 얼마나 심각한가요?
- 합격 또는 불합격?
- 보안 디바이스에 대한 인증
자동화된 IoT 보안 테스트
- 직관적 UI를 통해 빠르게 보안 문제 파악
- 완전한 REST API 관리를 통해 보안 테스트를 CI/CD 파이프라인과 결합
- 프로토콜 퍼징으로 알려지지 않은 네트워크 스택 및 칩셋 취약성 발견
- 취약성 평가로 보안 강화
- Wi-Fi, 셀룰러, 이더넷, CAN 버스, Bluetooth, BLE 커넥티드 디바이스 검증
오늘날에는 수십억 개의 커넥티드 디바이스가 존재합니다. 그중 대다수는 안전하지 않습니다.
사물인터넷(IoT) 디바이스는 너무나도 보편화되어 그 존재감이 흐릿해지고 있습니다. 하지만 위협 행위자가 이러한 디바이스의 취약점을 발견하면 어떻게 될까요? 기존의 IT 디바이스에서는 보안 업데이트를 즉시 적용할 수 있었습니다. 하지만 펌웨어가 고정된 IoT 디바이스가 배포되면 보통 문제를 수정하는 것이 불가능합니다.
배포된 디바이스에 패치를 적용하는 것이 어렵기 때문에, 배포 전에 해커들이 실제로 사용하는 공격과 기법을 활용해 IoT 디바이스의 보안성과 복원력을 꼼꼼히 테스트하는 것이 굉장히 중요합니다.
여러 업계에서 신뢰 받는 솔루션
“사물인터넷은 그 규모가 매우 방대하며, 대규모 환경에서 사이버 보안을 보장하는 것은 굉장히 중요합니다. 소비자 IoT에 대한 사이버 보안 검증을 자동화하면 기업이 균일하고 반복적으로 규정을 준수하는 데 아주 큰 도움이 됩니다.”
Michael Bergman, 미국 소비자 기술 협회의 기술 및 표준 부문 부사장 "
의료 부문에서 IoMT의 역할이 중요해지면서 사이버보안 위협에 대한 우려가 더욱 커지고 있습니다. 위험성이 이렇게 높을 때에는 어떠한 일이든 운에 맡길 수 없습니다. 그렇기 때문에 제조업체와 의료업체가 가장 중요한 상황에서 디바이스를 믿고 사용할 수 있도록 키사이트의 솔루션을 활용하고 있습니다.
오늘날의 차량들은 더 빠르고 더 우수한 연결을 통해 새로운 가능성들을 제시합니다. 이러한 아이디어를 실현하기 위해서는 수많은 커넥티드 구성 요소와 수백만 개의 소프트웨어 코드 줄이 필요합니다. 사이버보안은 선제적 예방의 시작점입니다. 키사이트와 함께라면 해커보다 먼저 취약점을 찾아서 보완할 수 있습니다.
운영 기술(OT) 및 SCADA 시스템은 중대한 사이버보안 위험을 불러옵니다. 주로 레거시 기술을 기반으로 하는 이러한 디바이스는 일반적인 익스플로잇에 대해 테스트되지 않았기 때문에 공격하기 쉬운 대상입니다. 공격자가 공격에 성공할 때까지 기다리지 마십시오. IoT 보안 평가를 활용하면 직접 문제를 해결하고 널리 사용되는 TTP 및 새로운 TTP를 대상으로 핵심 디바이스의 보안을 강화할 수 있습니다.
사이버보안은 이제 더 이상 장비와 국경 보호에 국한되는 문제가 아닙니다. 공격자들은 네트워크와 데이터 센터뿐만 아니라 항공기, 센서, 드론 및 위성의 보안 결함까지 공격 대상으로 삼고 있습니다. 보안 준비 상태를 평가하는 것이 그 어느 때보다도 중요해지고 있습니다. 그렇기 때문에 정부기관과 계약업체가 커넥티드 구성 요소, 디바이스, 실제 크기 어셈블리의 보안을 강화할 목적으로 키사이트의 솔루션을 활용하고 있습니다.
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?