무엇을 찾고 있습니까?
EXata 네트워크 모델링
네트워크 디지털 트윈 — 개발, 분석, 테스트 및 사이버 평가
주요 특징
통신 네트워크 및 사이버 위협을 모델링하고 시각화할 수 있는 네트워크 디지털 트윈 솔루션
EXata Network Modeling을 사용하면 네트워크 동작을 복제하는 실시간 네트워크 시뮬레이션 및 에뮬레이션을 위한 네트워크 디지털 트윈을 만들 수 있습니다. 에뮬레이터는 에뮬레이션된 시스템이 실제 시스템과 구분이 되지 않을 정도로 외부 동작을 정확하게 고품질로 재현합니다. 네트워크 에뮬레이션 소프트웨어는 실제 시스템 또는 네트워크 구축 전에 새로운 네트워크 기술을 평가할 수 있는 비용 효과적인 방법을 제공합니다.
EXata 네트워크 모델링은 소프트웨어 가상 네트워크(SVN)를 사용하여 다양한 프로토콜 계층, 안테나 및 디바이스를 비롯한 전체 네트워크를 디지털 방식으로 표현합니다. 이 시스템은 HiL(Hardware in the Loop) 기능을 제공하기 위해 하나 이상의 프로토콜 계층에서 실제 무선 및 디바이스와 상호운용할 수 있습니다. EXata는 또한 실제 어플리케이션을 사용하여 시스템에 연결되며, 실제 네트워크에서 실행되는 것처럼 SVN에서 실행이 가능합니다.
EXata 네트워크 모델링의 차별점
- 상호 운용성, 확장성, 성능 테스트 및 검증: 서버, 컴퓨터, 무선, 센서 같은 실시간 장비 및 전체 네트워크 환경과의 매끄러운 통합
- 다양한 네트워크 조건에서 정확하게 동작 분석: VoIP, 채팅, 동영상 피드, 파일 전송, 데이터베이스 쿼리 같은 실시간 어플리케이션과 통합
- 패킷 스니퍼/분석 도구로 네트워크 트래픽 분석 및 캡처
- Hewlett-Packard, IBM, SolarWinds 같은 기업의 SNMP(Simple Network Management Protocol) 관리자와의 상호작용
21세기 워게이밍
EXata 네트워크 모델링은 네트워크 디지털 트윈을 워게이밍 플랫폼과 효율적으로 연결시킵니다. 워게이밍 시나리오를 EXata와 여러 워게이밍 플랫폼에서 자율 및 대화형 모드로 공동 실행할 수 있습니다.
자율 모드 - 모든 플랫폼의 작업이 사전 구성됩니다. 이 모드는 다수의 구성, 동작, 운영 조건이 사용되는 가상의 시나리오를 파악할 때 유용합니다.
대화형 모드 - 분석가와 교육생이 HITL(Human-In-The-Loop) 인터페이스를 통해 시나리오와 상호 작용합니다. 이 모드는 레드 팀과 블루 팀을 교육할 때 유용합니다: 교육생은 사이버공격을 시나리오에 직접 주입(레드 팀 교육)하거나 임무를 완수하기 위해 스크립팅된 사이버공격에 대응(블루 팀 교육)할 수 있습니다.
네트워크 디지털 트윈 생성
대다수의 네트워크는 굉장히 복잡하기 때문에, 실제 네트워크의 토폴로지, 구성, 트래픽을 정확하게 나타내는 디지털 트윈을 생성하는 것은 어려운 일일 수 있습니다. EXata는 네트워크 디지털 트윈을 자동으로 생성하고 수정, 실행, 시각화하며 성능을 분석하기 위한 완전한 도구 에코시스템에 속합니다. 이 이미지는 네트워크 디지털 트윈을 생성하기 위한 단계와 도구를 나타냅니다. 많은 단계가 모든 유형의 네트워크 디지털 트윈에서 공통적으로 사용되지만, 일부 단계와 도구는 해당 트윈이 나타내는 네트워크의 유형(물리적 또는 건설적 네트워크)과 의도된 용도(네트워크 성능 또는 사이버 복원력 평가)에 따라 달라집니다.
속도, 정확성, 충실도
EXata 네트워크 모델링은 규모별 고충실도 무선 네트워크와 관련해 결과의 정확성을 저하시키지 않으면서 빠른 네트워크 시뮬레이션 속도를 제공합니다.
- 수천 개의 노드를 지원하는 확장성으로 보다 정교한 설계 및 분석 가능
- 실시간 시뮬레이션으로 생산성 최적화
- 정확한 결과를 제공하는 고충실도 모델
- 비용 효율적인 “실험실 기반 리스크 감소” 네트워크 시뮬레이션 기술을 통해 미션 크리티컬, 비즈니스 크리티컬 문제에 대한 솔루션 제공
선택한 네트워크 모델링 도구가 최적의 성능과 안정성을 제공하는지 확인하십시오. 블로그를 확인하세요: 5 Requirements Your Network Emulator Tool Must Satisfy.
SN100EXBA의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?