무엇을 찾고 있습니까?
NTP10009A Nemo 산업용 프로브
Nemo 산업용 프로브는 열악한 실내 환경에서 원격으로 제어되는 무인 측정을 위한 4차 산업혁명 규격의 자율 현장 장치입니다
주요 특징
- 예측적 네트워크 모니터링을 통해 스마트 공장, 항구, 스마트 창고, 에너지 설비 등의 사설 및 공용 네트워크에서 중요한 셀룰러 연결 수준 유지
- 4차 산업혁명 규격의 Nemo 산업용 프로브로 열악한 실내 환경에서 측정 수행
- 팬과 능동 냉각 요소를 사용한 효과적인 열 관리를 통해 긴 테스트 캠페인 도중 5G 테스트 디바이스가 과열되지 않고 정상 기능을 유지하도록 보장
- 튀기거나 떨어지는 물로부터 보호하고 완벽히 먼지를 차단하는 IP65 등급 엔클로저
- 연속 통합(CI) 및 연속 배포(CD) 프로세스의 일환으로 네트워크 변경 시 회귀 테스트 수행
- 서비스 수준 계약(SLA)에 정의된 대로 네트워크 서비스 품질(QoS) 보장
- 기술적으로 발전한 자동화된 엔드투엔드 원격 모니터링 솔루션으로 네트워크 테스트 작업 간소화
4차 산업혁명 규격 능동 모니터링
대부분 사설 5G 네트워크는 연속적이고 신뢰도가 높은 서비스 품질을 통해 연중무휴, 목표하는 운영 효율성 수준을 유지합니다. 예시로는 사설 5G 네트워크를 배포하여 상호 연결된 센서, 로봇, 장비로 구성된 복잡한 망을 무선으로 관리하는 수직 산업의 예시로는 스마트 공장, 항구, 스마트 창고, 에너지 설비가 있습니다. 4차 산업혁명 규격의 키사이트 능동 모니터링 솔루션인 Nemo 산업용 프로브는 사설 5G 네트워크에서 필수적인 통신을 보장하기 위해 스마트 공장과 창고용으로 설계되었습니다. 자동차 산업 등의 분야에 5G 연결을 사용하면 유연하고 적응력이 뛰어난 생산 설비를 구축할 수 있습니다.
스마트 공장의 연중무휴 네트워크 서비스 보장
5G 연결이 요구되는 일반적인 사용 사례로는 생산 라인의 자율 주행 AGV(Automated Guided Vehicle)와 로봇 관리, 스마트 공장의 시각적 검증을 위해 증강 현실과 가상 현실 활용, 스마트 창고에서 자동화된 재고 관리와 공급망 관리를 지원하기 위해 수많은 센서 활용 등이 있습니다. 이 경우 공장 현장의 많은 무선 연결, 신뢰도가 뛰어나고 안정적인 범위와 연결성, 초저 지연 시간, 상당한 연산 능력, 탁월한 다운링크 및 업링크 데이터 전송 속도가 필요합니다.Nemo 산업용 프로브는 기계를 비롯하여 기타 보통 매우 복잡한 환경에서 사용자 장비에 영향을 미치는 다른 무선 신호로 인한 광대역 노이즈 간섭과 같은 문제를 조기에 탐지할 수 있습니다. 네트워크에 이러한 간섭이 누적되면 운영 효율에 악영향을 미치는 서비스 품질(QoS) 문제로 이어지게 됩니다.
안정적으로 5G 네트워크 배포 및 실행
무선 서비스 공급자와 정부 규제 기관은 Nemo 산업용 프로브를 사용하여 이전에 배포하고 테스트를 거친 네트워크가 업그레이드 또는 변경 후에도 여전히 예상대로 동작하는지 확인하기 위한 기능 및 비기능 테스트 재실행과 같이 회귀 테스트를 수행할 수 있습니다. Nemo 산업용 프로브는 적절한 5G 연결 수준을 보장하도록 설정된 서비스 수준 계약(SLA)을 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 일반적으로 서비스 수준 계약은 URLLC(ultra-reliable low-latency communication), mMTC(massive machine-type communication) 및 eMBB(enhanced mobile broadband)와 같은 서비스 성과 지표를 정의하는 데 사용됩니다.
업계를 선도하는 기술적 특징
Nemo 산업용 프로브는 열악한 실내 환경에서도 원격으로 제어되는 무인 측정을 수행하도록 설계되었습니다. 이 프로브 장치는 능동 냉각으로 효과적인 열 제어가 가능하며 엔클로저는 튀기거나 떨어지는 물로부터 보호하고 완벽히 먼지를 차단하는 IP65 등급입니다. 이러한 이점 덕분에 Nemo 산업용 프로브는 업계를 선도하는 5G 네트워크 테스트 솔루션으로 손꼽히고 있습니다. 배포된 Nemo 산업용 프로브는 최신 Nemo 측정 터미널을 사용해서 업그레이드할 수 있어 향후의 최신 기술에 대한 유연한 자율 테스트가 가능합니다.
매끄러운 엔드투엔드 솔루션
Nemo Cloud 및 Nemo 분석 솔루션과 함께 사용되는 Nemo 산업용 프로브는 지연, 데이터 연결 품질, 음성 및 비디오 품질, 실시간 데이터 스루풋 등 핵심 성과 지표(KPI)를 시각화하고 원격으로 라이브 네트워크를 모니터링할 수 있는 완벽한 자동 엔드투엔드 솔루션입니다. 이러한 측정값은 사용자 장비(UE)가 고도로 복잡한 환경에서 접하게 되는 기타 무선 주파수(RF) 신호 및 기계의 광대역 노이즈로 인한 간섭 등의 문제를 고려합니다.자동화로 인적 오류가 감소하고 네트워크의 문제점을 빠르게 찾아서 수정할 수 있습니다.
특집 리소스: Nemo 산업용 프로브
다른 도움이 필요하십니까?