ともに限界を超える

キーサイトのDEIは単なる取り組みではなく、会社の本質そのものです。 この分野での昨年の成果と進捗をご覧ください。

Satish What We Believe

キーサイトの信念

「ダイバーシティ&インクルージョンはキーサイトの戦略および文化の基本要素です。 これらは、お客様にとって意味のある成果を可能にするため、イノベーションやコラボレーションを推進する環境を築く鍵だと考えています。 同じく大切なこととして、すべての社員が帰属意識を持ち、集団の成功に積極的に貢献できる、インクルーシブで敬意に満ちた職場作りに取り組んでいます。 すべての社員にとってキーサイトが働きやすい職場であり続けるためには、私たち全員の協力が必要です」

Satish Dhanasekaran
社長兼最高経営責任者

絶えざる改善

キーサイトは6年連続でGreat Place to Work「働きがいのある会社」として独立して認証されています。 でも、そこで終わりではありません。 2024年度に向けての目標をいくつか以下に示します。

1-1

平等賃金(2023年度:0.98:1)

>34.4 %

全世界での新規雇用者に女性と自認する人が占める割合
(2023年度:33.9 %)

>50.1 %

米国での新規雇用者に過小評価マイノリティーと自認する人が占める割合(2023年度:61.1 %)

最近の実績

ForbesBestEmployersDiversity2023Logo_Circle
DEI_JUST_Business_Image_JUST_Capital_2023
TWP-USA_2023
DEI_GPTW_2023_Badge
20230907_SimpleTruth_KeySite_Duo_AysenEdith_7424_WAVE

女性が成功できる職場

キーサイトの女性たちはイノベーションの推進力です。 世界中のお客様、パートナー、コミュニティーの課題を解決する鍵となっています。

あなたの可能性を強力なキャリアに変えましょう