PathWave BenchVueソフトウェアで製品開発を加速

PathWave BenchVueソフトウェアは、製品開発におけるテスト工程を最適化し、市場投入までの時間を短縮します。

忠実度、柔軟性に優れたファンクションジェネレータ

キーサイトのファンクションジェネレータは、一般的な信号作成だけでなく、変調、掃引、バーストなどの機能を備えています。複雑な作業でも迅速に完了させる機能と、柔軟性を提供します。

Trueformファンクションジェネレータは、高度なレベルの信号精度を実現し、困難な測定タスクでも正確な波形を生成します 。 波形発生器 の影響が最小限になり、デザインの特性を評価できます。

PathWave BenchVueファンクションジェネレータソフトウェア

ファンクションジェネレータを直感的に制御し、カスタム波形をより簡単に作成、 ダウンロードすることができます。

  • クラウドを介してファンクションジェネレーターを接続および制御。
  • 制御、表示信号、またはチャートを信号発生と測定値に関連付け。
  • 複数あるタイプの測定器から測定結果を同時に表示。
  • 最小限の測定器の知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成。
  • 豊富なライセンスオプションとKeysightCareのサポートサービス。

テスト精度向上と時間短縮

ファンクションジェネレータの性能は、日々進化しています。テスト品質の向上と、テスト時間を最適化するヒントについて、以下をご覧ください。

キーサイト ファンクション/任意波形発生器

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ファンクションジェネレータに関するよくある質問

ファンクションジェネレータとは、被試験デバイス(DUT)に対して正弦波、方形波、ランプ波、のこぎり波など様々な電気波形を電圧信号として出力する波形発生器です 。回路 デザインや基板では、テストに通常動作をシミュレーションするために制御可能な信号が必要になることがよくあります。物理的 なシステムや変換器のテストには安定して信頼できるμVから何十Vもの信号がしばしば必要となります。

DUTが意図した通りに動作するか、性能が低下する許容値はどの程度かなど、入力信号や既知の入力信号を与えることで異なる条件下でデバイスに何が起こるか見ることができます。

DUTに既知の正常な信号を入力して、 出力を監視することでDUTの性能を評価できます。波形発生器の出力はクリーンで歪みがなく、機器の最終的なアプリケーションに使用される実際の信号を表す必要があります。

Trueform波形発生テクノロジーは、33600Aと33500Bシリーズ、 Trueform波形発生器に搭載された独自のテクノロジーです。キ ーサイトのTrueformテクノロジーは、従来のDDS方式に比べ革新的な機能を持ち、PPCテクノロジーのような波形ポイントをスキップすることがない予測可能な低雑音の波形と、DDSテクノロジーのような価格という両方の利点 が得られます。

利点は以下の通りです:

ジッタの低減
Trueformファンクション/任意波形発生器は、ジッタが小さく(1ps)優れたエッジ安定度を誇っています。 システムクロックとして他の測定器のタイミングの調整やトリガに使用することも可能です。ジッタ 性能に優れているためエッジをより正確に配置できます。このため回路デザインのタイミング誤差を低減できます。

歪みの低減
Trueform波形発生器は全高調波歪みがわずか0.03% であり、他のジェネレーターより最高で5倍高い忠実度を実現しています。ク リーンでスプリアスのない信号は、雑音や副作用を引き起こしません。こ のため波形発生器の影響が最小限になり、デザインの特性を評価できます。

常にアンチ・エリアジングが適用
Trueform任意波形機能を使用して、 任意の波形形状や長さを定義することができます。信号 は信頼性テストに影響する短時間の異常を見逃すことなく、 定義したとおりに正確なサンプリングレートで再生することができます。Trueformではポイントがスキップされることはなく、 常にアンチ・エリアジング 処理されます。

キーサイトのPathWave BenchVueソフトウェアにはさまざまなアプリケーションがあり、ホストしています。B enchVueアプリケーションにより測定器を制御してテストプロセスを簡素化できます。

PathWave BenchVueソフトウェアにより、複数の測定器の測定結果を表示し、データ保存が可能で、テスト時間を短縮できます。ほとんどのファンクションジェネレータには測定器に繋がるPCアプリケーションソフトウェアが搭載されています。ソ フトウェアは一般的に、接続、制御、測定器テストシーケンスの自動化を簡単に行うことで、 ベンチテストに伴う問題の多くを解消します。

波形発生器用のPathWave BenchVueソフトウェアはフル装備の波形作成ソフトウェアです。こ のソフトウェアを使用すれば、信号作成機能をフル活用でき、カスタム波形を非常に簡単に作成することができます。

PathWave BenchVueソフトウェアは数式エディタ、波形演算ツール、波形描画ツールなどの使いやすい作成ツールを備えたPCアプリケーションであり、カスタム信号を作成できます。プラグ&プレイ機能により測定器とPCを接続でき、BenchVueで直ちに制御を開始できます。

BenchVueを開いて波形発生器と接続すると波形発生器のグラフィカルな測定器制御ウィンドウが表示されます。グ ラフィカルなユーザーインタフェースを使用した希望のパラメータであり、通常の正弦波、方形波、ランプ波、パルス、三角波、ノイズ、PRBS、DC波形を設定できます。

IQ(In-phase Quadrature)変調は、通信アプリケーションで最も使用されている変調方式です。データを大量消費するこの世界において、 引き続き課題となっている帯域幅を効率的に使用できるために人気があります。設 計者は干渉の多いスペクトラムでの帯域幅不足に常に直面しているため、IQ信号のシミュレートによるテストが不可欠です。

たとえば、設計者は実環境での性能を確認するため、設計の限界をテストする必要があります。これを 行うには、まず理想的な信号を生成して設計の理想的な性能をテストする必要があります。その ため、高品質で既知の正常な信号を生成しなければなりません。

2つのチャネル間の利得平衡や各チャネルの振幅オフセットを調整することで、非理想的なIQ信号をシミュレートできます。Iま たはQベースバンド信号をps分解能で時間シフトすることでスキュー調整も行うことができます。フ ァンクションジェネレーターの中には、ノイズ、ランダムジッタ、デターミニステックジッタを信号に追加する高度な変調を実行できるものがあります。

波形シーケンス機能により、いくつかの共通セグメントが複数回構成された波形を作成できます。シ ーケンス設定により測定器の最小限のメモリで長くて複雑な波形を作成することもできます。波 形シーケンス設定により必要に応じて信号のさまざまな位置で異なる短い波形を再生することで、メモリを節約できます。

多くのテストは長い波形メモリレコードが必要です。 最終的に必要なレコード長は利用可能な波形メモリを上回ることがあります。シーケンス設定は信号波長を長くする方法です。シーケンス設定では異なる波形セグメントがユーザー定義のシーケンス設定を通して繰り返(またはひとつずつ再生)されます。

波形シーケンス設定により、任意信号を生成するワークフローの効率化が可能です。また、その信号をシーケンスに再編成して新しい信号を作ることができます。

ご要望、ご質問はございませんか。