IoT 규제 컴플라이언스 테스트 방법

MXG X-시리즈 RF 벡터 신호 생성기
+ MXG X-시리즈 RF 벡터 신호 생성기

ETSI 및 FCC 규제 테스트 수행

IoT 디바이스가 규제를 준수하는지를 사전에 검증하기 위해서는 미국의 연방 통신 위원회(FCC), 유럽의 전기 통신 표준 협회(ETSI), 일본의 총무성(MIC), 한국의 국립 전파 연구원(KCC), 중국의 국가 무선전 관리 위원회(SRRC)를 포함한 표준 기관과 규제 기관의 표준과 규제를 고려해서 다양한 테스트를 실행해야 합니다. 디바이스 설계자들은 전력, 대역폭 및 주파수에 대한 테스트 외에 동적 주파수 선택(DFS), ETSI 적응성 및 FCC 경쟁 기반 프로토콜(CBP)과 같은 테스트도 수행해야 합니다.

완벽한 규제 시스템을 위해서는 신호 분석기, 아날로그 및 벡터 신호 생성기, 신호 컨디셔닝 테스트 세트, MIMO 전력 테스트 세트, RF 및 자동화 액세서리(예: 케이블, 어댑터, 감쇠기, LAN 스위치, USB 허브)가 필요합니다. 또한 WLAN, Bluetooth®, ZigBee® 등 공통 무선 형식에 대한 시그널링 및 비시그널링 테스트 사례를 다룰 수 있는 규제 테스트 소프트웨어와 6 GHz 이상의 테스트를 위한 주파수 확장기도 필요합니다. 이러한 테스트는 고속에서 대량의 데이터를 생성하기 때문에, 디바이스 설계가 규정을 준수하는지 검증할 수 있도록 테스트 시스템이 데이터 세트를 수집하고 처리 및 분석할 수 있어야 합니다. 테스트 시스템은 또한 해당 규제 기관이 요구하는 보고서 형식으로 테스트 결과를 생성할 수 있어야 합니다.

IoT 규제 컴플라이언스 테스트

IoT 규제 컴플라이언스 테스트 솔루션

IoT 규제 테스트를 위해서는 다양한 표준 기관과 규제 기관의 표준과 규제를 고려해서 많은 테스트를 실행해야 합니다. 하드웨어 콤포넌트와 규제 테스트 소프트웨어를 결합하고 있는 키사이트 IOT0047A 규제 테스트 솔루션은 특수한 테스트 자동화로 프로세스를 간소화하는 동시에 무선 디바이스가 FCC, ETSI, KC, MIC 및 SRRC를 포함한 다양한 표준을 준수하는지 여부를 확인해야 합니다. IOT0047A와 특수 소프트웨어는 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 비허가 대역의 무선 디바이스를 쉽고 효율적으로 테스트합니다.

키사이트의 IoT 규제 컴플라이언스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?