USB-C 케이블 및 커넥터 컴플라이언스 테스트 방법

ENA 벡터 네트워크 분석기
+ ENA 벡터 네트워크 분석기

USB-IF 테스트 요구 사항을 기반으로 한 USB-C 케이블 및 커넥터 테스트

새로운 USB4 Type-C 표준 케이블 어셈블리를 테스트하려면 주파수 범위에서 우발적 동작과 반사 동작에 상응하는 일련의 통합 테스트 파라미터가 필요합니다. USB4 프로토콜을 지원하도록 비트 레이트를 80 Gbps로 높이면 추가적인 신호 무결성 과제가 대두되어 케이블과 커넥터에 대한 테스트 요구 사항이 더 엄격해집니다. COM(Channel Operating Margin) 및 고속 통합 S-파라미터 테스트에는 최대 44세트의 S-파라미터 측정과 결과 검증을 위한 USB-IF 컴플라이언스 테스트 도구의 실행이 포함됩니다.

4포트 벡터 네트워크 분석기(VNA)를 사용한 USB-C 케이블 테스트는 매우 수동적일 수 있으며 교정, 측정 설정 및 테스트 실행에 많은 시간이 소요되고 사용자 오류가 발생하기 쉽습니다. PXIe VNA와 같은 모듈러 멀티포트 네트워크 분석기와 컴플라이언스 테스트 소프트웨어로 멀티포트 측정을 처리할 수 있는 스위치 매트릭스 시스템을 사용하면 컴플라이언스 테스트 요구 사항을 충족하도록 보장할 수 있습니다.

고속 상호연결에 대한 USB-C 테스트

USB-C 케이블 및 커넥터 컴플라이언스 테스트 솔루션

USB-C 케이블 및 커넥터 컴플라이언스 검증을 위해서는 USB Implementers Forum(USB-IF) 컴플라이언스 테스트 사양을 기반으로 한 일련의 S-파라미터 측정이 필요합니다. 제품의 상호운용성을 보장하기 위한 디버그 특성화 도구를 제공하는 키사이트 USB-C 케이블 및 커넥터 컴플라이언스 테스트 솔루션을 사용하면 컴플라이언스 테스트와 기타 RF 측정이 가능합니다. 이 솔루션은 S96011B E-TDR(Enhanced Time-Domain) 어플리케이션이 실행되는 E5080B 벡터 네트워크 분석기와 S94USBCB USB Type-C 상호연결 컴플라이언스 테스트 소프트웨어로 구성됩니다. L8990M-0LZ 스위치 매트릭스 시스템을 추가하면 4-to-20포트 전환이 가능해, 컴플라이언스 테스트 프로세스가 완벽히 자동화되고 테스트 스루풋이 90% 개선됩니다.

USB-C 컴플라이언스 테스트 데모 보기

USB-C 케이블 및 커넥터 컴플라이언스 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?