NB-IoT NTN 디바이스 테스트 방법

5G Wireless Test Platform
+ 5G Wireless Test Platform

디바이스 간 직접 NTN 통신을 사용한 NB-IoT 디바이스 테스트

협대역 사물 인터넷(NB-IoT) 디바이스 및 시스템은 신뢰성을 보장하고 예기치 않은 장애를 방지하기 위해 엄격한 테스트가 필요합니다. 비지상파 네트워크(NTN)가 서비스 제공업체와 사용자의 기대치를 충족하는지 확인하려면 규정 준수를 증명하는 글로벌 및 테스트 사양과 인증 프로그램이 필요합니다. Skylo는 자체 테스트 요건을 기반으로 최초의 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 릴리즈 17 NB NTN 인증 프로그램을 운영합니다. 3GPP는 글로벌 인증 포럼(GCF)과 PCS 유형 인증 검토 위원회(PTCRB)가 인증 프로그램에서 사용할 프로토콜 및 RF/RRM 테스트 사례에 대한 테스트 사양을 마무리하고 있습니다.

그러나 NTN 테스트 케이스의 특정 관심 값은 위성과의 거리 및 궤도 모드(도플러, 지연 및 경로 손실)에 따라 달라집니다. 적합성 및 통신사 승인 테스트를 수행하려면 엔지니어는 원하는 대로 변경할 수 있는 도구 세트를 사용하여 값을 구성해야 합니다. 인증 테스트에는 현장 조건과 일치하도록 실험실에서 필요한 궤도 모델을 정확하게 에뮬레이션해야 합니다. 솔루션에는 Skylo 및 3GPP 기반 인증 프로그램인 GCF, PTCRB와 같은 주요 사업자의 포괄적인 테스트 사례 모음이 포함되어야 합니다.

NB-IoT NTN test solution

NB-IoT NTN 디바이스 테스트 솔루션

NB-IoT 디바이스와 시스템은 신뢰성을 보장하기 위해 엄격한 테스트가 필요합니다. 키사이트 무선 테스트 플랫폼은 5G 뉴 라디오 및 NB-IoT NTN 신호와 실제 채널 에뮬레이션 하드웨어 및 소프트웨어를 결합합니다. 그 결과 엔드투엔드, 혼합형 지상 및 우주 통신 테스트 베드가 탄생했습니다. 이 실험실 기반 플랫폼은 저지구 궤도 및 지구 동기 적도 궤도를 포함한 광범위한 궤도 궤적을 현실적으로 시뮬레이션합니다. 이 플랫폼은 기술적 문제를 해결하고, 사용자 장비(UE) 설계를 최적화하며, 네트워크 배포 전에 UE 구현을 검증합니다.

NB-IoT NTN 디바이스 테스트 데모 보기

NB-IoT NTN 디바이스 테스트에서 제품 살펴보기

관련 사용 사례

contact us logo

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?