전력 시퀀싱을 수행하는 방법

 벤치 전원 공급기
+ 벤치 전원 공급기

다수의 독립적 전력 출력을 사용한 시퀀싱

마이크로프로세서, 필드 프로그래머블 게이트 어레이, 복잡한 회로 같은 디바이스는 적절한 전력 공급 및 차단 시퀀싱을 수행하여 기능성과 수명, 안정성을 보장해야 합니다. 대다수의 디바이스는 전력 공급 및 차단 시퀀싱 문제를 해결하기 위해 다중 바이어스 또는 레일 전압을 필요로 합니다. 특정한 타이밍 요구 사항이 존재하는 디바이스를 다루는 엔지니어는 점진적으로, 그리고 제어된 방식으로 디바이스를 가동시켜 전압이 갑작스럽게 변할 가능성을 줄이기 위해 전력 시퀀싱 기능이 있는 전원 공급기를 사용해야 합니다.

전력 시퀀싱은 사전에 스크립팅된 패턴에 따라 전압 출력과 지연을 자동으로 설정하여 디바이스의 우발적인 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다. DC 출력이 세 개인 벤치 전원 공급기의 경우, 테스트 엔지니어가 올바른 전압 및 전류 제한을 갖는 독립적인 절연 DC 출력을 설정할 수 있습니다. 그런 다음, 각 채널에 대한 지연을 설정하여 시퀀스를 시작한 후에 장치가 켜질 때까지 얼마나 기다려야 하는지 나타냅니다. 전력 차단 시퀀스의 경우 동일한 작업을 역순으로 진행합니다.

전력 시퀀싱 테스트 솔루션

전력 시퀀싱 테스트 솔루션

전력 시퀀싱을 수행하려면 DC 출력이 세 개 이상이며 전압 시퀀싱 기능이 내장된 벤치 전원 공급기가 필요합니다. 전압 시퀀싱 기능이 내장된 키사이트의 E36312A 및 E36313A 삼중 출력 벤치 전원 공급기를 사용하면 전력 공급 및 전력 차단 시퀀스를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이 벤치 전원 공급기를 통해 하나의 채널 또는 그룹에서 단일 DC 출력 시퀀스를 생성할 수 있으며, 최대 세 개까지 DC 출력을 지원합니다. 이 솔루션은 데이터 로깅, 출력 시퀀싱, 목록 모드, 출력 커플링과 같은 고급 기능을 보유하고 있습니다.

전력 시퀀싱 데모 보기

전력 시퀀싱 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?