정밀 소스 / 측정 장치
+ 정밀 소스 / 측정 장치

소스 / 측정 장치를 사용하여 IV LED 특성 평가

발광 다이오드(LED)의 전류-전압(IV) 특성을 평가하려면 전압과 전류를 모두 출력하고 측정할 수 있어야 합니다. 소스 / 측정 장치(SMU)를 사용하여 이러한 측정을 수행할 수 있습니다. 단일 채널 SMU로 LED의 기본 IV 파라미터를 충분히 테스트할 수 있습니다. 광 테스트의 경우 두 개의 채널을 사용해야 하는데, 한 채널은 포토다이오드 전류를 측정하고 다른 하나는 LED를 주도합니다.

전압 또는 전류 출력의 한계를 설정하여 디바이스를 보호하고 펄스 상태 측정을 사용하여 디바이스의 자기 발열로 인해 측정 결과가 왜곡되지 않도록 방지합니다. 또한 4선 측정 방식을 구현하면 테스트 리드 잔류 저항으로 인한 전압 오류를 방지할 수 있습니다. 한 쌍의 리드가 전류를 강제로 공급하고 다른 한 쌍이 전압을 모니터링하며 테스트 대상 디바이스의 전압 강하만 측정하므로 케이블 저항 효과가 사라집니다. 4선 측정의 경우 지정한 전압의 감지 지점 간 전압을 유지하며 지정된 측정 조건에 대해 디바이스를 특성화합니다.

LED IV 특성화 솔루션

LED IV 특성화 솔루션

에너지 효율이 높은 LED의 IV 속성을 특성화하려면 광범위한 전류 및 전압 측정 기능이 필요합니다. 키사이트의 B2900 시리즈 정밀 소스 / 측정 장치(SMU)를 활용하면 정확한 고분해능 전류 대 전압 측정을 수행할 수 있습니다. 6.5디지트의 소싱과 측정 분해능, 그리고 최저 10 fA 및 100 nV의 소스 및 측정 분해능을 제공합니다. 

LED IV 특성화 데모 보기

LED IV 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?