방어를 굳건하게 유지

보안 솔루션이 네트워크 내 모든 링크의 트래픽을 확인하고, 필요한 데이터를 빠르게 확보할 수 있도록 보장합니다. 지속적인 모니터링과 고가용성 구성을 통해 가장 신속한 복구를 보장합니다.

반응성이 뛰어난 밸런스 모니터링

고성능 키사이트 네트워크 보안 아키텍처는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

  • 고속으로 트래픽을 태핑, 필터링 및 처리하여 보안 솔루션별로 정확한 데이터 제공
  • 보안 솔루션의 배치, 업그레이드, 유지보수 중 네트워크 가용성 보호
  • 인라인 솔루션 결함 발생시 지속적인 보안 모니터링 보장
보안 다이어그램

인라인 보안 개념 설명

인라인 보안의 기초(eBook)

실시간 트래픽의 인라인 보안 모니터링은 한 조직의 사이버 방어의 일부입니다. 키사이트는 여기에서 다룬 20개의 용어 각각에 대해 단순 정의, 일반적인 이용 사례, 중요한 배치 고려 사항을 제시합니다.

인라인 보안 배치 시나리오

다음 시나리오에서 인라인 보안의 이점에 대해 알아보십시오.

키사이트는 악의적인 트래픽을 차단하기 위한 솔루션을 제공합니다.

보안 알림 감소

트래픽의 사전 필터링은 보안 도구가 과부하가 걸리지 않도록 하며, 우선순위가 높은 알림에 집중할 수 있게 합니다. 

키사이트는 지속적인 인라인 보안 검사를 보장합니다.

지속적인 검사 보장

매 순간이 중요하기 때문에 하드웨어나 소프트웨어 고장이 발생한 동안에도 보안 검사를 유지해야 합니다.

키사이트 가시성 솔루션은 보안 툴의 부하를 감소시킵니다.

툴 효율성 극대화

지능적 트래픽 필터링은 보안 툴의 부하를 감소시키고, 효율성을 극대화합니다. 자세히 보기.

복원력의 중요성

보안 인프라가 일시적으로 중단되고 있는데도 여전히 보호되고 있는 것일까요? 또는 서비스 중단 없이 업그레이드가 가능한가요? 업계에서 가장 빠른 장애 조치를 통해 보안 및 모니터링 툴을 예상치 못하게 중단되었을 때 복구할 수 있습니다.

중단 시간 없이 업그레이드

중단 시간 없이 보안 솔루션 업그레이드

네트워크 가용성을 저해하거나 유지보수가 시작되기를 기다리지 않고 보안 솔루션을 업그레이드하고 유지보수할 수 있다는 것을 아시나요? 인라인 보안 도구 앞에 외부 바이패스를 배치하면 오프라인 상태로 전환해야 하는 디바이스 주변 트래픽을 라우팅할 수 있습니다.

인라인 보안의 가치

사례 연구: 컴플라이언스로 인해 인라인 보안 솔루션의 긴급한 필요성 대두

금융 서비스 기업, 도구에 대한 CAPEX 68만 달러 절감

보안 아키텍처를 배포하면 이러한 기업 체인 인라인 보안 도구를 활용해 효율성을 높일 수 있습니다.

사례 연구: 의료업체, HIPAA 벌금 150만 달러 절감

의료업체, HIPAA 벌금 150만 달러 절감

차세대 방화벽의 고가용성 배치는 강력한 위협 감지에 대한 요구사항을 만족시킵니다.

인포그래픽: 방화벽 업그레이드로 문제의 절반이 해결됩니다

인포그래픽: 방화벽 업그레이드로 문제의 절반이 해결됩니다

방화벽 업그레이드나 NGFW로의 마이그레이션은 더 강력한 인라인 보안 아키텍처를 배포하기에 최적의 기회입니다.

키사이트가 완벽한 복원력과 함께 관련 데이터를 고속으로 제공하는 보안 아키텍처를 구축할 수 있도록 도와드리겠습니다.