무엇을 찾고 있습니까?
범용 시리얼 버스(USB)
범용 시리얼 버스(USB)는 USB Implementers Forum(USB-IF)이 개발한 산업 표준으로 컴퓨터와 주변 장치 간 표준 인터페이스를 정의합니다. USB Type-C(USB-C) 커넥터는 가장 최근에 개발된 USB 표준으로 낮은 프로파일과 높은 데이터 전송 속도를 갖춘 방향 독립적인 커넥터입니다. USB-C 커넥터는 전력과 데이터 전송에 있어서 상당한 이점을 제공합니다. 여기에는 USB4 버전 2.0, USB4, Thunderbolt-3/Thunderbolt-4, DisplayPort(UHBR/HBR) 등 고속 데이터를 위한 세 가지 주요 인터페이스 기술이 포함되어 있습니다. 키사이트는 USB 표준에 따라 USB 인터페이스를 철저히 테스트하고, 디바이스의 상호운용성을 보장할 수 있도록 도와드리겠습니다.
USB Type-C®, USB-C® 및 USB4®는 USB Implementers Forum의 상표입니다.
USB 설계 및 시뮬레이션
USB 인터페이스를 디바이스와 통합하거나 업그레이드하는 것은 복잡한 프로세스입니다. 최초 프로토타입 이후 과도한 비용의 재설계를 방지하기 위해 개발 프로세스 초기에 설계의 성능을 최적화해야 합니다. USB 인터페이스의 설계와 시뮬레이션에는 다양한 스트레스 신호를 사용한 송신기, 수신기 및 채널에 대한 클럭 및 데이터 신호의 특성화가 포함됩니다. 키사이트가 USB 설계의 성능을 극대화하고, USB 표준 컴플라이언스를 보장할 수 있도록 도와드리겠습니다.


USB 송신기 및 수신기 테스트
USB Type-C 연결에는 네 가지 세트의 송신 및 수신(Tx/Rx) 쌍이 있습니다. 이를 통해 데이터를 언제라도 동시에 전송하기 위해 1개, 2개 또는 모든 4개의 채널을 사용할 수 있습니다. 향상된 전력 전달은 양방향 디바이스 충전을 위해 최대 100와트(W)까지 제공합니다. 이와 같이 결합된 Type-C의 특징과 개선으로 인해 USB 송신/수신 준수 테스트의 복잡성이 크게 증가했습니다. 자동화된 컴플라이언스 테스트 소프트웨어는 USB 인터페이스를 신속하고 정확하게 검증할 수 있도록 도와드릴 것입니다. 키사이트를 통해 사용자의 디바이스에 USB Type-C를 완벽하게 통합할 수 있습니다.
USB 케이블/커넥터 테스트
디바이스 연결과 전원 공급을 위해 USB Type-C, Type-A, Type-B, Micro, Mini 등 다양한 유형의 USB 케이블이 사용됩니다. USB는 전원과 데이터를 위한 단순한 4핀 연결에서 비대칭에 뒤집어 끼울 수 있고 기능이 뛰어난 24핀 연결인 USB Type-C로 진화하고 있습니다. USB Type-C가 다양한 장점을 제공하지만, 이를 디바이스에 통합하기 위해서는 새로운 테스트 과제를 직면하게 됩니다. 키사이트가 디바이스에 대한 성공적인 USB Type-C 통합을 보장하고, 컴플라이언스를 준수하기 위해 이러한 과제를 이해하고, 해결하도록 도와드릴 수 있습니다.


USB 전력 전달
USB Type-C 연결에는 전력 전달(PD)이라는 동적 전력 시스템이 포함되어 있습니다. USB PD의 지능적이고, 유연한 시스템 수준의 전력 관리는 연결된 공급기(공급 전원)와 소비자 디바이스(소비 전원)에 대한 방향을 전환할 수 있는 양방향 전력을 지원합니다. 이러한 동적 전력을 통해 USB Type-C가 대체(ALT) 모드를 사용하여 DisplayPort 또는 Thunderbolt와 같은 영상 및 음성 신호에 대한 다른 표준을 지원할 수 있습니다. ALT 모드를 통해 USB 대신에 Thunderbolt, DisplayPort, High-Definition Multimedia Interface(HDMI)와 같은 "대체 모드" 신호를 출력할 수 있도록 재구성하기 위해 USB Type-C 커넥터의 특정 핀을 변경할 수 있습니다. 키사이트가 디바이스의 USB-PD 안전, 특성화 및 상호운용성을 보장할 수 있도록 도와드리겠습니다.
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?