무엇을 찾고 있습니까?
PCIe(PCI Express)
성공적인 PCIe 6.0으로 향하는 경로
PCI Express® 6.0 솔루션은 시뮬레이션에서 프로토콜 테스트까지 포괄적인 지원을 제공하며, 설계 성능을 극대화하고 출시 기간을 단축시킵니다. 확장 가능한 솔루션으로 성공적인 PCIe 6.0로 향하는 여정을 간소화할 수 있도록 도와드립니다.
PCIe 설계 및 시뮬레이션
고속 데이터 전송의 정확한 테스트를 보장합니다.
고속 시리얼 데이터 링크의 설계는 데이터 전송 속도가 높아짐에 따라 상당히 복잡해질 뿐 아니라, 채널 토폴로지는 더욱 다양해지고, 액티브 콤포넌트에 맞게 조정해야 하는 파라미터의 수는 배로 증가합니다. 시뮬레이션을 통해 PCIe 설계의 신호와 전력 무결성을 최적화하고 고속 집적 회로(IC) 패키지 및 인쇄 회로 기판(PCB) 상호 연결과 같은 콤포넌트의 전자기(EM) 효과를 분석해야 합니다. 키사이트가 PCIe 6.0 링크의 종단 간 성능을 신속하고 효과적으로 평가할 수 있도록 도와드리겠습니다.


PCIe 송신기 테스트
PCI Express 6.0은 눈 높이가 PCI Express 5.0의 15 mV에서 6 mV로 대폭 줄여 NRZ에서 PAM4로 전환한 혁명적인 기술로, 예전에 경험하지 못했던 과제를 제시합니다. 6 mV 수준의 작은 눈 높이를 정확하게 측정하기 위해서는 키사이트 UXR 오실로스코프에서 제공하는 세계 최고의 수준의 노이즈 성능이 필요합니다.
키사이트 FlexPLL은 가장 빠른 송신기 위상 고정 루프(PLL) 대역폭 측정으로 측정 시간을 몇 시간에서 몇 초로 단축합니다.
키사이트 전문가가 개발한 최첨단 송신기 테스트 자동화 도구는 PCIe 측정의 무결성을 보장하고 많은 비용이 드는 재설계를 방지하고 출시 기간을 단축합니다.
PCIe 수신기 테스트
PCIe 신호에서 디지털 내용을 추출하는 작업은 PAM4 포맷과 PCIe 속도가 최대 64GT/s에 도달할 때 훨씬 더 어려워집니다.
PAM4 신호와 함께 이러한 높은 데이터 이전율에서 PCIe 수신기는 채널의 고주파 손실 특성으로 인해 종종 심각하게 저하된 신호를 수신하여 허용 불가능한 비트 오류 비율(BER)을 발생시킵니다. 비트 오류는 순방향 오류 수정(FEC)으로 처리되며, 신호 대 노이즈 및 왜곡 비율(SNDR)과 같은 새로운 측정값을 필요로 합니다.
키사이트 M8040A 고성능 BERT는 Gold Suite PCIe 수신기 테스트에서 승인을 받은 유일한 PAM4 지원 BERT입니다. 키사이트와 함께 PCIe 5.0에서 6.0으로의 전환을 원활하게 이루고 성공적인 설계를 보장하세요.


PCIe 상호연결 테스트
채널은 PCIe 시스템의 핵심 요소 중 하나입니다. 채널에는 크로스톡, 지터, 부호 간 간섭(ISI)와 같이 PCIe 송신기에서 PCIe 수신기로 전송되는 신호 품질을 저하시킬 수 있는 왜곡 소스가 많이 있습니다. 주어진 데이터 전송 속도에 대한 PCIe 사양에 정의된 한계 내에 존재하도록 보장하기 위해 채널 전체에서 손실 특성을 측정해야 합니다. Scattering 파라미터(S-파라미터)는 PCIe 시스템의 채널과 같은 고주파 회로를 특성화하는 데 사용됩니다.
키사이트는 PCI-SIG 1차 작업 그룹의 주요 기여자이며, 작업 그룹이 생긴 후로 지금까지 참가해 왔습니다. 키사이트는 타의 추종을 불허하는 전문성과 세계 최고의 지원을 통해 이러한 복잡한 요구 사항을 해결할 수 있도록 지원합니다.
PCIe 프로토콜 테스트
프로토콜 검증은 물리, 데이터 링크 및 트랜잭션 계층에서 이루어집니다. 필수 프로토콜 컴플라이언스 테스트와 더불어 PCI-SIG는 설계를 특성화하기 위해 100건 이상의 추가 테스트를 권장합니다. 프로토콜 테스트의 핵심 영역은 링크 트레이닝과 상태 머신(LTSSM)입니다.
데이터 패킷이 링크 파트너들 간에 안정적으로 전송되는지 확인해야 합니다. PCIe 디바이스가 링크 파트너와 성공적으로 통신할 수 있는지 여부를 결정하려면 프로토콜 분석과 실행 도구가 필요합니다. 키사이트는 복잡한 PCIe 5.0 및 6.0 프로토콜 테스트를 수행하고 감지된 오류를 신속하게 디버깅하여 PCIe 디바이스 규정을 준수할 수 있도록 지원합니다.
새로운
P5570A 및 P5573A PCIe 6.0 프로토콜 분석기와 실행기 카드의 통합 설계는 안정적이지 않은 배선에 대한 걱정 없이 바로 시작할 수 있는 견고하고 신뢰할 수 있는 테스트 플랫폼을 제공합니다.

리소스
PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.
다른 도움이 필요하십니까?