MIPI®(모바일 산업 프로세서 인터페이스): 모바일 디바이스 성능의 핵심

MIPI® 표준은 스마트폰, 태블릿, 노트북, 하이브리드 디바이스 설계에 필요한 산업 사양을 정의하며, 5G 디바이스, 커넥티드 카, IoT 솔루션에서 중요한 역할을 합니다. 이 표준은 MIPI D-PHY®, M-PHY®, C-PHY®의 세 가지 고유 물리(PHY) 계층 사양을 통해 디바이스 설계와 성능을 지원합니다.

MIPI D-PHY® C-PHY®는 카메라 및 디스플레이 애플리케이션에 적합하며, M-PHY®는 고성능 카메라, 메모리, -칩 애플리케이션을 지원합니다. 키사이트의 테스트 솔루션은 MIPI 표준에 기반한 모든 주요 측정 파라미터를 테스트하고 모바일 디바이스의 성능을 최적화하도록 돕습니다.

MIPI® 서비스 마크와 로고 마크는 **MIPI Alliance, Inc.**의 소유이며, Keysight Technologies는 허가를 받아 해당 마크를 사용하고 있습니다. 다른 서비스 마크와 상표 이름은 해당 소유자의 자산입니다.

MIPI 설계 및 시뮬레이션

모바일 디바이스 설계는 데이터 스토리지, 데이터 전송, 디스플레이, 카메라, 메모리, 전원 MIPI 사양에서 정의된 다양한 요구 사항을 해결해야 합니다. 고객은 높은 성능, 리얼 타임 멀티미디어 스트리밍, 그리고 풍부한 기능을 갖춘 애플리케이션을 기대합니다. 프로토타입 완성 발생할 있는 막대한 비용을 방지하기 위해, 설계 단계에서 필요한 모든 파라미터를 시뮬레이션하고 테스트하도록 키사이트가 지원합니다.

MIPI 설계 및 시뮬레이션 이미지
MIPI 송신기 테스트 이미지

MIPI 송신기 테스트

MIPI 송신기 디바이스의 성능을 평가하고 신호 불순의 근본 원인이 전송선의 수신 종점에서 발생하는지 확인해야 합니다. MIPI D-PHY, M-PHY, C-PHY 각각 고유한 송신기 테스트 과제를 가지고 있습니다. 수백 개의 테스트를 실행해야 하므로, 자동화된 컴플라이언스 테스트 소프트웨어를 활용하면 테스트 시간을 크게 줄일 있습니다. 키사이트는 MIPI 송신기 디바이스의 성능을 빠르고 정확하게 평가하여 시장 출시를 앞당길 있도록 지원합니다.

MIPI 수신기 테스트

MIPI 수신기 디바이스가 입력 신호의 디지털 내용을 정확히 감지할 수 있는지 확인하려면 철저한 테스트가 필요합니다. 신호 저하의 원인을 파악하기 위해 최악의 스트레스 조건에서 테스트를 진행하는 것이 중요합니다. 성능 평가에는 정확한 고속 신호 자극과 비트 오류 감지 기능이 필수적입니다. 자동화된 컴플라이언스 테스트 소프트웨어를 활용하면 설계의 모든 주요 파라미터를 신속하게 검증할 수 있습니다. 키사이트는 MIPI 수신기 디바이스의 성능을 효율적이고 철저하게 테스트할 수 있도록 지원합니다.

MIPI 수신기 테스트 이미지
MIPI 임피던스 반사 손실 이미지

MIPI 임피던스/반사 손실 테스트

멀티 기가비트 시스템에서 액티브 디바이스의 임피던스는 신호 무결성 문제를 파악하고 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히, 전송 측정 시 전원이 켜진 상태와 꺼진 상태에서 디바이스의 특성이 달라질 수 있으므로 실제 작동 조건에서 임피던스를 평가하는 것이 필수적입니다. 임피던스 불일치가 여러 번 발생하면 다중 반사가 생기고, 이로 인해 신호 무결성이 크게 저하됩니다.

키사이트는 시간 및 주파수 도메인에서 임피던스와 반사 손실을 정확하고 신속하게 측정할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 안정적인 시스템 성능을 보장하며, 향상된 TDR 애플리케이션 소프트웨어를 통해 키사이트 VNA 시리즈에서 테스트 MOI를 지원합니다.

MIPI 프로토콜 테스트

프로토콜 검증은 주로 인터페이스 계층에서 발생합니다. CSI-2, DSI-1, DigRF, CSI-3, UFS, UniPro, SSIC 및 MPCIe를 포함하여 MIPI 사양의 PHY 계층에서 지원되는 다양한 프로토콜이 있습니다. 각 프로토콜에는 고유한 요구 사항과 테스트가 필요합니다. MIPI D-PHY와 M-PHY 프로토콜의 경우, 전송 계층 및 고급 애플리케이션 계층뿐만 아니라 물리 계층과 링크 계층 간에 스택이 존재합니다. 오류가 발생한 위치를 정확히 식별하려면 스택을 세부적으로 분석해야 합니다. 키사이트는 모바일 설계와 관련된 깊이 있는 통찰력을 제공하며, 설계 신뢰성을 보장하는 데 도움을 드릴 수 있습니다.

MIPI 프로토콜 테스트 이미지

다른 도움이 필요하십니까?