무엇을 찾고 있습니까?
고화질 멀티미디어 인터페이스(HDMI)
고화질 멀티미디어 인터페이스(HDMI)는 개인용 컴퓨터(PC), 태블릿, 휴대폰, 비디오게임 콘솔, 시청각(AV) 수신기와 같은 소비자 전자장치를 위한 디지털 오디오 및 비디오 인터페이스입니다. HDMI 제품은 반드시 HDMI Forum이 정한 컴플라이언스 테스트 사양(CTS)에 의거하여 테스트를 실시하고, 전 세계 승인 테스트 센터(ATC)에서 컴플라이언스와 상호운용성을 확인해야 합니다. HDMI 표준의 전송 속도가 계속 증가함에 따라 신호 품질 왜곡으로 인한 상호운용성 문제가 HDMI 싱크 및 소스 디바이스에 대한 새로운 기술적 요구사항이자 테스트 과제로 대두되고 있습니다. 키사이트가 HDMI 디바이스에 대한 상호운용성과 컴플라이언스를 보장할 수 있도록 도와드리겠습니다.
HDMI 인터페이스 설계 및 시뮬레이션
속도가 증가함에 따라 HDMI 인터페이스 설계의 신호 무결성과 견고성을 보장하는 것이 더욱 까다로워지고 있습니다. 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어는제품 개발 프로세스 초기에 HDMI 디바이스의 성능을 최적화하고, 검증할 수 있도록 지원합니다. 키사이트가 신호 무결성 문제를 식별하고, 이를 신속하게 해결하여 설계 사이클과 테스트 비용을 감소시킬 수 있도록 도와드리겠습니다.


HDMI 소스 테스트
DVD 플레이어처럼 HDMI와 호환되는 소스 디바이스는 신뢰할 수 있는 고품질의 결과를 제공하기 위해 반드시 철저한 테스트를 거쳐야 합니다. 모바일 디바이스와 가정/자동차 엔터테인먼트 시스템과 관련한 고품질 오디오 및 비디오에 대한 기대치가 계속해서 높아지고 있습니다. HDMI 표준은 개정될 때마다 새로운 기능과 개선을 제공하지만 추가적인 테스트 과제를 불러옵니다. 자동화 테스트 소프트웨어는 HDMI 소스 테스트를 단순화하여 테스트 시간을 크게 단축시키고, HDMI 디바이스의 컴플라이언스와 상호운용성을 보장합니다.
고화질 멀티미디어 인터페이스 싱크 테스트
비디오 해상도가 높아지고, 주사율이 향상됨 따라 게임, 영화 및 비디오에 대한 고품질의 시청 경험이 가능해졌습니다.및비디오. HDMI 컴플라이언스 테스트 사양(CTS)은 고화질 텔레비전(HDTV)과 같은 디바이스의 호환성과 상호운용성을 보장하기 위해 엄격한 싱크 테스트 요구사항을 정의합니다. HDMI 싱크 테스트는 광범위한 테스트 패턴을 생성할 수 있는 신호 소스와 표준이 정의한 최악의 조건을 시뮬레이션하기 위한 테스트에서 디바이스에 스트레스를 가하기 위해 신호에 정밀한 양의 손상을 추가할 수 있어야 합니다. 자동화 테스트 소프트웨어는 신속하고, 정확하게 HDMI 싱크 테스트를 수행하여 HDMI 디바이스의 성능과 호환성을 보장할 수 있도록 지원합니다.


HDMI 상호 연결 테스트
HDMI 소스와 싱크 간 상호 연결의 무결성이 디스플레이의 품질을 결정합니다. 케이블, 커넥터(HDMI 표준 type-A, 미니 type-C, 마이크로 type-D, 자동차 type-E) 및 인쇄 회로 기판에 대한 매체 테스트는 왜곡, 누화, 감쇠, 임피던스와 같은 파라미터의 측정과 미세 조정을 통해 비디오 품질을 보존하는 것을 목표로 합니다. 신호 주파수가 증가하면 커넥터와 케이블은 단순한 디바이스가 아닌 복잡한 전송선의 영향을 받게 됩니다. 이로 인해 HDMI 디바이스 성능을 테스트하는 것이 더 복잡해집니다. 키사이트가 최신 HDMI 컴플라이언스 사양에 따라 HDMI 디바이스의 실제 성능을 테스트하기 위해 연결, 케이블 또는 테스트 픽스처를 정확하게 측정하고, 불필요한 효과를 제거할 수 있도록 도와드리겠습니다.
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?