무엇을 찾고 있습니까?
이더넷
IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 이더넷 표준은 전 세계적으로 LAN과 데이터 센터에서 가장 널리 사용되는 표준입니다. 이더넷 표준 부문은 데이터 센터 분야에 사용되는 광학, 전기 칩-모듈, 칩-칩 및 백플레인 구현을 정의합니다. 물리 계층 구성요소와 전체 링크에 대한 설계 요구사항에는 낮은 비용 구현, 개선된 오류 마진,및더 높은 안정성이 포함됩니다.
설계, 특성화, 컴플라이언스 및 제조 테스트에서 표준에 명시된 엄격한 사양을 충족하기 위해서는 전체 제품 수명주기에 걸쳐 이더넷 디바이스를 테스트해야 합니다. 키사이트가 이더넷 설계에 대한 통찰력을 높여 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 도와드리겠습니다.
데이터 센터 상호연결
데이터 센터에서 400GE를 지원하는 PAM4
NRZ(Non-Return-to-zero)와 4-레벨 펄스 진폭 변조(PAM4)는 400기가비트 이더넷(GE)을 구현할 수 있는 두 가지 변조 기술입니다. 이러한 기술은 각자 고유한 과제를 안고 있습니다. NRZ 설계 속도가 초당 28기가비트(Gb/s) 이상으로 증가하면서 전송 매체의 채널 손실이 제한 요인으로 대두됩니다. PAM4 변조는 이러한 한계를 극복하고 400GE 속도에 도달하기 위해 권장되는 방법입니다. PAM4 설계는 노이즈에 훨씬 취약합니다. 이전의 NRZ 설계에서는 문제가 되지 않았던 새로운 설계 및 테스트 과제를 제시합니다. 키사이트가 400GE 데이터 센터 구현 과제를 해결할 수 있도록 도와드리겠습니다.

비용효율적이고 안정적인 구리선 이더넷 케이블
구리선 이더넷은 일반적이고 대중적인 8P8C 모듈러 이더넷 커넥터를 사용합니다. 연선 이더넷은 1Gb/s에서 100m까지 또는 10Gb/s에서 40m까지 데이터를 전송하는 비용효율적이고 안정적인 매체입니다. 또한트위낵스는 단거리에서는 구리의 유용성을 높여주지만, 구리의 물리적 한계로 인해 더 긴 길이는 현실적으로 불가능합니다. 키사이트는 이더넷 디바이스를 빠르고 쉽게 테스트하여 설계의 품질과 안정성을 보장할 수 있도록 지원합니다.

향상된 SFP+/QSFP+로 이더넷 범위 확장
향상된 소형 폼팩터 플러그형(SFP+)과 쿼드 소형 폼팩터 플러그형(QSFP+)은 SFF-8431 표준에 의해 지정되었습니다. 이들은 고속 디지털 채널에서 단일 모드와 다중 모드 직렬 광 인터페이스를 구현하는 데 사용됩니다. 이러한 핫 플러그형 디바이스는 호스트 디바이스(일반적으로 스위치 또는 라우터)에 연결됩니다. SFP+/QSFP+ 모듈은 유연한 네트워크 설계, 더 쉬운 문제 해결, 운영 중단 시간 단축 등 다양한 이점을 제공합니다. 이더넷 모듈은 물론 호스트 디바이스를 테스트하여 이더넷 사양에 따라 작동하는지 확인해야 합니다. 키사이트가 SFP+/QSFP+ 디바이스에 대한 자동 컴플라이언스 테스트를 수행하여 출시 시간을 단축할 수 있도록 도와드리겠습니다.

씬 이더넷 네트워크용 어태치먼트 유닛 인터페이스 XLAUI, CAUI, CAUI-4
어태치먼트 유닛 인터페이스(AUI) 표준은 주로 칩-칩 통신을 다룹니다. 이 표준은 AUI에서 XAUI, XLAUI, CAUI, CAUI-4로 발전했습니다. 발전이 진행될 때마다 대역폭이 증가했지만, 특히 속도가 증가함에 따라 각기 다른 고유한 과제가 대두되었습니다. 키사이트가 AUI 디바이스를 더 빨리 테스트하고 품질을 개선하고 비용을 절감할 수 있도록 도와드리겠습니다.


이더넷 컴퓨터 I/O
이더넷이 흔히 사용되는 곳은 업무 및 가정 환경으로, 개인용 컴퓨터와 노트북 및 서버를 네트워크 라우터, 스위치, 허브에 연결하는 데 사용됩니다. 오늘날의 경우 소비자 이더넷 디바이스의 가격이 저렴해졌기 때문에 이윤은 적어지고 생산량은 증가했습니다. 키사이트는 이더넷 설계에 필요한 모든 매개변수를 빠르고 정확하게 테스트하여 디바이스의 품질, 안정성 및 상호 운영성을 보장할 수 있도록 지원합니다.
이더넷 와이어라인
사물인터넷(IoT), 가상현실(VR), 비디오 스트리밍은 무선 접속에 대한 엄청난 수요를 발생시켜 액세스 포인트의 유선 링크에서 점점 더 빨라지는 속도에 대한 요구를 주도하고 있습니다. IEEE 802.3bz는 최대 100m 거리에서 기존 Cat5e 및 Cat6 케이블 대비 각각 2.5Gb/s와 5Gb/s의 속도를 제공하는 이더넷 변형 모델입니다. 따라서 천장 케이블을 교체할 필요 없이 무선 액세스 포인트와 어그리게이션 스위치 간 비차단 다중 기가비트 연결을 지원할 수 있습니다. 키사이트가 업계 사양에 따라 이더넷 디바이스의 컴플라이언스 테스트를 수행하여 기존 케이블 인프라의 제한된 대역폭에서 원활하게 작동하는지 확인할 수 있도록 도와드리겠습니다.


이더넷 백플레인
이더넷 백플레인은 공통 인터페이스를 사용하여 다양한 유형의 모듈 또는 블레이드가 통신할 수 있도록 합니다. 백플레인 인터페이스의 속도는 1Gb/s에서 25Gb/s까지 다양합니다. 여러 레인에서 사용할 경우 백플레인 링크는 100GBASE-KR4와 같이 최대 100Gb/s까지 확장될 수 있습니다. 백플레인은 크기와 보관하는 라인 카드 수가 다양하므로 이더넷 디바이스가 적응해야 하는 추적 길이도 여러 가지입니다. 키사이트는 백플레인 설계의 컴플라이언스 및 상호 운영성의 복잡성을 탐색할 수 있도록 지원합니다.
참고 자료
다른 도움이 필요하십니까?