FieldFox의 새로운 사항은 무엇일까요?

이동 중 자동차 안에서 FieldFox 채널 스캔

RF 설명 동영상 시리즈

가장 까다로운 RF 개발과 배포 과제를 해결하기 위해 고군분투하고 있는 분들을 위한 짧은 동영상 시리즈를 확인해 보십시오.

RTSA FieldFox

키사이트 스펙트럼 모니터링 소프트웨어(KSMS)

스펙트럼 제어, 활용도 측정, 간섭 식별을 하나의 플랫폼에서 수행할 수 있습니다.

키사이트 실험실에서 FieldFox 핸드형 분석기와 EMF 안테나를 사용하고 있는 여성

5G 현장 테스트 동영상 과정

  • 경로 손실 및 전자기장(EMF) 측정
  • 5G NR OTA(Over-The-Air) 복조
  • RTSA를 사용한 간섭 문제 해결

업계 최고의 통합 휴대용 분석기

키사이트의 휴대용 분석기 FieldFox 제품군은 일상적인 유지보수와 심층적인 문제 해결까지 모두 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 요구 사항을 가장 잘 충족하는 소프트웨어 지원 키사이트 FieldFox 구성을 선택하십시오.

  • 벤치탑 결과와 비교할 수 있는 정밀도로 최대 50 GHz의 적용 범위를 지원합니다.
  • 최대 120 MHz의 광범위한 분석 대역폭으로 5G 필드 테스트를 실현합니다.
  • 광대역, 실시간 분석으로 작은 간섭 신호를 캡처합니다.
  • 다른 휴대용 분석기보다 30% 더 가벼운, 업계에서 가장 가벼운 계측기 중 하나로 측정을 수행하십시오.
  • 케이블 및 안테나 분석기(CAT), 벡터 네트워크 분석기(VNA), 스펙트럼 분석기 또는 올인원 통합 분석기로 FieldFox를 구성하십시오.

기능이나 이식성을 희생하지 마십시오.

최신 통신 네트워크를 테스트하려면 장비에 새로운 요구가 필요하고 기능과 휴대성 간의 균형이 필요합니다. 휴대용 배터리 구동 장치 한 개에 22개 이상의 소프트웨어 지원 측정 기능을 갖춘 FieldFox는 업계에서 가장 유능한 휴대용 분석기입니다. 편리하고 사용자가 설치할 수 있는 라이센스 키를 사용하여 현장에서 휴대용 분석기를 업그레이드하여 변화하는 측정 요구 사항에 앞장서십시오.

현장 테스트에 사용되는 핸드형 스펙트럼 분석기
[an error occurred while processing this directive]

신호를 놓치지 마세요

  • 5G 및 레이더 시스템에 사용되는 간헐적인 빔 스위핑 기술을 쉽게 캡처하고 복조할 수 있습니다.
  • RTSA를 사용하여 더 강한 신호로 마스킹된 작은 신호를 감지합니다.
  • 100 % POI (Probability of Intercept) 및 전체 진폭 정확도로 5.52µs의 좁은 신호를 측정합니다.
  • OTA(Over-the-Air) 측정으로 빠르게 전환하여 통신 시스템 개발을 가속화합니다.

관련 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

자주 묻는 질문 - FieldFox 핸드형 분석기

핸드형 스펙트럼 분석기를 사용하면 어떤 이점이 있나요?

스펙트럼 분석은 주로 신호의 주파수, 전력 및 노이즈를 측정합니다. 벤치탑 분석기를 가지고 다니기가 어려운 현장에서는 이러한 측정이 모두 필수적입니다. 핸드형 분석기는 휴대가 간편하고 견고하고 가볍습니다. 또한 열악한 조건과 눈부신 햇빛을 견뎌낼 수 있도록 제조되었습니다. 현장에 이 솔루션을 가지고 가면 기능이나 휴대성 어느 것도 놓칠 일이 없습니다.

FieldFox에 RTSA 기능이 있나요?

예. 최대 50 GHz에 대한 실시간 스펙트럼 분석(RTSA) 기능을 지원하는 FieldFox는 간섭 신호를 실시간으로 캡처할 수 있습니다. 동적 밀도 디스플레이와 고속 푸리에 변환(FFT) 비율이 강점인 FieldFox는 갭 없는 데이터 캡처를 표시합니다. FieldFox RTSA에 대한 자세한 정보는 실시간 스펙트럼 분석(RTSA)을 지원하는 FieldFox 핸드형 분석기에서 확인할 수 있습니다.  

FieldFox는 어떤 네트워크 스펙트럼 분석기 기능이 있나요? 

FieldFox의 주요 스펙트럼 분석기 기능으로는 OTA(over-the-air) 측정, 실시간 스펙트럼 분석(RTSA), 전자기장(EMF) 측정, 채널 스캔, 노이즈 지수가 있습니다. 

다른 도움이 필요하십니까?