무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 일래스틱 네트워크 생성기
주요 특징
- 소프트웨어 세계에서 최신 데이터 센터 네트워크 검증
- KNE와 같은 네트워크 에뮬레이션 환경과 통합
- 반복 가능한 검증을 위한 자동화된 테스트 스크립트 실행
- 오픈 소스 OTG API 데이터 모델을 기반으로 한 스크립트 생성
- 자동 생성된 클라이언트 SDK를 사용한 사용자 경험 개선
- snappi 또는 gosnappi와 함께 선호하는 스크립팅 언어 사용
- 매우 빠른 API 응답 시간을 활용한 테스트 실행 가속화
- 컨테이너/마이크로서비스를 기반으로 한 모듈러 도구 배포
- 어떤 사설 클라우드 또는 공용 클라우드 플랫폼에서도 테스트 실행이 가능
- 주요 데이터 센터 계층 2-3 제어 플레인 프로토콜 에뮬레이션
- DPDK 가속화를 사용한 계층 2-3 데이터 플레인 트래픽 전송
- 무료 제품 버전
으로 기능 탐색 시작
문제점: 최신 데이터 센터 네트워크의 설계와 운영이 복잡해지고 있습니다
클라우드에 힘을 실어주는 기초 데이터 센터 네트워크의 진화 없이는 공용 클라우드 채택의 지속적인 증가가 가능하지 않았을 것입니다. 최종 사용자가 기대하는 서비스 품질을 제공하기 위해서는 네트워크가 보안이 유지되면서 신뢰할 수 있는 방식으로 방대한 양의 데이터를 전송해야 합니다.
그런데 최신 데이터 센터 네트워크를 설계하고 운영하는 일은 복잡한 작업이며 클라우드 서비스 제공자(CSP)들은 많은 비용이 초래되는 중단 사태를 방지하고 매끄러운 클라우드 운영을 보장하기 위해 설계와 구성 변경을 지속적으로 검증해야 합니다. 데이터 센터 네트워크 요구사항을 충족하는 제품을 공급하기 위해 네트워크 장비 제조업체(NEM)가 CSP 고객과 긴밀하게 협력하는 것도 마찬가지로 중요한 부분입니다. NEM(소프트웨어 개발자/품질 엔지니어)과 CSP(네트워크 설계자/사이트 신뢰성 엔지니어) 간 협업은 공용 클라우드의 성공을 위한 필수 요소입니다.
협업을 촉진하는 동시에 네트워크 디바이스, 네트워크 설계, 네트워크 업데이트를 빠르고 안정적이고 비용 효과적인 방법으로 테스트하는 최상의 방법은 무엇일까요?
솔루션: 소프트웨어 세계에서 테스트를 가속화하는 디지털 트윈 네트워크 에뮬레이션
키사이트 일래스틱 네트워크 생성기는 개방형 표준을 기반으로 한 새로운 종합적 네트워크 테스트 플랫폼의 핵심 구성 요소로, 네트워크 제품, 네트워크 설계 및 네트워크 구성을 데이터 센터 네트워크의 에뮬레이션 방식 복제본에서 테스트하고 검증할 수 있도록 지원합니다. 이 새로운 개방형 플랫폼은 실제 네트워크 하드웨어를 활용하지 않고도 실험실에서 물리적인 네트워크 토폴로지를 복제해 네트워크 검증을 가속화할 수 있는 가상화된 디지털 트윈과 컨테이너화된 테스트 도구를 제공합니다.
새로운 개방형 플랫폼은 에뮬레이션된 클라우드 네이티브 소프트웨어 환경을 활용해서 DevTestOps 워크플로와 쉽게 통합하고 빠르게 테스트할 수 있도록 지원합니다. 또한 다양한 환경과 도구들 간에 네트워크 테스트 방법론과 사용 사례를 간단히 공유할 수 있어 NEM과 CSP 간 원활한 협업이 가능합니다. 이때 GitHub에서 이용할 수 있는 오픈 소스 솔루션과 벤더 중립적 API를 함께 활용합니다.
키사이트 일래스틱 네트워크 생성기는 컨테이너화된 환경에서 실행되고 주요 데이터 센터 제어 플레인 프로토콜을 에뮬레이션하는 동시에 데이터 플레인 트래픽까지 전송하는 소프트웨어 테스트 도구입니다. 이 도구는 마이크로 서비스 및 오픈 소스 인터페이스를 기반으로 한 최신 아키텍처를 채택하고 있으며 자동화된 테스트 시나리오를 매우 빠르게 실행할 수 있도록 설계되었습니다. 데이터 센터 네트워크가 가장 양질의 경험을 제공하고 지속적인 공용 클라우드 성장을 촉진하는지 검증하는 데 있어 이러한 특성 모두가 큰 이점으로 작용합니다.
관련 리소스
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?