고정물 공급업체를 위한 특별 할인.
기간 한정 혜택을 놓치지 말고 지금 바로 구입하십시오.

이 혜택에 대한 자세한 내용은 해당 지역 영업 관리자에게 문의하십시오.

주요 특징

키사이트 nanoVTEP는 업계에서 가장 작은 벡터리스 테스트 프로브입니다

디바이스가 작아짐에 따라 VTEP 테스트에 사용되는 앰프는 사용하기에 너무 커졌습니다. 키사이트 NanoVTEP 벡터리스 테스트 솔루션은 더 작은 설치 면적으로 강력한 분석을 제공합니다. 키사이트는 디바이스에서 방출되는 더 작고 덜 강력한 신호를 테스트하는 방법을 고안했습니다.

  • 초소형 앰프는 VTEP 프로브에 비해 60% 더 작아진 바닥 면적으로 4mm x 4mm 크기의 전자 디바이스에 대한 벡터리스 테스트가 가능합니다.
  • 얇은 크기로 고밀도 픽스처에 벡터리스 테스트를 구현하여 테스트 절차의 커버리지와 결함 감지율을 높일 수 있습니다.
  • 초소형 테스트 프로브가 고밀도 픽스처의 배치 문제를 극복하여 테스트 커버리지와 결함 탐지를 모두 개선합니다
VTEP 벡터리스 테스트 솔루션은 2020년 12월 30일에 단종되었습니다. 현재 키사이트는 고객사의 향후 비즈니스 요구를 충족할 수 있도록 전환 프로세스를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
 

완전히 새로워진 NanoVTEP Gen 2를 만나보세요

새로운 nanoVTEP Gen 2를 이용한 nanoVTEP의 배럴과 리셉터클의 조립이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 조립 경험을 개선하는 새로운 설계의 배럴, 리셉터클, 스프링 클립이 특징입니다.

  • 새로운 리셉터클 - 더 오래 지속되고 유지보수의 필요성이 줄었을 뿐 아니라 촉각 피드백이 가능한 새로운 로킹 장치
  • 새로운 배럴 - 리셉터클 로킹 장치 개선
  • 새로운 스프링 클립 - 접지력 개선
[an error occurred while processing this directive]

다른 도움이 필요하십니까?