무엇을 찾고 있습니까?
D9020ASIA 고급 신호 무결성 소프트웨어(EQ, InfiiniSimAdv, 크로스톡)
고급 신호 무결성 소프트웨어(EQ, InfiniiSimAdv, 크로스톡)
주요 특징
피드 포워드 에뮬레이션(FFE), 결정 귀환(DFE), 연속 시간 선형 이퀄라이제이션(CTLE)
- DFE, FFE 및 CTLE의 정확한 모델링을 가능하게 만들어 주는 어플리케이션
- FFE 에뮬레이션이 하드웨어 이퀄라이제이션을 정확하게 묘사
- 적응형 DFE를 통해 탭 값의 사용자 지정 가능
InfiniiSim
- 손실되는 케이블이나 테스트 고정물과 같은 채널 효과를 제거, 일반적으로 '디임베딩'이라고 함
- 모델링된 시스템 어디서나 파형 확인 가능
- 표준 케이블 모델과 같은 채널 효과 삽입
- 하나 이상의 채널 요소를 다른 것으로 대체
크로스톡
- 크로스톡 분석 어플리케이션으로 해결할 수 있는 과제
- 대상에 영향을 미치는 크로스토크 원인 식별
- 각 어그레서가 대상을 방해하는 범위 수량화
- 분석을 위해 대상 신호에서 크로스톡 효과 제거
- 대상+V26에서 크로스톡을 제거했을 때 얼마나 많은 설계 마진이 복구되는지 확인
직렬 데이터 이퀄라이제이션
이퀄라이제이션은 오늘날의 디지털 설계자들 사이에서 점점 더 중요한 어플리케이션으로 자리잡고 있습니다. 빨라진 데이터 레이트와 더 길어진 백플레인 및 상호연결 거리로 인해 수신기의 신호 감쇠 규모가 증가했습니다. 결과적으로 수신기에서 눈 닫힘이 발생하여 가장 정교한 디코딩 알고리즘에서도 정확하게 상황을 파악하는 것이 어려워졌습니다. Infiniium 직렬 데이터 이퀄라이제이션(SDE) 소프트웨어가 활용하는 Infiniium의 낮은 노이즈 플로어와 클럭 복구 알고리즘을 새로운 이퀄라이제이션 소프트웨어와 함께 사용하면 DFE, CTLE, FFE를 정확하게 묘사할 수 있습니다. 이제 사용자는 오실로스코프와 Infiniium SDE 소프트웨어만 사용해 이퀄라이제이션과 디임베딩을 모델링할 수 있습니다.
InfiniiSim 파형 혁신 툴셋
이 어플리케이션을 사용하면 가장 유연하고 정확한 방식으로 디지털 직렬 링크 어디서나 파형을 렌더링할 수 있습니다. 구성 가능한 시스템 모델링을 통해 원치 않는 채널 요소의 유해한 효과를 제거하고 채널 모델을 삽입한 상태에서 파형을 시뮬레이션하고 물리적으로 프로빙이 불가능한 위치에서 파형을 확인하고 프로브와 다른 회로 요소의 로딩을 보정하고 이러한 작업을 실시간 오실로스코프에서 간단하고 빠르게 수행할 수 있습니다.
크로스토크 분석
데이터 통신 시스템에서의 보다 빠른 속도에 대한 요구로 데이터 속도가 빨라지고 병렬 데이터 레인이 증가했는데 이 둘은 서로 가깝게 배치됩니다. 높아진 비트 레이트와 조밀하게 배치된 라인으로 인해 크로스톡의 양이 증가했습니다. 그 결과 크로스톡 문제를 진단하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다. 전원 공급기도 중요한 요소 중 하나입니다. 전원 공급기는 구동 데이터 레인에서 노이즈 및 지터 형식의 간섭을 만들 수 있으며 그라운드 바운스로 이어지는 동시 스위칭 노이즈(SSN)와 같은 데이터 종속 노이즈에 민감합니다. 키사이트는 크로스톡 진단에 도움이 되는 크로스톡 분석 어플리케이션을 개발했습니다. 이 어플리케이션은 크로스톡을 감지 및 수량화할 뿐만 아니라 주된 원인이 되는 어그레서도 판별할 수 있습니다. 더 나아가 대상에서 크로스톡을 제거하여 기존의 파형과 깔끔한 파형을 시각적으로 나란히 비교할 수 있도록 지원합니다. “비포”와 “애프터” 파형을 스코프 화면에서 바로 비교할 수도 있고 실시간 눈 다이어그램이나 지터 분석 같은 다른 스코프 분석 도구를 대상으로 결과를 비교할 수도 있습니다. 사용자는 직접적으로 다양한 크로스톡 원인을 해결하면 달성할 수 있을 것이라고 예상되는 개선의 규모를 수량화할 수 있습니다.
펌웨어 6.30 이상의 모든 Infiniium 오실로스코프와 호환됩니다.
무료 체험판
D9020ASIA의 30일 체험판 라이선스를 받아 보십시오.
키사이트 Infiniium 오실로스코프에는 D9020ASIA 지터 및 고급 신호 무결성(EQ, InfiiniSimAdv, 크로스톡) 소프트웨어가 사전 설치되어 있으므로 다운로드하거나 설치할 파일이 없습니다.
D9020ASIA에 관심이 있으십니까?
고급 신호 무결성 소프트웨어(EQ, InfiiniSimAdv, 크로스톡)의 역량 확대
특집 리소스: D9020ASIA 고급 신호 무결성 소프트웨어(EQ, InfiiniSimAdv, 크로스톡)
다른 도움이 필요하십니까?