주요 특징

자동차 이더넷 적합성 테스트

AE6900T가 이제 AE6000T로 변경되었으며, 기능은 같고 최상위 모델 번호만 바뀌었습니다.
키사이트 Infiniium 시리즈 오실로스코프에 대한 키사이트 AE6000T 자동차 이더넷 적합성 어플리케이션 소프트웨어를 사용하면 자동차 기술 설계를 쉽고 빠르게 검증하고 디버깅할 수 있습니다.

차세대 ADAS 시스템에는 점점 더 분해능이 높아지는 카메라 및 레이더 시스템이 필요합니다. 즉, 속도와 대역폭 요구 사항이 새롭게 등장하게 됩니다. 자동차 이더넷 표준은 오늘날의 차량과 미래의 커넥티드 차량 관련 요구를 충족하는 더 빠른 데이터 통신을 가능하게 합니다.

CAN, LIN과 달리 자동차 이더넷 표준은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리가 관련된 테스트 사례를 사용한 엄격한 컴플라이언스 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 아낄 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx), 그리고 자동차 이더넷 디바이스들 간 연결에 대한 테스트와 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 습득하고 반복 가능하고 자동화된 컴플라이언스 테스트를 만드는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 입증된 어플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 디바이스가 규정을 준수한다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. 자동차 이더넷 테스트 솔루션 AE6000T는 빠르게 가동하는 데 필요한 모든 구성 요소를 확보할 수 있는 하드웨어와 액세서리를 제공합니다.

자동차 이더넷 플랫폼에는 여러 가지 주요 표준이 적용되고 있습니다. 키사이트는 여러 데이터 전송 속도와 표준을 사용하여 이러한 표준을 검증할 수 있는 직관적인 테스트 플랫폼을 제공합니다. 키사이트 자동차 이더넷 픽스처 보드와 가용 어댑터 보드(Molex Mini-50, MATEnet 또는 HMTD용)를 사용하면 테스트 대상 디바이스(DUT)에 쉽게 접근이 가능합니다.

지원되는 표준

  • IEEE 802.3cg(10BASE-T1S), IEEE 802.3bw(100BASE-T1), IEEE 802.3bp(1000BASE-T1), IEEE 802.3ch(2.5/5/10GBASE-T1)
  • IEEE 802.3bw(100BASE-T1) 및 IEEE 802.3bp(1000BASE-T1) 프로토콜 트리거 및 디코드
  • MDI 모드 변환 및 공통 모드 방출 테스트

주요 특징

  • 설정 마법사를 사용하여 구성과 테스트를 설정합니다.
  • 키사이트 장비를 사용하여 정확하고 반복 가능한 결과를 만듭니다.
  • 마진 분석과 함께 HTML 형식을 사용해서 자동화된 종합적인 보고를 제공합니다.
  • 자동차 이더넷 픽스처와 어댑터 보드에 대한 유연한 테스트가 가능합니다.

구매 정보

  • 여러 장비와 액세서리가 필요합니다.
  • 소프트웨어 라이센스는 노드-락, 이동형, USB, 또는 부동 형태로 제공됩니다.
  • 6, 12, 24 또는 36개월 지원 소프트웨어 라이센스를 구매할 수 있습니다.
  • 구성 정보는 데이터시트에서 확인할 수 있습니다.
키사이트는 자동차 이더넷 송신, 수신 및 링크 세그먼트 설계, 테스트 솔루션을 제공합니다.

키사이트와 UNH, 자동차 이더넷의 발전을 위해 협업

자동차 이더넷 제품이 정확하고 안정적으로 사양을 충족하게 만들려면 테스트 계획과 테스트 장비를 완전히 신뢰해야 합니다. UNH-IOL(University of New Hampshire InterOperability Laboratory)은 업계에서 인정 받는 세계적인 자동차 이더넷 컴플라이언스 테스트 기관입니다.

키사이트테크놀로지스와 UNH-IOL이 힘을 합쳐 여러분을 위한 가상 온라인 학습 이벤트를 만들었습니다.   

 

특집 리소스: AE6000T 자동차 이더넷 Tx 컴플라이언스 솔루션

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?