보안 군 통신(MilCom)은 애드혹 네트워크와 로컬 네트워크부터 셀룰러 인프라를 통한 광역 커버리지까지 다양한 네트워크 환경에서 성능, 상호 운용성, 안정성을 요구합니다.

많은 MilCom 솔루션은 기존 군 통신 장비를 지원하는 동시에 보안과 상황 인식을 강화하기 위해 5세대(5G) 셀룰러와 무선 근거리 통신망(WLAN)과 같은 최신 기술을 도입하고 있습니다.

키사이트의 측정 솔루션은 통신 기술의 모든 측면을 테스트할 있도록 설계되었으며, 5G 전문성과 확장 가능하고 유연한 테스트 접근 방식을 통해 IP 마이그레이션을 최소화하고 제조 적시성을 향상시키며 테스트 엔지니어링 비용을 절감하고 측정 상관관계를 개선하여 효율적이고 신뢰할 있는 통신 기술 테스트 환경을 제공합니다.

군사용 5G 새로운 기능 사용 사례 창출

5세대(5G) 셀룰러는 군과 정부에 새로운 사용 사례와 기술 발전의 기회를 제공합니다. 이러한 조직은 사설 5G 네트워크를 활용하여 전술 통신과 공공 안전 통신을 효과적으로 개선할 수 있습니다.

비지상파 네트워크(NTN)는 위성을 통해 5G 서비스를 제공하며, 이를 통해 커버리지 격차를 해소하고 넓은 지역에 걸쳐 더 높은 대역폭을 보장합니다. 또한, 초고신뢰 저지연 통신(URLLC)은 로봇 수술과 같은 새로운 사용 사례를 가능하게 합니다.

키사이트는 5G 테스트 측정 분야의 상용 리더로, 군과 정부가 5G 기술을 성공적으로 구현하고 목표를 달성할 있도록 지원합니다.

군용 무선 통신의 변화에 발맞추기

키사이트 M8920B 무선 테스트 세트는 유연하고 확장 가능한 단일 섀시에 PXI 하드웨어와 어플리케이션별 소프트웨어를 결합하여 다양한 포맷을 지원하며, 차세대 무선 테스트를 위한 광범위한 멀티포맷을 제공합니다.

확장 가능한 모듈식 아키텍처는 제조 및 무선 유지보수 환경에서 효율적이고 완벽한 테스트 개발과 실행을 가능하게 합니다. 또한, 범용 측정과 상용 표준(LTE, WLAN, Bluetooth®, 5G)을 지원하여 차세대 무선 테스트 요구를 충족합니다.

키사이트 KS83120B 아날로그 랜드 모바일 무선 테스트 플러그인을 사용하면 프로그래밍 없이도 자동으로 무전기를 테스트할 있습니다.

Bluetooth® Bluetooth® 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 키사이트테크놀로지스가 해당 마크를 사용하는 모든 행위는 라이선스 하에 있습니다.

설계 테스트 워크플로 혁신

기존의 MilCom 설계 및 개발 워크플로는 설계 및 테스트 간의 단절, 불필요한 재작업, 그리고 레거시 수동 프로세스로 인해 비효율적입니다.

키사이트 PathWave 민첩하고 연결된 엔지니어링 워크플로 플랫폼을 통해 이러한 문제를 해결하고 설계 테스트 워크플로를 가속화합니다.

PathWave 소프트웨어 플랫폼은 군사 통신 설계 개발 팀에 일관된 사용자 경험, 공통 데이터 형식, 그리고 효율적인 데이터 공유를 제공합니다. 이를 통해 제품 개발 경로의 모든 단계가 연결되고 통합되어 워크플로를 최적화합니다.

채널 에뮬레이션

제조업체와 군대는 전술 및 항공전자 무전기와 위성 링크를 결합한 혼합 네트워크를 테스트할 수 있는 능력이 필요합니다. 이를 통해 항공전자 공학, 감시, 레이더, 위성 시스템과 같은 미션 크리티컬 무선 통신의 강력한 상호 운용성을 보장할 수 있습니다.

군 통신 시스템에서는 MIMO와 빔포밍과 같은 점점 더 복잡하고 고급화된 기술이 배포되고 있습니다. 이러한 기술은 동적으로 변화하는 무선 채널과 간섭 조건이 존재하는 대규모 메시 네트워크 토폴로지에서 신속하고 정밀한 테스트가 필요합니다.

PROPSIM MANET 채널 에뮬레이션 솔루션은 확장성과 유연성이 뛰어난 테스트 솔루션으로, 최대 1.2GHz 순간 대역폭을 제공하며 최대 64개의 라디오 구성을 지원합니다. 이를 통해 대규모 SISO MIMO 메시 네트워크 토폴로지를 효과적으로 테스트할 있습니다. 또한, 초광대역 지원으로 기가비트 링크 테스트도 가능합니다.

키사이트 서비스를 통한 리스크 최소화

통신 시스템이 빠르게 발전하면서 테스트 복잡성이 심화되고, 이에 따른 테스트 현대화와 예측 가능한 비용 관리에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 또한, 점점 높은 대역폭 환경에서 측정 정확도와 신뢰성이 필수적으로 요구되고 있습니다.

키사이트의 기술 리프레시 서비스는 활용도가 낮은 자산을 파악하여 크레딧으로 교환하고, 이를 통해 고객이 시장 출시 시기를 앞당길 수 있도록 지원합니다.

 

또한, 키사이트 계측기는 공인된 추적 가능한 캘리브레이션을 포함하여 일관된 통신 성능을 보장합니다.

 

키사이트의 테스트 자산 최적화 서비스를 통해 정확한 테스트 자산 인벤토리를 확인하고, 장비 공유, 실시간 사용률 모니터링, 그리고 장비 상태 측정을 실현할 있습니다. 이러한 접근 방식은 테스트 자산 투자 수익(ROI) 획기적으로 향상시키는 기여합니다.

관련 제품

추가 자료

도움이 필요하거나 궁금한 점이 있으신가요?