플라이어
NB-IoT NTN 디바이스 승인
프로토콜, RF 및 기능 테스트 솔루션
칩셋과 디바이스가 3GPP 및 위성 네트워크 사업자 인증 테스트를 준수하는지 확인합니다.
비지상파 네트워크(NTN)는 위성 및 위성 별자리를 통해 무선 연결을 제공하며 독립적으로 사용하거나 기존 지상파 네트워크(TN)를 보완하는 용도로 사용할 수 있습니다. 후자는 지금까지 도달할 수 없었던 외딴 지역과 해양에서 액세스 제한 없이 전 세계로 커버리지를 확장할 수 있어 5G 기반 상용 통신의 흥미로운 사용 사례입니다. 글로벌 커버리지 외에도 또 다른 장점은 자연재해와 분쟁 지역의 네트워크 손상에 대한 복원력이 높아져 긴급 서비스에 대한 무선 통신 액세스가 보장된다는 점입니다.
위성 네트워크의 사용은 현재 운영 비용이 낮아진 위성 기술의 발전으로 인해 더욱 활성화되고 있습니다. 위성 네트워크에는 궤도 고도와 위도에 따라 다양한 유형이 있습니다.
• 정지궤도 또는 GEO 위성은 고도 약 36000km에 위치하여 지상 관측자에게 거의 정지된 것처럼 보이며 지구와 궤도 주기가 동일합니다. 궤도는 적도 평면에 있으며 경사도는 0도입니다. 궤도 고도가 높은 GEO는 지상과의 통신 지연이 길지만, 이러한 지연은 고정되어 있어 보정하기가 쉽습니다. 이러한 위성은 상대적으로 비싸고 사용 가능한 궤도가 적습니다.
• 지오동기식 또는 GSO는 적도에 대한 궤도 기울기 등 경사가 가변적인 GEO의 특수한 경우입니다. GSO는 더 많은 궤도 기회가 있으므로 더 많은 위성 사업자가 사용할 수 있습니다. 궤도 중에는 지연과 도플러 효과로 인한 주파수 이동이 달라지므로 커버리지를 보장하기 위해 적절한 보상을 수행하도록 디바이스를 설계해야 합니다.
• 비동기식 또는 NGSO는 궤도 시간이 24시간 미만인 저궤도 위성으로 구성되며, 흔히 저지구궤도(LEO)라고도 합니다. 불연속 커버리지만 제공하고 디바이스에서 지연 및 도플러를 보다 정밀하게 보정해야 하는 대신 빠르고 저렴한 비용으로 배포할 수 있다는 장점이 있습니다.
다른 기능과 마찬가지로 NTN이 서비스 제공업체와 사용자의 기대치를 충족하려면 글로벌 사양과 테스트 사양은 물론 디바이스의 규정 준수를 증명할 수 있는 인증 프로그램이 필요합니다. 5G NR의 진화에 따라 휴대폰부터 웨어러블, IoT 센서 및 액추에이터에 이르기까지 다양한 디바이스 폼팩터가 테스트 대상이 될 수 있습니다.
3GPP 릴리스 17은 이미 NTN을 지원합니다. 프로토콜 및 RF/RRM 테스트 케이스에 대한 3GPP 테스트 사양에 대한 작업이 마무리 단계에 있으며, 우선순위는 NB-IoT NTN에 이어 NR NTN입니다. 또한 일부 위성 네트워크 사업자는 자체 인증 프로그램을 보유하고 있습니다. 3GPP 릴리스 17 표준을 지원하고 네트워크에서 디바이스의 우수한 성능을 보장하기 위해 특정 보완 테스트를 진행하고 있는 Skylo가 그 사례입니다. 키사이트 디바이스 승인 솔루션은 NTN 적합성 및 통신사 승인 요건을 지원합니다.
• 36.523-1 기반 3GPP 프로토콜 테스트 사례
• 36.521-4 기반 3GPP 송신기 및 수신 테스트 케이스
• 36.521-4에 기반한 3GPP 복조 성능 테스트 케이스
• 36.521-3에 기반한 3GPP 무선 자원 관리(RRM) 테스트 케이스
• Skylo의 NB NTN 인증 테스트 케이스
무엇을 찾고 있습니까?