車載SerDes(シリアタイザ/デシリアタイザ)チャネルまたまリンクを検証するには、タイムドメインと周波数ドメイン両方における配線システム、媒体依存インタフェース(MDI)、そしてフィクスチャリングを見る必要があります。 トランスミッターとレシーバー間のシグナルインテグリティーを維持するには、車載SerDesチャネルのテストが不可欠です。 リンクセグメントは、ケーブルとインラインコネクタ、そして両端の嵌合コネクタで構成されています。 過酷な車載環境で使用されるケーブルの長さを考えると、インピーダンスと周波数データを監視することは、チャネルが車両内でどのように機能するかを予測するために極めて重要です。
車載SerDesチャネルのテストに必要な主な測定器は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)です。 VNAは信号が移動する際の特性を評価し、送受信される信号のインテグリティーをチャネルが維持することを可能にします。 テストセットアップには、ソフトウェアアプリケーションが必要です。VNAを設定/動作させ、測定された結果を仕様書に記載されている限界値と比較して解析するためです。 必要な測定値は挿入損失、クロストーク、モード変換です。
This is a modal window.
車載SerDesチャネルのテストのその他のリソース
最適なソリューションをお探しですか。
何をお探しですか?