自動IoTテスト

自動IoTセキュリティーテスト

自動IoTセキュリティーテスト

  • 最新の脅威と最近のシナリオ
  • ボタンを押して自動化テストを実行
  • 結果を見て、失敗したものを再実行します
自動IoTコンプライアンステスト

自動IoTコンプライアンステスト

  • 脆弱性はどの程度深刻か?
  • 合否?
  • セキュアなデバイスの認証

自動IoTセキュリティーテスト

  • わかりやすいUIでセキュリティー上の欠陥を素早く発見
  • 完全なREST API管理により、セキュリティーテストをCI/CDパイプラインに統合
  • プロトコルファジングで未知のネットワークスタックとチップセットの弱点を発見
  • 脆弱性評価によるセキュリティー強化
  • Wi-Fi、セルラー、イーサネット、CANバス、Bluetooth、BLE対応型コネクテッドデバイスの検証
IoTセキュリティー評価

莫大な数のコネクテッドデバイスが存在します。 そのほとんどはセキュアではありません。

モノのインターネット(IoT)デバイスは、あまりにもユビキタスな存在になりつつあり、その存在が目立たなくなっています。 しかし、脅威アクターがこれらのデバイスに脆弱性を見つけた場合、どうなるでしょうか。 従来のITデバイスでは、セキュリティ更新をその場の判断で適用できます。 しかし、固定ファームウェアのIoTデバイスが導入されると、問題を修正できないことがよくあります。

一度導入したデバイスにパッチを当てることは困難であるため、導入前に、ハッカーが実際に使用する攻撃やテクニックを用いて、IoTデバイスのセキュリティーとレジリエンスを徹底的にテストすることが重要です。

注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。